News

84 статей
Конвейер для сахара
19.10.2021

Поставка чистого сахара с помощью вакуумного конвейера piFLOW®p компании Piab

Для улучшения качества продукции и предотвращения потерь ведущий индийский производитель M. B. Sugar полагается на…

Vacuum handling of metal powders in Addtive Manufacturing
14.09.2021

Автоматическая погрузка, разгрузка и транспортировка порошков в аддитивном производстве

Решение по погрузке, разгрузке и вакуумной транспортировке порошков от компании Piab...

Kenos® KSG Sack Gripper
09.09.2021

Piab расширяет программу выпуска захватов для пакетов Kenos®, добавляя новые размеры, уплотнительные кольца и рабочие характеристики

Захват KSG теперь доступен в новом меньшем размере. Новое уплотнительное кольцо из натурального каучука голубого цвета с превосходной износостойкостью было добавлено к опциям, доступным в программе захватов KSG. Кроме того...

Kenos® KRV Reverse valves
09.09.2021

Piab расширяет программу обратных клапанов Kenos® моделями прямого монтажа и моделями с 5 соединениями

Прочные и надежные клапаны KRV предлагаются в моделях для прямого монтажа или с...

Легкий эжектор для вакуумных захватов VGS™4005 предназначен для работы в очень жестких условиях эксплуатации
12.08.2021

Компания Piab расширяет ассортимент оборудования VGS™ за счет VGS™4005

VGS™4005 предназначен для среднесерийного производства, где требуется меньшая глубина вакуума. Эжекторы для вакуумных захватов надежны, просты в эксплуатации и предназначены для…

Насос piFLOWf Piab в автоматизации дозирования семян при изготовлении хлебобулочных изделий
10.08.2021

Промышленная пекарня Austerschmidt в Германии автоматизировала транспортировку семян с применением вакуумных конвейеров Piab

Потребность облегчить работу сотрудника и заботливо использовать ресурсы заставила промышленную пекарню Austerschmidt в Германии перейти с ручной подачи семян на автоматизированный процесс. В вакуумных конвейерах Piab piFLOW®f были все важные для процесса инструменты.

Вакуумный конвейер piFLOW®p SMART CCO
06.07.2021

Транспортировка стала проще с оптимизатором цикла транспортировки piFLOW®p SMART Piab (CCO)

Одновременная транспортировка большего количества материала с меньшими требованиями к навыкам оператора и экономией на энергозатратах. Здорово звучит, не правда ли? Если да, обратите внимание на новейшее издание Piab из линейки конвейеров премиум-класса.

Серия эжекторов Vacuplus от Piab идеально подходит для мелкосерийного и среднесерийного производства
29.06.2021

Piab запускает серию эжекторов Vacuplus для мелкосерийного и среднесерийного производства

В рамках расширения нашего портфеля продукции, поставляемой по всему миру, компания Piab с радостью объявляет о начале выпуска эжекторов Vacuplus, предназначенных для мелкосерийного и среднесерийного производства, но при этом без потери производительности.

22 присоски для автомобильной промышленности
29.06.2021

Piab расширяет свою новую серию присосок для автомобильной промышленности тремя новыми подсемействами

Компания Piab с гордостью представляет новую серию присосок для автомобильной промышленности для использования при сборке кузовов и деталей, а также на прессовых линиях низкой и средней скорости. Эти новые присоски пополняют комплексную программу, всего 22 новых присоски.

Piab безопасно транспортирует быстрорастворимое сухое молоко
10.06.2021

Безопасная транспортировка гранул быстрорастворимого сухого молока с помощью вакуумного конвейера piFLOW®p от Piab

Польский производитель различных молочных продуктов «Полмлек Рачиаз» (Polmlek Raciaz) столкнулся с проблемой разрушения гранул быстрорастворимого сухого молока в процессе транспортировки. Вакуумный конвейер piFLOW®p от компании Piab помог им решить эту проблему. Теперь с помощью встроенного эжектора с высоким вакуумным потоком они могли регулировать скорость транспортировки и поддерживать гранулы целыми, как планировалось.

piSAFE
08.06.2021

Вывод на рынок piSAFE® — теперь доступен автоматический режим работы по программе

Программа piSAFE® компании Piab теперь дополнена вакуумным предохранительным клапаном piSAFE® и вакуумным предохранительным клапаном piSAFE® Mini для централизованных систем, что знаменует собой завершение программы piSAFE®.

Tradichem использует вакуумный конвейер Piab для миниатюризации активных фармацевтических ингредиентов
11.05.2021

Tradichem использует вакуумный конвейер Piab для миниатюризации активных фармацевтических ингредиентов

Размер имеет значение, особенно на конкурентных рынках, таких как фармацевтика и нутрицевтика, из-за его прямого влияния на затраты. Запатентованный в Tradichems процесс Hipering® начинается с миниатюризации ингредиентов в самом начале технологической цепочки. Благодаря вакуумному конвейеру piFLOW ®p компании Piab, в их запатентованный процесс осуществляется непрерывная подача материалов, что позволяет поддерживать необходимый уровень давления.

Для эффективной расфасовки суперпродуктов Kora использует вакуумный конвейер piFLOW®p компании Piab
22.04.2021

Для эффективной расфасовки суперпродуктов Kora использует вакуумный конвейер piFLOW®p компании Piab

Быстрая и легкая смена продукции, соответствие пищевым и фармацевтическим стандартам и высокая энергоэффективность для рационального использования ресурсов. Для Kora вакуумные конвейеры Piab являются идеальным связующим звеном между этапами производственного процесса. Потому что они соответствуют именно этим критериям.

Piab поставляет микродобавки для кормов домашних животных в решении Conberg
07.04.2021

Piab поставляет микродобавки для кормов для домашних и сельскохозяйственных животных в решении Conberg

В то время как микродобавки являются важной составляющей современных кормов для домашних и сельскохозяйственных животных, их сильно меняющееся количество в рецептуре представляет собой сложную задачу в автоматизации перехода от дозировочных станций к смесителю. Системный интегратор Conberg в Польше разработал подходящее решение на базе вакуумного конвейера Piab piFLOW®f.

piSAFE®
01.04.2021

Piab с гордостью сообщает о запуске новой программы piSAFE®

Новая программа Piab piSAFE® дает новые преимущества в приложениях, где ключевыми характеристиками являются безопасность, гибкость, скорость и производительность.

Bellows flat friction cup BFFT80P-2
01.04.2021

Piab добавляет новый размер к семейству сильфонных плоских присосок повышенного трения: BFFT80P-2

Дополняя и без того внушительный ассортимент, компания Piab расширяет свою линейку сильфонных плоских присосок повышенного трения новой присоской диаметром 80 мм.

семейство присосок mx
16.03.2021

Подборщик предметов № 1: Piab с гордостью представляет новое семейство присосок MX

Подборщик предметов № 1 Семейство присосок MX идеально подходит для подбора различных предметов, в первую очередь, для логистики, складирования, электронной коммерции и утилизации.

pisoftgrip 50-2
30.11.2020

Piab с гордостью представляет piSOFTGRIP® 50-2, щипковый захват с двумя пальцами.

Piab снова расширяет семейство pi-SOFTGRIP® благодаря новому щипковому захвату, разработанному для автоматизации пищевой/шоколадной промышленности.

bgi-2 cups for thin delicate bags
30.11.2020

Piab улучшает присоски серии Bag piGRIP® (BGI): специальная разработка для подъема прочных и тонких / хрупких полиэтиленовых пакетов

BIG-Lip отлично подходит для подбора как прочных полиэтиленовых пакетов, так и стоячих пакетов, наполненных сухими или влажными продуктами питания/веществами. Присоска BGI-2 также предоставляет отличные возможности для подбора тонких/хрупких полиэтиленовых пакетов.

piab new automotive cups
02.11.2020

Piab produces a new series of automotive cups

Piab is proud to introduce a new series of automotive cups which address the applications in the Body and Part assembly as well as in low/medium speed press lines.

коммерческое предложение вакуумного конвейера Piab для аддитивного производства
02.11.2020

Компания Piab представляет вакуумный конвейер для аддитивного производства

Обладая большим опытом в сфере транспортировки материалов для фармацевтической, пищевой и химической промышленности, компания Piab расширяет свое предложение для аддитивного производства.