Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

piGENTLE™

piGENTLE™ - огромный скачок в транспортировке таблеток

Дата 01.02.2016

piGENTLE™ настраивается под конкретные виды таблеток и обеспечивает безопасную автоматизированную пневматическую транспортировку.

Тэбю, Швеция –Технология контроля скорости транспортировки (ожидает оформления патента) является ключевым фактором успеха нового конвейера для таблеток Piab. piGENTLE™ - это революционная новинка в области автоматической транспортировки для, в первую очередь, фармацевтической отрасли. piGENTLE™ составляет ядро piFLOW®t, первого специализированного конвейера для таблеток, и регулирует скорость транспортировки под каждый конкретный продукт. Это гарантирует безопасную транспортировку таблеток и отсутствие их повреждения.

 «Секрет аккуратной вакуумной транспортировки кроется в контролируемой низкой и постоянной скорости транспортировки таблеток. piGENTLE™ был разработан специально для обеспечения стабильного, мягкого движения таблеток по всей транспортной системе», - объясняется Ярно Тахванайнен, Вице-Президент Отдела по Транспортировке Материалов Piab.

Создатели технологии piGENTLE™, регулирующей давление подачи на насос путем измерения уровня вакуума в системе, уже оформляют патент на свое изобретение. При попадании таблеток в трубопровод уровень вакуума возрастает, провоцируя тем самым увеличение давления подачи. piGENTLE™ производит регулировку давления в диапазоне от 2 до 6 бар.

Низкое начальное давление позволяет производить подбор таблеток на малой скорости. Начальный уровень можно задать вручную для различных продуктов в соответствии с их размером, формой и весом. Технология piFLOW®t/piGENTLE™ прошла интенсивные испытания на экспериментальных установках Piab в шведском городе Тэбю. В работе с самыми разными таблетками и капсулами были достигнуты выдающиеся результаты.

Конвейер piFLOW®t стал дополнением к серии высококачественного оборудования piFLOW®, предназначенного для транспортировки порошков и сыпучих материалов. Более того, конвейеры piFLOW® проектировались с учетом самых строгих требований касательно безопасности и гигиеничности работы в фармацевтической (piFLOW®р), пищевой (piFLOW®f) и химической (piFLOW®i) отраслях промышленности.

О компании Piab                                                                      

С 1951 года, ставшего годом основания компании, специалисты Piab разрабатывают инновационные вакуумные решения, увеличивающие энергоэффективность, производительность и условия труда всех пользователей вакуумного оборудования в мире. Будучи надежным и проверенным партнером для многих крупных мировых производителей, Piab разрабатывает и производит полноценную линию вакуумных насосов, вакуумных аксессуаров, вакуумных конвейеров и присосок для широкого круга задач в области автоматизации предприятий и транспортировки грузов. На вооружении компании Piab находится технология COAX®, открывающая новое измерение в мире вакуумных технологий. Картриджи COAX® имеют меньший вес и лучшую энергоэффективность и надежность в сравнении с обычными эжекторами. Кроме того, такие картриджи можно легко интегрировать в любые системы оборудования. Это позволяет создавать гибкие модульные системы. Компания Piab является глобальной организацией, она представлена в почти 70 странах через свои филиалы и через дистрибьюторов. Головной офис Piab расположен в Швеции.

Более подробная информация

Häla El Sheemy Washbrook, Вице-президент отдела маркетинга и коммуникаций
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2018 Privacy notice

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами