piGRIP® bag lip

Captura, segura a acelera ... como nunca

Data 01/12/2011

Os novos lábios projetados para manipular sacos e bolsas plásticas agregam valor às ventosas piGRIP®.

A Piab, líder de mercado no fornecimento de tecnologia de vácuo industrial, está lançando novos lábios especialmente projetados para o sistema de ventosas piGRIP®, o primeiro sistema de ventosas configuráveis do mercado.

Disponível em três diâmetros, estes novos lábios piGRIP® foram desenvolvidos para manipular sacos e sachês de forma mais eficiente do que qualquer outra ventosa disponível no mercado. É seguramente uma ventosa de destaque para propósitos de manipulação de sacos plásticos. O projeto especial desses lábios em combinação com os firmes e fortes foles e corpos da piGRIP® permitem velocidades e acelerações em termos de manipulação nunca antes visto em equipamentos de automatização para manipulação de sacos. Projetadas para a manipulação de sacos para alimentos secos (ex.: batatas fritas), os novos lábios para sacos piGRIP® foram também projetados para terem uma excelente aderência a sachês cheios com alimentos ou substâncias líquidas, úmidas ou sólidas. O material com o qual é confeccionados o lábio e aprovado pelo FDA.

Com esta capacidade de manipular com acelerações e velocidades de levantamento maiores, máquinas podem rodar a velocidades maiores, reduzindo assim o ciclo de produção e aumentanto a produtividade de uma forma geral. Esses lábios proporcionam uma melhor performance a baixos níveis de vácuo com pequenos fluxos de vácuo, economizando assim energia na bomba de vácuo.

A confiabilidade em termos operacionais pode ser aumentada com a utilização dos novos Restritores de Fluxo da Piab para as ventosas piGRIP®. Quando manipulando peças sem vazamento de diferentes tamanhos com um dispositivo de levantamento, as ventosas podem, algumas vezes, soltar o objeto, causando sua queda ou forçando a bomba de vácuo a trabalhar mais para repor o fluxo de vácuo perdido. O Restritor de Fluxo tem um furo de pequeno diâmetro que reduz o fluxo de vazamento das ventosas abertas, mantendo a manipulação da peça confiável e segura com as ventosas que ainda estão em contato com a mesma.

As conexões push-on estão agora disponíveis para as ventosas piGRIP®, o que facilita a substituição de outras ventosas push-on.

Sendo um produto modular, as ventosas piGRIP® consistem de lábios, foles e conexões separadas. Existem foles com atpe 6 camadas, dobrando a altura em relação ao normalmente disponível. Este fole permite a captura de peças em partes mais estreiras e profundas, onde seria necessário um cilíndro de maior haste. Os foles de 6 camadas estão disponíveis para todos os tamanhhos de ventosas piGRIP®.

Sobre a Piab

Fundada em 1.951, a Piab desenvolve soluções inovadoras de vácuo que melhoram a eficiência energética, a produtividade e o ambiente de trabalho dos usuários de vácuo ao redor do mundo. Como um parceiro confiável para muitos dos maiores fabricantes mundiais, a Piab desenvolve e produz uma linha completa de bombas de vácuo, acessórios de vácuo, ventosas e sistemas de transporte a vácuo de pós e grãos para uma grande variedade de processos de automação de fábrica e manipulação automatizada de materiais. A Piab utiliza COAX®, uma nova dimensão em tecnologia de vácuo, em muitos de seus produtos e soluções. Os cartuchos COAX® são menores, mais eficientes do ponto de vista energético e mais confiáveis do que os ejetores convencionais, e podem ser integrados diretamente nas máquinas. Isto possibilita o projeto de sistemas de vácuo flexíveis e modulares. A Piab tem uma organização mundial com subsidiárias e distribuidores em mais de 50 países, com sede na Suécia.

Para maiores informações

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Presidente de Marketing e Comunicações
Tel: +46 (0) 8 630 2574
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2018 Informação legal

Siga-nos

Contate-nos