Transporte de pó: o que está mudando e como se adaptar

Na maioria das fábricas, o transporte de pó só recebe atenção quando algo para de funcionar. A bomba, o filtro e o transportador funcionam em segundo plano, configurados uma vez e deixados de lado. Esse hábito está mudando. Descubra o que está impulsionando a mudança e o que a próxima geração de equipamentos de transporte precisa oferecer.
Em conversas com fabricantes dos setores de alimentos, farmacêutico, químico e outras indústrias de processo, observamos uma mudança clara no que eles esperam de seus equipamentos de transporte: na linha de produção, no planejamento de manutenção e nas decisões de compra. Eis o que está por trás disso:
três mudanças na forma como as fábricas avaliam os equipamentos de transporte
1. A ergonomia passa a ser um critério de seleção. Cada troca de lote, inspeção de filtro e ciclo de limpeza significa que alguém trabalha manualmente no equipamento. Quando a remoção de uma bomba exige duas pessoas e uma caixa de ferramentas, a tarefa acaba sendo adiada – e a manutenção adiada se transforma em paradas não planejadas. A exposição ao ruído e a exposição à poeira agravam a situação: esses fatores aparecem em auditorias e estatísticas de absenteísmo. E, com a escassez de operadores qualificados e técnicos de manutenção, um ambiente de trabalho mais agradável para as pessoas também atrai mais candidatos.
2. A eficiência agora abrange todo o ciclo de vida. Um equipamento adequado à aplicação, e cuja peça sobressalente exata possa ser identificada, custa menos para se manter do que aquele que apenas parecia mais barato no dia da compra. O tempo perdido com o diagnóstico de falhas e com a identificação de onde cada componente está instalado se acumula ao longo dos anos.
3. O monitoramento de condições torna-se uma expectativa. As equipes querem perceber o entupimento de um filtro ou o desvio de uma bomba antes que a linha pare. Não depois. Os dados precisam vir de algum lugar, portanto, o equipamento adquirido hoje precisa estar pronto para o monitoramento amanhã – sem a necessidade de uma reformulação.
O que isso exige da próxima geração de bombas a vácuo
Cada uma dessas mudanças impõe novas exigências ao equipamento. No transporte a vácuo — em que uma bomba a vácuo aspira pó ou grânulos por meio de uma linha fechada — grande parte dessa pressão recai sobre a bomba.
Para atender a essas demandas, a equipe de P&D da Piab lançou a piEVO: uma nova bomba ejetora a vácuo, que marca o primeiro passo em nossa próxima geração de tecnologia de vácuo.
Aqui estão três maneiras pelas quais a bomba piEVO apoia a linha de produção moderna:
Fácil de montar e manter
Uma interface tipo baioneta com travamento por giro permite que uma única pessoa instale o piEVO no transportador a vácuo. Oito posições de montagem permitem que você posicione a saída de exaustão e direcione o tubo para os locais mais adequados em sua linha.
O conector rápido opcional permite desconectar a maior parte da tubulação pneumática como uma única unidade, sem a necessidade de ferramentas. A bomba pode ser removida para inspeção e limpeza do filtro, reduzindo o tempo gasto na desconexão dos tubos. Os módulos do ejetor e do silenciador são removidos com ferramentas comuns, e o silenciador premium mantém o ruído abaixo de 78 dBA. Um flange de exaustão opcional conduz o ar de exaustão para fora da sala ou para um ponto de extração.
Configurável e rastreável
O piEVO é configurado de acordo com sua aplicação, em vez de sua aplicação ter que se adaptar a uma bomba fixa. Você escolhe o tamanho, a conexão do tubo, a conexão de ar comprimido e a opção de exaustão no configurador, seja apenas para a bomba ou como parte de um transportador piFLOW®p ou fc.
Cada bomba possui um número de série e aparece no MyProducts assim que você se cadastra no MyPiab. Você visualiza a configuração exata instalada em cada linha e solicita os sobressalentes correspondentes, o que agiliza o diagnóstico de falhas e o planejamento de manutenção.
Preparado para monitoramento de condições
o piEVO foi projetado para ser compatível com as futuras opções de monitoramento de condições da Piab e funciona com as unidades de controle existentes. Você pode começar com a bomba hoje e adicionar o monitoramento posteriormente, sem precisar substituir o hardware.
Para saber mais sobre os recursos e especificações, acesse a página do produto piEVO.
Quer ver o piEVO em ação?
Assista a este vídeo que mostra como uma única pessoa pode instalar a bomba, desconectar o tubo e acessar o ejetor:
E agora
Já utiliza um transportador a vácuo da Piab? Dê o primeiro passo para atualizar para a bomba piEVO e ganhe 30% de desconto.
Tem dúvidas sobre sua linha de produção?
Preencha este formulário de contato para solicitar uma consulta gratuita com um de nossos engenheiros.