Os argumentos comerciais para o filtro sinterizado da Piab: rastreabilidade, conformidade e controle

“Realizamos centenas de testes, mas não conseguimos simular uma quebra.” Essa é uma frase do nosso vídeo, mas a robustez é apenas parte da história. Para as áreas de operações e compras, as verdadeiras questões são: o que um filtro oferece em termos de controle, conformidade e produtividade, e quanto esforço é necessário para fazer a troca. Veja a seguir como o filtro sinterizado responde a cada uma delas.
1. Rastreabilidade comprovável
Cada filtro sinterizado possui um chip NFC integrado. Basta encostar um celular nele para abrir a página do produto correspondente àquela variante específica do filtro. Com um aplicativo NFC de terceiros, sua equipe também pode ler o número do item e a data de fabricação, além de gravar suas próprias informações no chip, como o material que foi transportado. Os pedidos de peças sobressalentes levam diretamente à peça certa, as auditorias contam com um registro gravado na própria peça, e o conhecimento sobre peças sobressalentes não depende mais de uma ou duas pessoas. Leia mais: Da suposição ao controle: por que a rastreabilidade de peças sobressalentes é importante
2. Um material no qual você pode confiar
O filtro é uma peça única de polietileno sinterizado. É livre de PFAS, seguro para uso alimentício e farmacêutico, está em conformidade com as normas da UE e dos EUA para contato com alimentos e foi projetado para ser reciclado. Também pode ser esterilizado com vapor a até 121 °C, o que o torna adequado para aplicações higiênicas e farmacêuticas onde a esterilização é necessária. A Piab possui certificação ISO 14001 e está em conformidade com as normas RoHS e REACH. Isso lhe dá respostas claras quando os clientes perguntam sobre PFAS, apoia seus relatórios de sustentabilidade e prepara sua linha de produção para a futura restrição da UE relativa aos PFAS. Leia mais: PFAS em sua linha de produção: o que a restrição da UE significa para os equipamentos de processo
3. Produção estável
O filtro oferece desempenho de filtração e vazão consistentes, além de reter partículas de até 0,5 µm. Sua geometria torcida e compacta proporciona maior área de filtração na mesma área, e sua construção apresenta alta resistência às condições do processo, sem molas nem peças soltas.
4. Projetado para o chão de fábrica
Acidentes acontecem na produção: peças caem ou são danificadas. O corpo único sinterizado foi projetado para suportar isso. Assista ao vídeo para ver nossa tentativa de quebrá-lo.
Elaborando seu caso de negócios Use esta tabela com sua equipe para quantificar o que mais importa para sua fábrica:
| Meta de negócios | O que medir hoje | Como o filtro sinterizado contribui para isso |
|---|---|---|
| Controle sobre peças sobressalentes | Tempo gasto na identificação de peças; pedidos errados ou atrasados por ano | Chip NFC com variante, número do item, data de fabricação e suas próprias anotações |
| Conformidade | Tempo gasto respondendo a perguntas sobre PFAS e materiais; preparação para auditoria | livre de PFAS, em conformidade com as normas da UE e dos EUA para contato com alimentos, esterilizável para aplicações higiênicas, materiais documentados |
| Metas de sustentabilidade | Proporção de peças sobressalentes livres de PFAS e recicláveis | polietileno livre de PFAS, design reciclável, fabricante certificado pela ISO 14001 |
| Produtividade estável | Paradas não planejadas relacionadas ao desempenho da filtração | Filtração e vazão consistentes, maior área de filtração, alta resistência às condições do processo |
Peça ao seu contato da Piab para analisar a tabela com você usando seus próprios números.
Mudança sem um projeto
O filtro sinterizado se adapta aos transportadores a vácuo existentes da Piab sem alterações na configuração: sem trabalho de engenharia e sem nova instalação. Comece com uma linha, veja como funciona no seu processo e, em seguida, amplie a implantação. Para compará-lo com outros tipos de filtro para sua aplicação, consulte nosso guia para escolher o filtro certo para transportadores a vácuo.