Carvão ativado x ozonização – uma comparação rápida para o planejamento do quarto estágio

Publicado 15/09/2026
Carvão ativado x ozonização – uma comparação rápida para o planejamento do quarto estágio

The EU directive does not prescribe a specific technology for the fourth treatment stage. The two dominant options are adsorption on activated carbon (powdered or granular) and oxidation by ozone. Each has trade-offs. 

Activated carbon (PAC or GAC) 

  • How it works: micropollutants adsorb onto the high surface area of the carbon.
  • Strengths: well understood, broad spectrum of micropollutants captured, low energy demand, no harmful by-products. 
  • Weaknesses: ongoing consumable cost; dosing reliability depends on robust powder handling (see the cocoa effect); spent carbon must be disposed of or regenerated.  

Ozonation 

  • How it works: ozone oxidizes micropollutants directly in the water.
  • Strengths: no consumable to dose continuously; compact footprint. 
  • Weaknesses: high electricity demand; can form by-products (such as bromate) requiring a downstream biological filter; more complex process control.  

The hybrid trend 

A growing number of plants combine both: ozonation followed by activated carbon polishing, or activated carbon as the main stage with ozone reserved for specific contaminants. The optimal choice depends on influent profile, energy prices, and operational preferences.

Where IB fits 

IB's strength is in the powder handling side – specifically, robust dosing of activated carbon at full plant scale, drawing on experience from activated carbon dosing in waste incineration plants. The operational reliability of the dosing system is often what separates a fourth-stage plant that performs from one that struggles. 
This explainer is referenced from the articles "EU Directive 2024/3019: what the fourth treatment stage means for your plant", "Activated carbon or ozonation? A framework for choosing your fourth-stage technology", and "Building the business case for a fourth-stage upgrade: 20-year thinking in a 20-month decision". 

Discover more insights

Insights
30/10/2026

PFAS na sua linha de produção: o que a restrição da UE significa para os equipamentos de processo

A maioria das discussões sobre PFAS concentra-se em produtos de consumo, como panelas antiaderentes e jaquetas para atividades ao ar livre. Mas os PFAS também estão presentes em equipamentos industriais: vedações, juntas, revestimentos e meios filtrantes. Para qualquer pessoa responsável por uma unidade de produção, a questão já não é se os PFAS serão regulamentados, mas sim com que rapidez seus equipamentos e sua cadeia de suprimentos poderão se adaptar.
PFAS em sua linha de produção: o que a restrição da UE significa para os equipamentos de processo
Insights
30/10/2026

Da suposição ao controle: por que a rastreabilidade de peças sobressalentes é importante na manipulação de pó

Em muitas fábricas, o conhecimento sobre peças sobressalentes fica na cabeça das pessoas, em rótulos desgastados e em antigas confirmações de pedidos. Isso funciona até que alguém saia da empresa, um rótulo desbote ou um auditor faça uma pergunta que ninguém saiba responder. Para um líder de operação, isso é um problema de controle, não um detalhe de manutenção.
Da suposição ao controle: por que a rastreabilidade de peças sobressalentes é importante na manipulação de pó
Insights
30/10/2026

Os argumentos comerciais para a migração para o filtro sinterizado da Piab

“Realizamos centenas de testes, mas não conseguimos simular uma quebra.” Essa é uma frase do nosso vídeo, mas a robustez é apenas parte da história. Para as áreas de operações e compras, as verdadeiras questões são: o que um filtro oferece em termos de controle, conformidade e produtividade, e quanto esforço é necessário para fazer a troca. Veja a seguir como o filtro sinterizado responde a cada uma delas.
O caso de negócios do filtro sinterizado da Piab: rastreabilidade, conformidade e controle
Insights
30/10/2026

Transporte de pó: o que está mudando e como se adaptar

Na maioria das fábricas, o transporte de pó só recebe atenção quando algo para de funcionar. A bomba, o filtro e o transportador funcionam em segundo plano, configurados uma vez e deixados de lado. Esse hábito está mudando. Descubra o que está impulsionando a mudança e o que a próxima geração de equipamentos de transporte precisa oferecer.
Transporte de pós: o que está mudando e como se adaptar
Insights
15/09/2026

Quando a manipulação de alimentos em pó sobrecarrega sua equipe e sua linha de produção

Manipulação de alimentos em pó: reduzindo a sobrecarga e as interrupções na linha de produção
View all

Do you need help choosing the right product?

Get free advice from our engineers

País
Eu quero receber as últimas notícias sobre
Soluções de transporte

Compartilhar artigo