Feedback

Choose your language

Close

piGRIP® bag lip

Prendere, sollevare, accelerare.. come mai prima

Data 01/12/2011

Il nuovo labbro studiato per la manipolazione di sacchetti si aggiunge alla gamma ventose piGRIP®.

Piab, leader mondiale nella tecnologia del vuoto, presenta una nuova gamma di labbri studiati per le ventose piGRIP®, le prime modulari sul mercato.

Disponibili in tre taglie, i nuovi labbri piGRIP® Bag sono stati sviluppati per manipolare sacchetti in modo più efficiente rispetto alle altre ventose disponibili sul mercato. Questa è una grande novità per le applicazioni di manipolazione sacchetti. La speciale forma del labbro insieme al rigido e robusto soffietto piGRIP®, permetta la manipolazione di sacchetti ad alta velocità e con grandi accelerazioni mai viste prima in applicazioni con sacchetti nel settore automazione. Oltre alle confezioni per cibo secco (patatine), le nuove ventose piGRIP® sono state studiate per un'ottima presa anche su sacchetti contenenti liquidi o sostanze umide. Il labbro è in materiale apporvato FDA.

Grazie alla capacità di manipolare ad accelerazioni e velocità più elevate, le macchine possono funzionare più veloci e accorciare il processo di produzione, incrementando la produttività generale. I labbri per sacchetto garantiscono un alto vuoto con bassa portata, generando un risparmio sulla pompa per vuoto.

Maggior affidabilità può essere ottenuta utilizzando i nuovi attacchi con foro calibrato per ventose piGRIP®. Quando si manipolano diverse tagli di oggettin porosi con una sola mano di presa, alcune ventose possono non andare in presa, causando un calo del livello di vuoto nel circuito fino alla caduta dell'oggetto manipolato. Il foro calibrato riduce le perdite grazie ad un piccolo foro che limita il flusso attraverso le ventose non in presa, aumentando il livello di vuoto e l'affidabilità delle ventose che effettuano la presa.

Gli attacchi a calzare sono ora disponibili per le ventose piGRIP®. Ora è possibile retrofittare anche questo tipo di ventosa.

Essendo una gamma modulare, le ventose piGRIP® consistono in separati labbri, soffietti e attacchi. La selezione del soffietto permette ora anche la configurazione di un soffietto lungo a 6 pieghe, raddoppiando l'altezza massima disponibile. Questo soffietto extralungo permette la presa in strette e profonde scanalature, in luogo di un più costoso cilindro. Il soffietto a 6 pieghe è disponibile per tutte le taglie piGRIP®.

A proposito di Piab

Costituita nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l’ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. La Piab produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori, conveyor e ventose per una varietà di processi di movimentazione di materiale e manipolazione industriale. La Piab utilizza COAX®, the next dimension in vacuum technology, in molte delle sue soluzioni. COAX® è una tecnologia avanzata che permette di creare il vuoto attraverso l’utilizzo dell’aria compressa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti ed affidabili rispetto agli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente all’interno della macchina. Questo permette di disporre di un sistema flessibile e modulare. Piab è una organizzazione globale con filiali e distributori in più di 50 nazioni, con sede in Svezia.

Per ulteriori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook Vice President Marketing and Communication
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2018 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci