Carbone attivo vs. ozonizzazione: un rapido confronto per la pianificazione del quarto stadio

Pubblicato 15/09/2026
Carbone attivo vs. ozonizzazione: un rapido confronto per la pianificazione del quarto stadio

The EU directive does not prescribe a specific technology for the fourth treatment stage. The two dominant options are adsorption on activated carbon (powdered or granular) and oxidation by ozone. Each has trade-offs. 

Activated carbon (PAC or GAC) 

  • How it works: micropollutants adsorb onto the high surface area of the carbon.
  • Strengths: well understood, broad spectrum of micropollutants captured, low energy demand, no harmful by-products. 
  • Weaknesses: ongoing consumable cost; dosing reliability depends on robust powder handling (see the cocoa effect); spent carbon must be disposed of or regenerated.  

Ozonation 

  • How it works: ozone oxidizes micropollutants directly in the water.
  • Strengths: no consumable to dose continuously; compact footprint. 
  • Weaknesses: high electricity demand; can form by-products (such as bromate) requiring a downstream biological filter; more complex process control.  

The hybrid trend 

A growing number of plants combine both: ozonation followed by activated carbon polishing, or activated carbon as the main stage with ozone reserved for specific contaminants. The optimal choice depends on influent profile, energy prices, and operational preferences.

Where IB fits 

IB's strength is in the powder handling side – specifically, robust dosing of activated carbon at full plant scale, drawing on experience from activated carbon dosing in waste incineration plants. The operational reliability of the dosing system is often what separates a fourth-stage plant that performs from one that struggles. 
This explainer is referenced from the articles "EU Directive 2024/3019: what the fourth treatment stage means for your plant", "Activated carbon or ozonation? A framework for choosing your fourth-stage technology", and "Building the business case for a fourth-stage upgrade: 20-year thinking in a 20-month decision". 

Discover more insights

Insights
30/10/2026

PFAS nella tua linea di produzione: cosa significa la restrizione UE per le attrezzature di processo

La maggior parte delle discussioni sui PFAS si concentra sui prodotti di consumo come padelle antiaderenti e giacche da esterno. Ma i PFAS sono presenti anche nelle attrezzature industriali: guarnizioni, rivestimenti e materiali filtranti. Per chiunque sia responsabile di un sito di produzione, la domanda non è più se i PFAS saranno regolamentati, ma con quale rapidità le attrezzature e la catena di fornitura possono adattarsi.
PFAS nella tua linea di produzione: cosa significa la restrizione UE per le attrezzature di processo
Insights
30/10/2026

Dalle supposizioni al controllo: perché la tracciabilità dei ricambi è importante nella movimentazione delle polveri

In molti impianti, la conoscenza dei pezzi di ricambio risiede nella memoria delle persone, su etichette usurate e in vecchie conferme d'ordine. Questo funziona finché qualcuno non se ne va, un'etichetta sbiadisce o un ispettore pone una domanda a cui nessuno sa rispondere. Per un responsabile operativo, questo è un problema di controllo, non un dettaglio di manutenzione.
Dalle congetture al controllo: perché la tracciabilità dei ricambi è importante nella movimentazione delle polveri
Insights
30/10/2026

Il business case per l'aggiornamento al filtro sinterizzato Piab

"Abbiamo eseguito centinaia di test, ma non siamo riusciti a simulare una rottura." Questa è una frase del nostro video, ma la robustezza è solo una parte della storia. Per le operazioni e gli acquisti, le vere domande sono cosa fa un filtro per il controllo, la conformità e la stabilità della produzione e quanto sforzo richiede la sostituzione. Ecco come il filtro sinterizzato risponde a ciascuna di queste domande.
Il business case per il filtro sinterizzato di Piab: tracciabilità, conformità e controller
Insights
30/10/2026

Trasporto di polveri: cosa sta cambiando e come adattarsi

Nella maggior parte degli impianti, il trasporto di polvere viene preso in considerazione solo quando qualcosa si ferma. La pompa, il filtro e il conveyor funzionano in background, specificati una volta e lasciati invariati. Questa abitudine sta cambiando. Scopri cosa sta guidando il cambiamento e cosa deve offrire la prossima generazione di attrezzatura per il trasporto.
Trasporto di polveri: cosa sta cambiando e come adattarsi
Insights
15/09/2026

Che cos'è la movimentazione delle polveri "per uso alimentare" e cosa richiede?

Che cos'è la movimentazione delle polveri "per uso alimentare" e cosa richiede?
View all

Do you need help choosing the right product?

Get free advice from our engineers

Paese
Voglio ricevere le ultime notizie su
Soluzioni di trasporto

Condividi articolo