PIAB rafforza la conformità ATEX con la nuova certificazione DNV

Quando si movimentano polveri, granuli o materiali sfusi fini in atmosfere potenzialmente esplosive, la posta in gioco è altissima. Una singola lacuna in termini di conformità può bloccare la produzione, innescare costosi audit o, peggio ancora, mettere a rischio il personale e gli impianti. Ecco perché siamo lieti di condividere una notizia che va a diretto vantaggio di ogni cliente che si affida ai conveyor a vuoto Piab piFLOW® in ambienti classificati ATEX.
Un rinnovato impegno per la sicurezza e la qualità
Piab ha ricevuto un nuovo certificato di notifica di garanzia della qualità della produzione (QAN) — DNV 26 ATEX 50668Q (Edizione 0) — rilasciato da De Norske Veritas (DNV), uno degli organismi notificati più rispettati al mondo (n. 2460). Rilasciato il 24 giugno 2026 e valido fino al 20 aprile 2029, il certificato copre la produzione dei conveyor a vuoto Piab piFLOW® con tipo di protezione Ex h, in piena conformità con la Direttiva ATEX 2014/34/UE.
La produzione avviene presso Piab Vakuum GmbH a Butzbach, in Germania, con PIAB AB in qualità di produttore certificato.
Perché questo è importante per la tua attività
Marcatura CE ininterrotta sulle attrezzature classificate Ex. Questa certificazione conferma che il nostro sistema di gestione della qualità soddisfa i requisiti del modulo D della Direttiva ATEX. In termini pratici, potete continuare a specificare e acquistare i conveyor piFLOW® con marchio CE e classificazione Ex con la massima fiducia: nessun ritardo nell'approvvigionamento, nessuna zona grigia in termini di conformità, nessuna corsa contro il tempo per l'approvvigionamento.
Validazione di terze parti da presentare agli auditor. La supervisione indipendente di DNV garantisce che la sicurezza e la qualità delle vostre attrezzature di trasporto siano verificate da un organismo notificato riconosciuto a livello globale. Quando il vostro team HSEQ si trova ad affrontare audit interni, verifiche assicurative o ispezioni normative, la documentazione Piab resiste al vaglio, riducendo il carico di lavoro relativo alla conformità e minimizzando i rischi per le vostre zone ATEX.
Protezione per le vostre persone e le vostre proprietà. La protezione Ex h è progettata per prevenire fonti di ignizione in atmosfere in cui sono presenti polveri o gas combustibili. Un sistema di qualità di produzione certificato garantisce che ogni conveyor piFLOW® che esce dallo stabilimento di produzione funzioni esattamente come specificato, proteggendo gli operatori, salvaguardando le risorse e prevenendo il tipo di incidenti che danneggiano proprietà, persone e reputazione.
Minori costi totali di proprietà. Le attrezzature certificate significano meno sorprese: meno non conformità, meno retrofit; meno fermi di produzione legati a problemi di conformità. Per i responsabili delle decisioni commerciali, questo si traduce direttamente in costi operativi prevedibili e un ROI più elevato sull'intero ciclo di vita dell'attrezzatura.
Continuità fino al 2029. Con la validità garantita fino ad aprile 2029, i team di approvvigionamento, ingegneria e produzione possono pianificare progetti di investimento e ampliamenti pluriennali sapendo che le soluzioni di trasporto certificate ATEX di Piab rimarranno disponibili e pienamente conformi.
Costruito su una base di fiducia.
Per i produttori che gestiscono atmosfere di polveri esplosive, nei settori alimentare, farmaceutico, chimico, della produzione di batterie e altro ancora, la scelta delle attrezzature di trasporto non è solo una decisione tecnica. È una decisione in termini di sicurezza, conformità e continuità aziendale. Questo certificato QAN rinnovato rafforza ciò che i clienti si aspettano da Piab: qualità rigorosa, certificazione trasparente e attrezzature progettate per mantenere le operazioni in funzione in modo sicuro ed efficiente.
Domande sull'ambito o sull'applicazione?
Contatta il team Piab locale per domande tecniche sul certificato o su come si applica alla tua specifica installazione.
Hai bisogno di aiuto per scegliere il prodotto giusto?
Ricevi una consulenza gratuita dai nostri ingegneri.