Feedback

Choose your language

Close

piSMART® vacuum technology in packaging industry

piSMART®引领包装业进入工业4.0

日期 2018/3/1

piSMART®真空设备,以新的控制层级,打造更智能的包装生产线。

瑞典,泰比讯 – 为将包装生产线提升至工业4.0认可的智能水平,Piab推出其最先进的真空技术产品——piSMART®全新版本。多年来,Piab一直专注于实现最高的生产率和能源效率,其piSMART®真空设备全力打造的全新云计算分析工具,即使操作人员也可随手掌握。

基于Piab真空设备中已有的智能功能,piSMART®为奠基工业4.0带来新的控制层级。对于包装行业来说,这意味着可以收集大量输出数据,(例如,可以收集相关的真空度变化数据,并与畅通访问的云存储数据轻松进行比较),从而提供高智能的泄漏警报系统等。同理,循环计数功能可以揭示“每分钟拾取次数”是否在随着时间的推移而下降,这一功能可以预警与污垢积聚或过滤器堵塞相关的性能问题。

此类“大数据”分析程序还将包括自动调谐、状态监测、预测性维护、模拟和实时调整(IBO)、自粘控制(SAC)和节能功能(ES)等,而上述程序还将与Piab诸多现有功能搭配使用,如自动水准度测定(ALD)、自动状态监测(ACM)、智能吹扫功能等。

Piab的IO-Link采用通用型及独立于现场总线型双重版本,该技术是打造工业4.0所需的互操作性的关键技术点。IO-Link版的piCOMPACT®是Piab旗舰级一体式真空发生管系列,也是首个搭载piSMART®功能的系列产品。其它高端型包装及码垛真空设备将继续沿用这一技术。Piab还计划将其piSMART®传输产品领域扩展至输送机和举升系统,并且,进一步将其产品提升至前所未有的最优层级,以满足工业4.0工厂所引以为傲的高能效、易使用的特性。

关于 Piab

Piab为自动化领域提供智能解决方案,帮助数以千计的电子商务物流、食品、制药、汽车和其他制造业的终端用户和设备制造商提高能源效率、生产力和工作环境。 Piab是一家全球性跨国企业,拥有430名员工,通过子公司和分销商网络为近70个国家的客户提供服务,其2017年销售额达到10亿瑞典克朗。 借助自动化和机器人技术的持续发展,Piab紧盯高增长的细分市场和地区,而成为全球领先的抓取和移动解决方案供应商,则是Piab不变的愿景。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2018 隐私声明

关注我们

联系我们