Piab的烧结过滤器:真空输送机过滤的新标准

发布于 2026/3/24
Piab的烧结过滤器:真空输送机过滤的新标准

在食品、制药或化工厂中,很少有人会想到过滤器。人们首先想到的是产量、清洁窗户、检查结果以及生产线停工时的电话。然而,很多时候,正是那些细小、破裂、堵塞或清洁不彻底的过滤器,才会白白浪费你的时间。

Piab的新型烧结过滤器正是为应对这种情况而打造的。它采用一体式烧结聚乙烯材质,无任何粘合接缝,设计精良,能够日复一日地安静运行,轻松应对各种实际工厂环境,不会出现开裂、变形或强度下降的情况。更少的薄弱点意味着更少的意外情况、更少的计划外停机,以及更少需要拆卸设备来修复故障过滤器的次数。

为正常运行、卫生和易于清洁而设计

烧结过滤器由不含PFAS的聚乙烯制成,符合食品和医药安全标准,并符合欧盟和美国食品级要求,因此您可以放心将其用于敏感产品。它能耐受腐蚀性物质和高达 121°C 的高温清洗,并且可以反复清洗和重复使用,性能始终如一。即使处理粘稠或易结块的粉末,您也可以使用压缩空气、湿洗或消毒方式进行清洁,并依然能够获得稳定的过滤效果。

其扭曲的紧凑几何形状通过增材制造工艺实现,在与传统过滤器相同的体积下,实现了更大的过滤面积和更高的强度。一体式设计消除了粉末可能隐藏或积聚的缝隙和空隙,使彻底清洁更容易。由于采用单一材料制成,不存在在压力或温度循环下性能变化的接头,这有助于确保在不同班次和产品更换时,流量和工艺性能保持稳定。

可追溯且准备好进行数字化维护

每个烧结过滤器都包含一个NFC芯片,可以用支持NFC的智能手机扫描。轻轻一触,您的团队即可直接访问piab.com上的相应产品页面,其中包含清洁说明、技术数据和相关文档。这使得过滤器的使用和清洁方式更加标准化,也方便了审核工作,无需费力查找文件。

NFC功能还支持可追溯性和更智能的过滤器管理。您可以将过滤器与特定物料或生产线关联起来,跟踪使用情况,并向更加数字化、数据驱动的维护方式迈进,而不是依赖手写标签或记忆。(后一项功能适用于带有NFC的Android智能手机和运行iOS 13+的iPhone 7或更高版本的机型,需要使用常见的第三方 NFC 写入应用程序,该应用程序并非由 Piab 提供。)

对于运营成本经理、设施经理或现场工程师来说,烧结过滤器不仅仅是一个新的滤芯。它是一个耐用、卫生且可追溯的组件,有助于减少计划外停机时间,延长清洁和更换间隔,简化检查,并让您的团队即时获取所需信息。

现已上市——更多型号即将推出

我们正在推出烧结过滤器系列,首批产品仅提供一种规格。更多尺寸和规格将逐步添加,以便您随着时间的推移,将这种坚固耐用、卫生安全的过滤理念应用于更多系统和应用场景。如果您目前有任何具体需求,请联系Piab,我们将帮助您找到最适合的产品,并在产品范围扩展时及时通知您。

快来看看我们新推出烧结过滤器。如果您在真空输送方面遇到任何问题,请联系我们!

Discover more news

Read all news

分享文章