Feedback

Choose your language

Close

piFLOW®t with piGENTLE™

Sistema delicato ma efficace idoneo al trasporto di varie tipologie di compresse

Scenario

PIAB ha lavorato per molti anni con un OEM in Italia che produce macchine per il riempimento capsule.

Il cliente finale del costruttore si trova negli Stati Uniti ed ha realizzato un nuovo farmaco. Esso è contenuto all'interno di una capsula, ed è composto da polvere farmaceutica e da una piccola compressa di aspirina. Ha richiesto un sistema di trasporto automatico per caricare la polvere e le compresse nella macchina opercolatrice. Dato che PIAB è il fornitore preferito del costruttore, siamo stati coinvolti nel progetto in una fase iniziale. Grazie alla lunga relazione con gli OEM, sapevano che abbiamo esperienza in prodotti di trasporto ed erano sicuri che avremmo potuto soddisfare la richiesta.

L'esigenza del cliente consisteva nel trasportare 100.000 compresse all'ora (il peso di ogni pillola è 105 mg), ad una distanza di 5 metri evitando il più possibile danni durante il trasporto (questo avrebbe causato l'interruzione del processo).

Soluzione

E' stato effettuato un test con piFLOW®p e piFLOW®t ed è emersa la superiorità del piFLOW®t con piGENTLE® rispetto ad altre tecnologie utilizzate fino a quel momento. E 'stato anche testato il piFLOW®t, senza piGENTLE® ma è stata rilevata una differenza in termini di affidabilità. Senza piGENTLE®, le compresse si bloccavano lungo la tubazione ma se si aumentava la pressione di alimentazione, la velocità sarebbe stata troppo alta e le compresse si sarebbero danneggiate.

E 'stata rilevata una grande differenza con l'aggiunta del piGENTLE® che prevede il controllo della velocità delle compresse evitando danneggiamenti. Senza piGENTLE® sarebbe stato troppo complicato ottimizzare la pressione di alimentazione per un corretto trasporto.

Risultato

Abbiamo osservato durante i test che piFLOW®t con piGENTLE® ha dato risultati eccezionali. L'OEM ha fornito la macchina direttamente al cliente finale negli Stati Uniti e i test hanno assicurato che avrebbe funzionato bene.

Il più grande guadagno per il cliente finale consiste nel fatto di sapere di avere un sistema automatico che risponde alle loro esigenze, riducendo al minimo gli scarti e aumentando la loro produttività. Sono sicuri di aver acquistato un sistema a prova di futuro.

 

Piab AB © 2019 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci