Feedback

Choose your language

Close

SuccessStory piGRIP Bag Lip

Nessuna caduta di sacchetti - produttività incrementata considerevolmente

Contesto

Un cliente Italiano attivo nell'industria dei beni di consumo manipolava diverse taglie di sacchetti contententi cialde di caffè, pesanti fino a 0,5Kg. I sacchetti erano sia in film plastico sia in alluminio (tipico per il caffè in chicchi).

Il cilclo di lavoro prevedeva dalle 20 alle 40 manipolazioni al minuto. Il cliente era già attento ai consumi, e aveva un circuito decentralizzato con un gripper Piab VGS™5010. Per la manipolazione utilizzava ventose trazionali. Durante la manipolazione dei sacchetti più pesanti si verificavano alcune cadute, interrompendo più volte il funzionamento della linea.

Soluzione

Il cliente ha provato le ventose modulari Piab piGRIP® con lo speciale labbro per sacchetti in luogo delle ventose tradizionali, in abbinamento al preesistente circuito decentralizzato con VGS™5010.

Risultato

La manipolazione dei sacchetti più piccoli ha presentato minime differenze col la ventosa piGRIP® per sacchetti al posto della ventosa tradizionale. Con i  sacchetti più grandi, circa 0.5 Kg a una velocità di 40 sacchi al minuto, la differenza è stata sensibile:

Nessun sacchetto caduto usando la ventosa piGRIP® per sacchetti. La ventosa è anche più rigida e ha incrementato la stabilità (oscillazioni ridotte). Come risultato la produttività è aumentata considerevolmente.

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci