Feedback

Choose your language

Close

ventose ad elevato attrito DURAFLEX®

Ventose più resistenti ad una velocità di produzione maggiore

Premessa

Nel mondo estremamente competitivo della produzione automobilistica, la linea di produzione era stata spinta incrementando la velocità delle presse a trasferta per aumentare la produzione. La lamiera viene spostata attraverso una serie di presse trasformandosi in un pannello o una parte dell'auto. Le ventose vengono usate prima per il carico e poi per trasferire i fogli da una pressa all'altra. A causa dell'incremento della velocità, le parti si staccavano dalle ventose in quanto la forza di sollevamento era insufficiente. La velocità era di 8-8.5 colpi al minuto e la direzione voleva che la velocità fosse aumentata a 10-11 colpi al minuto. La possibilità di funzionare ad una velocità maggiore consentirebbe all'impianto di assumere nuovo personale. Se Piab riuscisse a trovare una soluzione, la direzione potrebbe inserirla a capitolato per gli impianti di stapaggio ed eventualmente obbligare i contruttori di mani di presa ad utilizzare gli articoli Piab.

Soluzione

Piab è stata in grado di mostrare al cliente, nella sua sala prove, che le ventose DURAFLEX® ad elevato attrito  hanno una forza di tenuta più alta rispetto a quelle utilizzate. Dopo aver esaminato i risultati di laboratorio hanno istallato le ventose ad elevato attrito su una pressa di una delle loro linee. Questo ha permesso di aumentare la velocità di stampa da 8.5 a 10 colpi al minuto. Sia la proprietà che la direzione di stabilimento continuano a monitorare i risultati.

Risultato

Il produttore di automobili è ora in grado di aumentare la velocità di stampaggio senza far cadere le parti grazie l'uso delle ventose  DURAFLEX® ad elevato attrito. Raggiungendo così tempi ciclo più rapidi. Il lavoro su una linea ha una media di € 43/part. Con l'incremento da 8 a 10 colpi al minuto si è potuto produrre 600 pezzi/ora contro 480, con una differenza di 120 pezzi/ora. Traducendosi in un valore equivalente di € 5.200 di pezzi extra per ora monetizzando l'utilizzo delle ventose Piab ad elevato attrito.

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci