Selematic hat durch den Einsatz eines einzelnen Kenos®-KVGL-Vakuumgreifers von Piab ein hochmodernes automatisches Verpackungssystem konstruiert, das eine erhebliche Kostenreduzierung sowie eine bedeutende Produktivitätssteigerung bei der Handhabung von Nudeln in verschiedenen Verpackungsgrößen ermöglicht.
Selematic SpA installierte einen Kenos®-KVGL-Vakuumgreifer von Piab in einem automatischen Verpackungssystem für Pasta. Der Greifer wird durch einen kartesischen Roboter betrieben und für die Handhabung unterschiedlicher Verpackungen, wie beispielsweise doppellagige Verpackungen in verschiedenen Längen und Kissenverpackungen mit nestförmigen Nudeln eingesetzt.
Der Karton wird von oben lagenweise mit Pasta-Verpackungen gefüllt. Der Prozess zeichnet sich durch eine Vielzahl von unterschiedlichen Verpackungsgrößen aus. Die Hauptanforderung bestand daher darin, die Greiferwechsel infolge von sich ändernden Verpackungsgrößen zu vermeiden. Ein weiteres Problem war das häufige Zerbrechen der Pasta, das vor allem bei Papierverpackungen auftrat.
„Vor der Zusammenarbeit mit Piab wurden die Pasta-Verpackungen mittels eines Gebläses unter Nutzung selbstgebauter Greifsysteme gehandhabt. Wenn sich die Verpackungsgrößen und/oder die Schichten innerhalb der Kartons veränderten, mussten die Greifer ausgewechselt werden. Dies alles verursachte kostspielige Betriebsunterbrechungen und wirkte sich negativ auf die Zykluszeiten aus“, erläutert Alessandro Vitiello, Engineering Service Coordinator bei Selematic und Leiter des Projekts.
„Zudem kam es oft zu Beschädigungen der Verpackungen, vor allem bei Papierverpackungen, und insbesondere bei bestimmten Pasta-Arten (beispielsweise Penne). Mit Hilfe des Kenos® KVGL haben wir beide Probleme gelöst und es geschafft, verschiedene Pasta-Formate mit einem einzigen Greifsystem, dessen Abmaße der Öffnung des Palettenkartons entsprechen handzuhaben – ohne die Verpackungen dabei zu beschädigen. Dies führte zu einer signifikanten Kostenersparnis und wichtigen Produktivitätssteigerung. Bevor wir uns für den Kenos® KVGL von Piab entschieden, testeten wir auch andere Lösungen. Diese funktionierten recht gut, waren aber entscheidend teurer.
Piab überzeugte uns auch von den Beratungsleistungen während der Projektumsetzung. Die Techniker der italienischen Niederlassung haben uns in Zusammenarbeit mit Tesfluid, einem autorisierten Piab-Händler, dabei geholfen die richtige Vakuumpumpe sowie den für das Kenos®-KVGL-System am besten geeigneten Saugnapf auszuwählen.“
Der Kenos® KVGL wurde mit piGRIP®-Saugnäpfen und den BGI-Lippen von 34 mm Durchmesser ausgestattet.
Dank der neuen Lösung liegt die maximale Produktionskapazität des Verpackungssystems je nach Produkt zwischen 80 und 120 Verpackungen pro Minute.
Die Kenos® Vakuumgreifsysteme von Piab wurden entwickelt, um die Handhabungsprozesse in der Lebensmittel-, Verpackungs- und Holzindustrie sowie in vielen anderen Anwendungsbereichen zu vereinfachen. Es handelt sich hierbei um einen breiten Einsatzbereich. Der Greifer wurde für die Handhabung verschiedener Objekte mit unterschiedlichen Formen, Größen und Anordnungen entwickelt. Die meisten der Greifsysteme können mit einer integrierten Vakuumerzeugung ausgestattet werden, oder eignen sich für eine separate Vakuumerzeugung mittels Pumpen- oder Seitenkanalgebläse – wie im Fall von Selematic. Unter den verschiedenen Kenos®-Systemen ist der KVGL Greifer, aufgrund seiner Vielseitigkeit sowie der Möglichkeit spezielle Lösungen basierend auf spezifischen Anforderungen bereitzustellen, am besten für die Lebensmittelbranche geeignet.
piGRIP ist das exklusive Konzept eines konfigurierbaren Saugnapfes mit individuell optimierten Teilen, um das Greifen verschiedener Objekte bzw. Oberflächen zu erleichtern und eine schnelle sowie sichere Handhabung zu gewährleisten.