Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

piSMART® вакуумный эжектор в промышленности 4

Вакуумный эжектор piSMART® - ключ к Предприятию 4.0

Дата 16.05.2018

Основываясь на IO-Link, стратегия Piab piSMART® предлагает плавный переход к интеллектуальному производству.

Тэбю, Швеция – piSMART®  - это ответ Piab на вызовы концепции Предприятие 4.0, позволяющий шведской компании внедрять более интеллектуальные, «облачные» версии своих самых совершенных вакуумных продуктов. Стандартизированная технология IO-Link, независимая от типа системной шины и доступная в универсальных эжекторах премиум-класса piCOMPACT®, является ключом к плавному переходу к более интеллектуальному производству, что, в свою очередь, повышает производительность и энергоэффективность предприятия.

IO-Link – это открытый стандарт, предлагающий регулировки в режиме реального времени и самооптимизацию, например, для систем Предупреждения об Утечке. Таким образом, IO-Link является технологией, независимой от системной шины и работающей с любым ПЛК. Управляющее устройство IO-Link может выступать в роли шлюза к таким системным шинам, как EtherNet, IP, profiNet, deviceNet, ethercat или Profibus. В отличие от стандартных систем шин, где каждый датчик, привод или управляющее устройство подключается к одному кабелю, управляющее устройство IO-Link может обеспечивать один или несколько портов.

Использование IO-Link компанией Piab стало первым шагом в направлении Промышленности 4.0, поскольку данная технология гарантирует взаимную совместимость между различными устройствами вне зависимости от технологического стандарта системы. Кроме того, предоставляя платформу для интегрированных устройств коммуникации и датчиков, IO-Link также гарантирует прозрачность информации. В качестве следующего шага Piab планируют внедрение нового уровня обслуживания данных датчиков с поддержкой инструментов анализа, использующих «big data» (крупные массивы данных) на облачной основе. Продукты piSMART® от Piab предложат связь между облачным доступом и доступом по требованию к огромным объемам ценных данных.

Взаимная операционная совместимость и прозрачность данных – это два столпа концепции Промышленности 4.0, и, используя IO-Link в своем вакуумном оборудовании, Piab вносит немалый вклад в приближение четвертой промышленной революции. С технологией piSMART® компания Piab продолжает придерживаться заданного курса. Все больше устройств Piab оснащаются необходимыми функциями для интеллектуальных предприятий будущего.

О Piab

Piab обеспечивает интеллектуальные решения для автоматизации, помогая тысячам конечных пользователей и производителям оборудования в области электронной торговли, логистики, пищевой, фармацевтической, автомобильной и прочих отраслях промышленности улучшить энергоэффективность, производительность и условия труда. Компания Piab является глобальным предприятием, штат которого насчитывает 430 сотрудников, а оборот за 2017-й год – 1 миллиард шведских крон. Piab обслуживает клиентов почти в 70 странах через сеть филиалов и дистрибьюторов. Широко применяя новейшие технические достижения в автоматизации и роботизации, а также работая с быстрорастущими отраслями и регионами, компания Piab видит себя в качестве мирового лидера в области поставки решений для захвата, подбора и транспортировки грузов.

Более подробная информация

Häla El Sheemy Washbrook, Вице-президент отдела маркетинга и коммуникаций
Тел: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами