-
Saugnäpfe
Alle Saugnäpfe die nicht in direktem Kontakt mit dem Objekt (offen) stehen, saugen eine Menge Luft ein und erfordern dadurch eine größere Pumpe als notwendig. Durch die Verwendung von unterschiedlichen Ventilen in den Saugnäpfen, wie das piSAVE sense, sind die Saugnäpfe normalerweise geschlossen, bis sie in den Kontakt mit dem zu handhabenden Objekt kommen. Es werden nur die Ventile der Sauger geöffnet, die am jeweiligen Hubzyklus beteiligt sind. Bitte schauen Sie sich das piSAVE sense Video an.
DURAFLEX® ist ein patentiertes Material, speziell entwickelt, um die Elastizität von Gummi und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan zu vereinen. Das DURAFLEX® Material ist abdruckfrei.
Es hängt von dem Gewicht des Produktes, das angehoben werden soll ab und davon, wie viele Saugnäpfe für das Objekt verwendet werden können. Ermitteln Sie das Gewicht, das pro Saugnapf angehoben wird. Wenn Sie dieses Gewicht mit der Schwerkraft (g=9,81) multiplizieren, erhalten Sie die benötigte Hubkraft in Newton (N).
Wir empfehlen mit einer Anwendungsliste zu beginnen, um dann die passenden Produkte für die verschiedenen Anwendungen zu suchen. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, unsere Partner zu kontaktieren, um die optimale Lösung zu finden.
Bitte beachten Sie unsere Richtlinien:
Hinweise für die Lagerung von Vakuum-Saugnäpfen und Produkten aus Kunststoff (pdf)
-
Vakuumpumpen und Ejektoren
Piab bietet eine Gewährleistung für Distributoren, Systemlieferanten und allen Anwendern der Piab Produkte weltweit und setzt voraus, dass die folgenden Definitionen verwendet werden:
- Eine Fünf-Jahres-Gewährleistung gilt für Vakuumpumpen ohne Zubehör und Kontrollsysteme.
- Eine Ein-Jahres-Gewährleistung gilt für die anderen Produkte, vorausgesetzt der Fehler tritt innerhalb der spezifizierten Lebensdauer in Bezug auf die Arbeitszyklen auf.
Allgemeine Gewährleistungs Grundsätze:
- Piab gewährleistet gegen Mängel in der Herstellung und Materialien, die von den üblichen Einsätzen bei richtiger Umgebung und wenn die Anweisungen im entsprechendem Piab Handbuch befolgt werden.
- Piab ersetzt oder repariert kostenlos fehlerhafte Produkte, welche zur Piab geschickt werden und für die Gewährleistungsanspruch besteht.
- Es liegt im Ermessen von Piab, ob ein fehlerhaftes Produkt für Ersatz oder zur Reparatur auf Kosten von Piab zurückgeschickt wird oder ob die Reparatur lokal auf Piab´s Kosten durchgeführt wird.
- Piab ersetzt keine Verschleißteile wie Saugnäpfe, Filterelemente, Dichtungen, Schläuche etc.
- Piab entschädigt keine Folgeschäden, die durch fehlerhafte Produkte verursacht werden.
Laden Sie zunächst das Handbuch von der Homepage herunter. Dort werden Sie dann die Artikelnummern der verschiedenen Ersatzteile finden.
Die Anschlussgrößen finden Sie auf dem Datenblatt des entsprechenden Produktes. Das Datenblatt können Sie nach einer Registrierung herunterladen. Eine Spezifikation des Gewindetyps steht auf der Webseite nicht zur Verfügung.
Wenn die Pumpen in Betrieb sind, verbraucht die Ejektorpumpe tatsächlich mehr Energie als die mechanische, aber die meisten Vakuumanwendungen sind intermittierend. Die Ejektorpumpe kann dem Ansaug- und Freigabezyklus folgen und entsprechend ein- und ausschalten. Dadurch ist der gesamte Energieverbrauch im Vergleich zu der mechanischen Pumpe, die die ganze Zeit eingeschaltet ist, viel niedriger.
Das häufigste Problem in einem Vakuumsystem ist, dass man Beschränkungen zwischen der Vakuumquelle und dem Ansaugpunkt hat, z.B. durch lange, schmale Schläuche. Durch die Integration der Vakuum-Cartridges in Ihr System, können Sie die Vakuumquelle in der Nähe der Stelle, wo das Vakuum benötigt wird, platzieren. Sie minimieren also die Einschränkungen sowie den Energieverbrauch in Ihrem System. Außerdem wird die neue Lösung kompakter sein.
Das häufigste Problem in einem Vakuumsystem ist, dass man Beschränkungen zwischen der Vakuumquelle und dem Ansaugpunkt hat, z.B. durch lange, schmale Schläuche. Durch die Verwendung einer Kombination von Pumpe und Greifer, wird das Vakuum direkt beim Saugnapf erzeugt. Sie minimieren also die Einschränkungen sowie den Energieverbrauch in Ihrem System.
Die Ejektor-Technik bietet eine höhere Zuverlässigkeit, denn sie beeinhaltet keine beweglichen Teile und verursacht somit praktisch auch keine Wartung. Ejektoren sind außerdem kleiner und leichter. Dadurch können sie näher am Ansaugpunkt bzw. an der Stelle, wo das Vakuum benötigt wird, platziert werden. Die mechanische Pumpe hat auch eine viel höhere Geräusch- und Wärme-Emission. Dies bedeutet in der Regel, dass Sie dafür einen isolierten Raum benötigen.
COAX® ist eine fortschrittliche Lösung, um mit Druckluft ein Vakuum zu schaffen. COAX® Cartridges basieren auf Piab´s Mehrstufen-Technologie und sind kleiner, effizienter und zuverlässiger als konventionelle Ejektoren, was die Entwicklung eines flexiblen, modularen und effizienten Vakuumsystems gestattet. Ein auf der COAX® Technologie basierendes Vakuumsystem bietet drei Mal mehr Vakuumfluss als konventionelle Systeme und ermöglicht Ihnen, die Geschwindigkeit bei großer Betriebssicherheit zu erhöhen, während weniger Energie verbraucht wird. COAX® Cartridges gibt es in unterschiedlichen Größen (Midi, Mini & Micro) und Modellen (Bi, Pi, Si, Ti & Xi), was sie für jede Anwendung passend macht. Die Technologie sichert exzellente Leistung sowohl bei niedrigem als auch hohem Speisedruck. Pumpen auf der Basis der COAX® Technologie können innerhalb des Speisedruckbereichs von 0,17 bis 0,60 Mpa betrieben werden.
Ein einstufiger Ejektor wird entweder für eine hohe Saugleistung oder ein hohes Vakuumniveau konzipiert. Der mehrstufige COAX® Ejektor beeinhaltet eine Kombination von verschiedenen Düsen, die sowohl einen hohen Durchfluss, als auch ein hohes Vakuumniveau bieten. Dieses Design gewährt auch einen geringeren Energieverbrauch bei gleicher Leistung.
Verwenden Sie bei Hubanwendungen nicht mehr Vakuum als benötigt. Wir empfehlen normalerweise 60-kPa (18-inHg). Ein zu hohes Vakuumniveau führt zu niedriger Effizienz, da Sie mehr Energie verbrauchen würden als tatsächlich benötigt wird.
Aufgrund der Konstruktion des in der Pumpe verbauten COAX® Mehrstufenejektors (ohne bewegliche Teile), ist praktisch keine Wartung erforderlich.
Der mehrstufige COAX® Ejektor ist so ausgelegt, dass das maximale Vakuumniveau durch die Druckluftzufuhr eingestellt werden kann. Durch die Verwendung eines piSAVE optimize, können Sie das spezifische Vakuumniveau einstellen. Das piSAVE optimize passt den Speisedruck dann entsprechend an die Pumpe an. Sie werden durch die Anwendung nie mehr Druckluft als benötigt verbrauchen. Bitte verwenden Sie auch den piSAVE optimze Rechner, um die tatsächliche Energieersparnis zu berechnen.
Der einfachste Weg ist, die Auswahlhilfe in der Pumpensektion zu verwenden. MICRO, MINI und MIDI beschreiben die Größe und die Kapazität, wobei MICRO am kleinsten und MIDI am größten ist. Jeder Cartridge verfügt über verschiedene Eigenschaften, einer für einen extra großen Durchfluss (Si), einer für ein extra hohes Vakuumniveau (Xi), einer für die Handhabung bei schwankendem oder niedrigem Speisedruck (Bi / Pi) und schließlich einer mit einem extra schmutzresistentem Design (Ti).
-
Vakuumförderer
Der piFLOW®p besteht aus Edelstahl 316L.
Der piFLOW®i und f besteht aus Edelstahl 304.Nicht, wenn die Anweisungen im Technik-Handbuch befolgt werden. Alle Piab Förderer haben einen Erdungspunkt. Für alle unsere Förderer kann eine ATEX Staub-Zulassung ausgestellt werden.
Werkzeuge sind für die Montage/Demontage nicht notwendig. Für nähere Informationen schauen Sie bitte im Handbuch oder auf unserem YouTube Kanal nach.
Bitte nutzen Sie den Anwendungs-Konfigurator. Sie sind auch herzlich eingeladen Piab oder einen Partner von Piab bezüglich weiterer Details zu kontaktieren.
Von etwa 0.1ton/h bis etwa 15ton/h.
Piab bietet eine Gewährleistung für Distributoren, Systemlieferanten und allen Anwendern der Piab Produkte weltweit und setzt voraus, dass die folgenden Definitionen verwendet werden:
- Eine Fünf-Jahres-Gewährleistung gilt für die kompletten Vakuumförderer mit Ausnahme von elektromechanischen Pumpen und Steuereinheiten.
- Eine Fünf-Jahres-Gewährleistung gilt für Vakuumpumpen mit Ausnahme von elektromechanischen Pumpen, Zubehör und Steuereinheiten.
- Eine Zwei-Jahres-Gewährleistung gilt für elektromechanische Pumpen.
- Eine Ein-Jahres-Gewährleistung gilt für alle anderen Produkte.
Allgemeine Gewährleistungs-Grundsätze:
- Piab gewährleistet gegen Mängel in der Herstellung und Materialien, die von den üblichen Einsätzen bei richtiger Umgebung und wenn die Anweisungen im entsprechenden Piab Handbuch befolgt werden.
- Piab ersetzt oder repariert kostenlos fehlerhafte Produkte, welche zu Piab geschickt werden und für die ein Gewährleistungsanspruch besteht.
- Es liegt im Ermessen von Piab, ob ein fehlerhaftes Produkt für den Ersatz oder zur Reparatur auf Kosten von Piab zurückgeschickt wird, oder ob die Reparatur lokal auf Piab´s Kosten durchgeführt wird.
- Piab ersetzt keine Verschleißteile wie Filterelemente, Dichtungen, Schläuche, Rohrmuffen, Rohrbögen, Quetschventile, (in-line mit Fördergut), Reduzierer, etc.
- Piab entschädigt keine Folgeschäden, die durch fehlerhafte Produkte verursacht werden.
Nein, sie sind nur für einen Unterdruck geeignet.
Ja, bis zu 8-10 Meter ohne Zubehör/Rohrentleerungs-Lösung. Mit einer Rohrentleerungs-Lösung bis zu 25m.
Nein, das geht nicht. Das normale Verfahren besteht darin, vor oder nach dem Fördern zu dosieren.
Nein. Es ist extrem schwierig, die Flüssigkeiten im Förderer zu steuern.
Ja, können sie definitiv. Bitte lesen Sie unsere Erfolgsgeschichten.
Ja. Piab hat Erfahrungen mit der Förderung einer Vielzahl von Tabletten und Kapseln, ohne sie dabei zu beschädigen. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Bei dem piFLOW®p können wir dies anbieten. Es handelt sich um eine Vorlage, die während der Startphase mit Hilfe des Handbuchs (das mit dem Förderer geliefert wird) ausgefüllt werden sollte.
Bei regelmäßiger Wartung wird das Gerät die anfallenden Arbeiten die nächsten Jahre erledigen.
Wenn die Druckluft verschmutzt ist / sich Flüssigkeit in der Druckluft befindet, kann der Filter, der Ejektor wie auch die Timer verstopfen. Wasser in der Druckluftleitung ist nicht gut.
Bitte benutzen Sie das Handbuch bezüglich der Fehlersuche und bei ungwöhnlichen Vorfällen.Über 0 - 50 Meter, wenn die Förderstrecke keine Vertikalanteile von insgesamt mehr als 5m enthält und die Produktdichte zwischen 0,5-1.0kg liegt.
Förderer, Filterregler (1” Anschluss),
Handbuch
Anleitung zur Fehlersuche
ZeichnungenKonformitätserklärung
Druckluft mit normalem Industriedruck von 0.4-0.6 MPa.
Für viele Piab Förderer können wir FDA, ATEX Staub und Gas sowie 2.2-Zertifikate anbieten
Pleated rod. Filterfeinheit 0,5µm. Fester Kerzenfilter aus PE und PUR Material mit einer PTFE Membran. In schwarzer und weisser Version verfügbar.
Pleated. Filterfeinheit 0,5µm. Fester Polyester und PUR Filter mit einer PTFE Membran. Graue Farbe.
Textil. Filterfeinheit 5,0µm Filterbeutel aus Polyester und einer ePTFE Membran. hellgraue Farbe.
Materialen: u.a. Edelstahl, Aluminium, oder PE, einstellbare, doppelwandige oder einfache
Förderrohre
Förderadapter mit oder ohne Flansch-Verbindung
Absendestation / Trichter
Flexibler Schlauch
Fernstart / Stopp-Ventil
Niveausensor
Behälter
Übergang von der Einheit an nachgeschaltete Geräte
Im Förderer-Handbuch gibt es einen Abschnitt über die Fehlerbehebung. Natürlich können Sie auch Ihre Piab Niederlassung kontaktieren.
Durch die richtige Mischung aus Luft und Fördergut. Dies wird am Aufnahmepunkt, mit Hilfe unseres Aufnahmeszubehörs sichergestellt. Bitte lesen Sie auch unser White Paper über Segregation und kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Es hängt von den physikalischen Eigenschaften der Granulate ab. Piab hat Erfahrungen mit der Förderung einer Vielzahl von Tabletten und Kapseln, ohne sie dabei zu beschädigen. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Nein, die Förderer verwenden nur Druckluft. Auch unsere Steuerungssysteme sind pneumatisch.
-
piFLOW®p
- Der Beutelfilter besteht aus ePTFE, Polyester Nadelfilz
- Der pleated Filter besteht aus PTFE, verstärktem Polyester und PUR - Polyurethan
- Der pleated rod Filter besteht aus PTFE, PE - gesintertem Polyethylen
- Das Förderermodul besteht aus Edelstahl 316L, innen und außen poliert
- Die Vakuumpumpe besteht aus Aluminium, Edelstahl und Kunststoff
- Textilfilter für eine minimale Teilchengröße von 5 Mikrometer
- Pleated und Pleated rod Filter für eine minimale Teilchengröße von 0.5 Mikrometer
Ja, haben sie.
Depending on the filter type there are different recommendations. Please read the cleaning instructions in the corresponding manual for the vacuum conveyor.
Yes it can, a level sensor including the electric/pneumatic valve will be integrated for it. 110VAC or 24VDC are integrated.
We can deliver these vacuum conveyor units in 2-4 weeks after receipt of order.
Yes, it is all metric tubing and hardware.
- Förderer, Filterregler (1” Anschluss)
- Handbuch
- Anleitung zur Fehlersuche
- Zeichnungen
Wir haben verschiedene Filter, abhängig von der jeweiligen Anforderung:
- Pleated rod. Filterfeinheit 0,5μm. Ein harter Rod Filter aus PE und PUR-Material mit einer PTFE-Membran. Verfügbar in einer schwarzen und weißen Version.
- Pleated, Filterfeinheit 0,5μm. Ein harter Polyester und PUR-Filter mit einer PTFE-Membran. Graue Farbe.
- Textil. Filterfeinheit 5,0μm Filterbeutel aus Polyester und eine ePTFE-Membran. Hellgraue Farbe.
They can convey products between fine powder to plastic granules and from free flowing material to non-free flowing dry material.
The unit has a pneumatic control which controls the suction and discharge time.
It can also be w/o control, in that case the end user will need to provide the sequence of operation – PLC control.
El/pneumatic valve unit can be provided (to convert the electrical signal to a pneumatic output to signal the Piab).
The air driven Piab vacuum pump maximizes energy efficiency by using COAX® technology.
Does not produce any heat.
Low maintenance because of few parts.
Efficient filtration (5 – 0.5 micron).
Maximize productivity with quick-start operation.
Low noise level (72-76 dBA).
Optimize available mounting space.
Increase vacuum conveying capacity with a large volume capability.
- Stainless steel, aluminum, or PE, aspirated and non-aspirated feed wands
- Feed adapter with or without flange connection
- Feed station
- Flexible vacuum hose
- Remote start/stop valve
- Level sensor
- Containers
- Transition pieces from the vacuum conveyor to recieving equipment
< Ra 0.8µm
- piPREMIUM 64 Pumpe 2.5—3.5Nl/Sek
- piPREMIUM100 Pumpe. 5-7Nl/Sek
- piPREMIUM200 Pumpe. 10-14Nl/Sek
- piPREMIUM400 Pumpe. 20-28Nl7Sek
- piPREMIUM600 Pumpe. 30-42Nl/Sek
- piPREMIUM800 Pumpe. 40-56Nl/Sek
- piPREMIUM1200 Pumpe. 60-84Nl/Sek
- piPREMIUM1600 Pumpe, 80-112Nl/Sek
100-14.000kg/h, abhängig von der Förderstrecke und der Größe des Förderers / der Pumpe / des Filter sowie dem Fördergut
Start the Piab control via a pneumatic On/Off valve.
The vacuum pump starts and at the same time the bottom flap/door closes, the back pulse container (located inside the top part of the Conveyor) charges with compressed air (line pressure). The suction time begins (adjustable to 1-30 seconds via the pneumatic timer).
When the suction time times out, the control goes into a discharge cycle (adjustable to 1-30 seconds), the vacuum pump will stop, the bottom flap/door opens and the back pulse will clean the filter. And after that it will re-start until the unit is shut off.
Please also see our video. -
piFLOW®i und f
- Der Beutelfilter besteht aus ePTFE, Polyester Nadelfilz
- Der pleated Filter besteht aus PTFE, verstärktem Polyester und PUR - Polyurethan
- Der pleated rod Filter besteht aus PTFE, PE - gesintertem Polyethylen
- Die Förderermodule bestehen aus 304L Edelstahl und sind innen und außen gebeizt
- Die Vakuumpumpen bestehen aus Aluminium, Edelstahl und Kunststoff
- Textilfilter für eine minimale Teilchengröße von 5 Mikrometer
- Pleated und Pleated rod Filter für eine minimale Teilchengröße von 0.5 Mikrometer
Ja, haben sie.
Je nach Filtertyp gibt es unterschiedliche Empfehlungen. Bitte lesen Sie die Reinigungsanweisungen in der entsprechenden Bedienungsanleitung des Vakuumförderers.
Ja, dafür wird ein Niveausensor einschließlich des el/Pneumatikventils integriert. 110VAC oder 24VDC verfügbar.
Wir können die Einheiten in 2-4 Wochen nach dem Eingang der Bestellung liefern.
Ja, die Anschlüsse sind metrisch.
- Förderer
- Handbuch
- Anleitung zur Fehlersuche
- Zeichnungen
Wir haben verschiedene Filter, abhängig von der jeweiligen Anforderung:
- Pleated rod. Filterfeinheit 0,5μm. Ein harter Rod Filter aus PE und PUR-Material mit einer PTFE-Membran. Verfügbar in einer schwarzen und weißen Version.
- Pleated, Filterfeinheit 0,5μm. Ein harter Polyester und PUR-Filter mit einer PTFE-Membran. Graue Farbe.
- Textil. Filterfeinheit 5,0μm Filterbeutel aus Polyester und eine ePTFE-Membran. Hellgraue Farbe.
Sie können feines Pulver bis hin zu Kunststoffgranulaten, frei fließendes und brückenbildendes sowie trockenes Material fördern.
Die Einheit verfügt über eine pneumatische Steuerung, die die Saug-und Entladezeit steuert
Es gibt die Einheit auch ohne Steuerung, in diesem Fall muss der Endverbraucher die Abfolgesequenz selbst sicherstellen - SPS-Steuerung
Es kann eine elektrische/pneumatische Ventileinheit bereitgestellt werden (um das elektrische Signal in ein pneumatisches Signal umzuwandeln
Die druckluftbetriebene Piab Vakuumpumpe maximiert die Energieeffizienz durch die Verwendung der COAX® Technologie
Produziert keine Wärme
Durch die wenigen verbauten Teile kaum Wartungsarbeiten erforderlich
effiziente Filtration (5 – 0.5 Mikron)
Maximieren Sie Ihre Produktivität durch einen Schnellstart-Betrieb
geringer Geräuschpegel (72-76 dBA)
Optimieren Sie den vorhandenen Montagespielraum
Erhöhen Sie die Förderleistung durch eine höhere Volumenkapazität
Edelstahl, Aluminium oder PE, belüftete und nicht belüftete Förderrohre
Förderadapter mit oder ohne Flanschanschluss
Absendestation/-behälter
flexible Schläuche
Fernstart /-stopp Ventil
Niveausensor
Behälter
Übergang von der Einheit zu den Folgemaschinen
Ra 0.6 µm, oder besser.
- piBASIC100 Pumpe, 5-7Nl/Sek.
- piBASIC200 Pumpe, 10-14Nl/Sek.
- piBASIC400 Pumpe, 20-28Nl/Sek.
- piBASIC600 Pumpe, 26-37Nl/Sek.
100-4000kg/h, abhängig von der Förderstrecke und der Größe des Förderers/ der Pumpe/ des Filters und dem Fördergut
Start the Piab control via a pneumatic ON/Off valve
The vacuum pump starts and at the same time the bottom flap/door closes, the back pulse container (located inside the top part of the Conveyor) charges with compressed air (line pressure). The suction time begins (adjustable to 1-30 seconds via the pneumatic timer).
When the suction time times out, the control goes into a discharge cycle (adjustable to 1-30 seconds), the vacuum pump will stop, the bottom flap/door opens and the back pulse will clean the filter. And after that it will re-start until the unit is shut off
Please also look at our video.