Titelbild für Automatisierung durch Vakuumtechnologie

Automatisierung durch Vakuumtechnologie

Die meisten Industriezweige und Unternehmen können ihre Produktivität und Effizienz steigern, indem sie sich auf interne Prozess- und Arbeitsablaufverbesserungen konzentrieren. Daher ist Prozessautomatisierung ein leistungsstarkes Werkzeug. Sie ermöglicht ein Arbeitsumfeld, in dem sich das Personal auf Strategie, Innovation und Technologie konzentrieren kann, schädliche Arbeitstätigkeiten reduziert werden und die Produktionskosten ausgeglichen sind. Unsere Vision ist eine automatisierte Welt, in der alle Ressourcen zählen und keine Menschen verletzt werden.

Vakuumautomatisierung

Wo wird ein automatisierter Prozess benötigt?

Hergestellte Produkte müssen verschiedene Verarbeitungsstufen durchlaufen, wie z.B. Rohstoffhandhabung, Montage, Sortierung und Verpackung. Piab hat über Jahrzehnte erfolgreich Systeme entwickelt, um all diese industriellen Prozessschritte und Funktionen zu unterstützen. Unsere Lösungen finden sich in Branchen wie Lebensmittel & Getränke, Automobil, Verpackung, E-Commerce, Elektronik, Chemie, Pharmazeutika, Batterieproduktion und vielen mehr.

Alle Materialien können gehandhabt werden

leaking-materials

Poröse Materialien, wie Karton, Stoff oder Schaumstoff, lassen Luft durch. Bei der Handhabung dieser Materialien mit einem Vakuumsystem strömt aufgrund der Porosität kontinuierlich Luft in das System. Daher muss die Vakuumpumpe in der Lage sein, einen konstanten Druck aufrechtzuerhalten, um das gewünschte Vakuumniveau zu erreichen und die Objekte zu halten. Dies erfordert ein Vakuumsystem mit hoher Durchflussrate.

non-leaking materials

Nicht-poröse Materialien wie Metall, Glas oder Kunststoff lassen keine Luft durch. Bei der Handhabung nicht-poröser Materialien kann das Vakuumsystem eine Abdichtung erzeugen, und sobald das gewünschte Vakuumniveau erreicht ist, wird kein zusätzlicher Luftstrom benötigt, es sei denn, die Abdichtung wird unterbrochen. Die Kapazität der Vakuumpumpe für solche Systeme wird dadurch bestimmt, wie schnell das System auf ein bestimmtes Vakuumniveau evakuiert werden kann.

Zentralisiertes oder dezentralisiertes Vakuumsystem

centralized system

Ein zentrales Vakuumsystem verwendet eine einzelne Vakuumpumpe, die mehrere Saugstellen bedient. Die Pumpe befindet sich normalerweise an einem festen Standort und ist über ein Netzwerk von Verbindungen mit den Saugnäpfen verknüpft. Der Vorteil eines zentralen Systems besteht darin, dass eine einzelne Vakuumpumpe einfacher und kostengünstiger zu installieren, zu warten und zu betreiben ist als mehrere Pumpen. Letztere sind jedoch flexibler, wenn bestimmte Sicherheitsmaßnahmen berücksichtigt werden.

decentralized-system

In einem dezentralen Vakuumsystem hat jeder Saugpunkt seine eigene dedizierte Vakuumpumpe. Das bedeutet, dass jeder Saugnapf unabhängig arbeitet, was eine erhöhte Effizienz und Zuverlässigkeit ermöglicht. Wenn ein Saugnapf das Zielobjekt nicht erreichen kann, beeinträchtigt dies nicht den Betrieb der anderen. Darüber hinaus bieten dezentrale Systeme möglicherweise größere Flexibilität, da sie leicht angepasst oder in ihrer Anzahl erweitert werden können, um sich ändernden betrieblichen Anforderungen gerecht zu werden.

Unsere COAX®-Technologie

Eine COAX®-Cartridge ist eine fortschrittliche Lösung zur Vakuumerzeugung. Der Name leitet sich von der koaxialen Anordnung der Komponenten um die Düsen ab. Ein System, das auf der COAX®-Technologie basiert, ist äußerst zuverlässig und kann dreimal mehr Vakuumfluss als herkömmliche Vakuumsysteme bieten, was zu einer erhöhten Zyklusgeschwindigkeit und einem reduzierten Energieverbrauch führt. Piab hat COAX® erfunden, daher basieren unsere Vakuumpumpen überwiegend auf dieser Technologie.

Für weitere Informationen oder Beratung zu Vakuumtechnologie und Automatisierungslösungen stehen unsere Spezialisten gerne zur Verfügung.

Sie können uns alles fragen. 

Erhalten Sie eine kostenlose Beratung und Empfehlungen von unseren Automatisierungsexperten, wie Sie Ihre Prozesse verbessern können.

Ihre Frage

Pattern of green dots

Warum Automatisierung durch Vakuumtechnologie?

training

Verbesserte Produktivität
Vakuumautomatisierung kann die manuelle Arbeit erheblich reduzieren und somit die Produktivität steigern. Sie gewährleistet auch eine gleichbleibende Leistung und Qualität.

medtech

Sicheres Arbeitsumfeld
Ein vakuumgetriebenes System trägt zu einer besseren Arbeitsumgebung bei, indem es schädliche Arbeitstätigkeiten reduziert. Diese verbesserten ergonomischen Bedingungen erhöhen die Sicherheit für das Personal und die gehandhabten Produkte.

config

Flexibilität
Vakuumautomatisierungssysteme sind hochflexibel und können entsprechend spezifischer Anforderungen in vielen Anwendungen konfiguriert werden. Dies umfasst alle unsere Vakuumpumpen, Saugnäpfe und Greifer.

cad

Unabhängigkeit
Unsere Palette an vakuumbetriebenen Produkten kann sowohl mit Industrierobotern und Cobots als auch als Teile in Ergowerkzeugen, Portalen und anderen Maschinen in vielen Industriezweigen und Produktionsprozessen verwendet werden.

metal sheets

Produktsicherheit
Unsere vakuumbetriebenen Werkzeuge können Objekte sicher handhaben, von sehr kleinen, empfindlichen und zerbrechlichen Gegenständen bis hin zu großen und schweren Plattenmaterialien, ohne jegliche Abdrücke zu hinterlassen, selbst in rauen oder gefährlichen Umgebungen.

choose

Energieeinsparung
Vakuumsysteme, die mit Piabs COAX®-Ejektoren betrieben werden, verbrauchen minimal Energie und senken die Betriebskosten sowie die Umweltbelastung.

distributor

Toleranz gegenüber engen Räumen
Piab-Komponenten sind gut konstruiert und kompakt, benötigen minimalen Platz und sind daher ideal für Umgebungen mit sehr begrenztem Raum.

faq

Hohe Zuverlässigkeit
Aufgrund ihres Designs und ihrer Technologie sind Vakuumsysteme äußerst zuverlässig mit einer langen Lebensdauer. Sie haben wenige bewegliche Teile, was das Risiko von Ausfällen und den Wartungsbedarf reduziert.

Wie wähle ich das richtige System aus?

Bevor Sie ein vakuumgetriebenes System auswählen, ist es wichtig, Ihre betrieblichen Bedürfnisse und Ziele klar zu verstehen. Hier sind einige Schlüsselfaktoren, die Sie berücksichtigen und planen sollten:

  • Verstehen Sie Ihre Anwendung. Identifizieren Sie die spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung. Dies umfasst die Art der Materialien, die Sie handhaben werden, deren Gewicht, Größe, Form und Porosität. Berücksichtigen Sie auch die erforderliche Geschwindigkeit und Präzision.
  • Bestimmen Sie den Systemtyp. Entscheiden Sie, ob Sie ein zentrales oder dezentrales Vakuumsystem benötigen. Ein zentrales System nutzt eine Vakuumquelle für mehrere Saugnäpfe, während ein dezentrales System jeden Saugnapf mit einer eigenen Vakuumquelle hat.
  • Wählen Sie die richtige Vakuumpumpe. Die Wahl der Vakuumpumpe ist entscheidend. Sie müssen die Kapazität der Pumpe, ihre Fähigkeit, das erforderliche Vakuumniveau zu erreichen, und ihre Evakuierungszeit berücksichtigen.
  • Wählen Sie geeignete Saugnäpfe oder Flächengreifer. Die Saugnäpfe sollten für das Material, das Sie handhaben, geeignet sein. Berücksichtigen Sie Faktoren wie Größe, Form und Material der Saugnäpfe.
  • Sicherheitsanforderungen. Verstehen Sie die Sicherheitsanforderungen Ihres Betriebs. Dies umfasst die Bewertung der Zuverlässigkeit des Systems und die Bestimmung notwendiger Sicherheitsfunktionen.
  • Energieeffizienz. Berücksichtigen Sie die Energieeffizienz des Systems. Vakuumsysteme mit energiesparenden Funktionen können die Betriebskosten erheblich senken.
  • Wartungsbedarf bewerten. Verstehen Sie die Wartungsanforderungen des Systems. Einige Systeme erfordern möglicherweise häufigere Wartung oder haben teurere Ersatzteile.
  • Kostenüberlegungen. Berücksichtigen Sie die Gesamtkosten des Eigentums, einschließlich des anfänglichen Kaufpreises, der Betriebskosten und der Wartungskosten.
  • Umweltauswirkungen. Wenn Nachhaltigkeit für Ihren Betrieb von Bedeutung ist, berücksichtigen Sie die Umweltauswirkungen des Systems, einschließlich seines Energieverbrauchs und seiner CO2-Emissionen.

Denken Sie daran, dass das beste Vakuumsystem für Ihren Prozess von Ihren spezifischen Anwendungen und betrieblichen Anforderungen abhängt. Eine sorgfältige Planung und Überlegung dieser Faktoren wird Ihnen helfen, ein System auszuwählen, das optimale Leistung und Wert bietet.

Zögern Sie nicht, unsere Ingenieure für nützliche Ratschläge zu kontaktieren

Produkte & Lösungen

Vakuumpumpen und Ejektoren

Ein Vakuumejektor von Piab ist das Herzstück eines erfolgreichen Vakuumsystems und kann sowohl in zentralen als auch dezentralen Vakuumsystemen eingesetzt werden, d.h. entweder ein Ejektor für alle Saugnäpfe oder ein Ejektor pro Saugnapf. Unabhängig von der Systempräferenz kann unser Ejektorensortiment an jede Anwendung angepasst werden und gewährleistet eine sichere und zuverlässige Produktverarbeitung über viele Jahre hinweg.

Produkte ansehen

Saugnäpfe und Softgripper

Unsere Saugnäpfe und Softgripper bieten eine hervorragende Handhabung nahezu aller Objekte: Runde Saugnäpfe – für Präzision unabhängig von Größe, Form oder Material; Oval/Rechteckig – für lange, unregelmäßige Objekte; Modular – austauschbares Konzept mit individuell optimierten Teilen für Greifen, Heben und Höhenausgleich; Softgripper – sanfte Finger zum Anheben empfindlicher Objekte wie Obst; Schaumflächengreifer – für präzises Aufnehmen von rauen oder ungleichmäßig platzierten Objekten.

Produkte ansehen

Roboter- und Cobot-Greiflösungen

Piabs umfangreiches Portfolio an Greiflösungen für industrielle oder kollaborative Roboter enthält Produkte mit unvergleichlichen Eigenschaften – wie piCOBOT®, ein vielseitiges Vakuumejektorprogramm für Cobots, oder Kenos® – führende Marke für großflächige Greifsysteme. Maßgeschneiderte Palettierwerkzeuge sind in diesem Segment enthalten, ebenso wie maßgeschneiderte industrielle Anwendungen mit dem höchsten Spezialisierungsgrad.

Produkte ansehen

Robot End Of Arm Tooling Komponenten

Robot End Of Arm Tooling – EOAT – ist ein Kernbereich innerhalb der Piab Gruppe. Wir bieten eine breite Palette von Komponenten für Anwendungen wie Palettierung, ergonomische Handhabungsgeräte und Teile/Sub-Systeme für industrielle und kollaborative Roboter. Unsere fortschrittlichen Greiflösungen sind meist so konzipiert, dass sie direkt am Arm oder Werkzeugwechsler der meisten Roboter/Cobot-Marken installiert werden können.

Produkte ansehen

Entwerfen Sie Ihr eigenes Vakuumsystem

OVM Pro 3D ermöglicht es Ihnen, Ihr eigenes Vakuumsystem in einer virtuellen Umgebung zu entwerfen, zu testen und zu verfeinern, bevor es physisch implementiert wird. Melden Sie sich an und erstellen Sie eine einzigartige Anwendung mit Piabs umfangreichem Sortiment an Vakuumejektoren, Pumpen, Saugnäpfen, Greifern, Fittings und Zubehör.

Zum OVM Pro 3D

Weiterführende Lektüre

Brauchen Sie Beratung? Wir sind hier, um zu helfen.

Füllen Sie das Formular aus, um mehr Informationen über Vakuumtechnologie und wie diese Ihren Prozess verstärken kann zu erhalten, oder wenn Sie allgemeine Ratschläge von unseren Automatisierungsspezialisten benötigen.

Land
Ich möchte die neuesten Nachrichten von Piab per E-Mail erhalten