Überspringen

Teilnahmebedingungen des Wettbewerbs

Kurversion: Der Wettbewerb beginnt am 6. Mai 2021 und endet am 30. November 2021. Um teilzunehmen, müssen Sie den Namen des Unternehmens, das am Wettbewerb teilnimmt, die Kontaktperson mit Kontaktdaten angeben, ein Foto des Piab-Förderers in Betrieb und dessen Typenschild einsenden sowie einen Kaufnachweis (Rechnungskopie, Auftragsbestätigung oder ähnliches) zusammen mit einer Beschreibung, welches Material das teilnehmende Unternehmen heute mit dem Piab-Förderer fördert, beifügen.

Mit der Teilnahme erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass Piab das Recht hat, Bilder, Videos oder andere digitale Medien des Förderers oder andere Informationen, die der Teilnehmer an Piab gesendet hat, auf Piabs Website, in Social-Media-Kanälen und auch anderweitig für alle Arten von Marketing- und Werbeaktivitäten und -materialien weltweit zu teilen, anzuzeigen, zur Verfügung zu stellen, zu verwerten und zu veröffentlichen. Außerdem erklären sich die Teilnehmer damit einverstanden, einen Folgeanruf durch einen Vertriebsmitarbeiter von Piab (der ein Drittanbieter sein kann) zu erhalten. Um zu gewinnen und den Preis zu erhalten, ist der Gewinner verpflichtet, eine gemeinsame Pressemitteilung mit Piab zu erstellen, in der das Foto und/oder Video öffentlich im weltweiten Marketing verwendet wird. Der Gewinn ist auf die Standard-Produktversion des piFLOW®p SMART beschränkt, und Piab übernimmt keine Kosten für optionalen Extras oder Installationskosten.

Teilnahmebedingungen im Detail

  1. Einführung
    1. Diese Teilnahmebedingungen gelten für alle Teilnehmer am Wettbewerb, bei dem Piab den ältesten noch betriebsbereiten Piab-Vakuumförderer sucht. Mit der Teilnahme am Wettbewerb erklären sich die Teilnehmer mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden. Wenn ein Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen nicht akzeptiert, darf er nicht an dem Wettbewerb teilnehmen.
    2. Jeder Teilnehmer muss am Wettbewerb gemäß den Anweisungen auf Piabs Website oder den Social-Media-Kanälen teilnehmen.
    3. Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos (und nicht mit einem Kauf bei Piab verbunden).
    4. Der über Piabs Social-Media-Kanäle beworbene Wettbewerb wird in keiner Weise von Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram, LinkedIn oder einem anderen sozialen Netzwerk gesponsert, befürwortet oder verwaltet oder ist mit diesen verbunden. Der Teilnehmer gibt seine Informationen an Piab AB und nicht an eine andere Partei weiter. Die Informationen, die Piab von den Teilnehmern zur Verfügung gestellt werden, werden in Übereinstimmung mit Piabs Datenschutzrichtlinien verwendet, die hier hinterlegt sind, es sei denn, es wird in diesen Teilnahmebedingungen etwas anderes geregelt.
    5. Weder die Tatsache, dass Piab den Wettbewerb veranstaltet, noch irgendetwas in diesen Teilnahmebedingungen stellt eine Verpflichtung von Piab dar, weitere, ähnliche oder andere Wettbewerbe in Zukunft durchzuführen.
    6. Piab haftet in keiner Weise für Ansprüche, Verluste, Steuern, Verbindlichkeiten, Schäden, Kosten, Ausgaben oder andere Unannehmlichkeiten, die im Zusammenhang mit der Teilnahme am Wettbewerb entstehen, unabhängig davon, ob sie von einem Teilnehmer oder einer anderen Person erlitten werden, einschließlich der Einlösung oder Annahme eines Teils des Preises oder der Nutzung des Preises, unabhängig davon, ob solche Kosten, Ausgaben, Verluste oder Schäden vernünftigerweise vorhersehbar waren oder von den Teilnehmern oder Piab vernünftigerweise hätten in Betracht gezogen werden können, und unabhängig davon, ob sie durch Vertragsbruch, unerlaubte Handlung, Fahrlässigkeit, Verletzung gesetzlicher Pflichten oder anderweitig entstehen.
    7. Im Falle von Widersprüchen zwischen diesen Teilnahmebedingungen und jeglichen Werbe-, Promotions-, Reklame- und anderen Materialien, die sich auf den Suchwettbewerb beziehen oder mit diesem in Verbindung stehen, haben diese Teilnahmebedingungen Vorrang.
  2. Teilnahmeberechtigung und -beschränkungen
    1. Um am Wettbewerb teilnehmen zu können:
      1. müssen die Teilnehmer eine juristische Person oder ein Unternehmen sein. Privatpersonen können nicht teilnehmen.
      2. Kein Angestellter, leitender Angestellter oder Beauftragter von Piab oder ein Angestellter, leitender Angestellter oder Beauftragter einer Person oder Organisation, die an der Durchführung des Wettbewerbs beteiligt ist, oder eine Person, die in einer familiären Beziehung zu einer solchen Person steht, darf an dem Wettbewerb teilnehmen.
      3. Die Teilnehmer müssen den Namen des Unternehmens, das am Wettbewerb teilnimmt, die Kontaktperson mit Kontaktdaten angeben, ein Foto des Piab-Förderers in Betrieb und dessen Typenschild einsenden sowie einen Kaufnachweis (Rechnungskopie, Auftragsbestätigung oder ähnliches) zusammen mit einer Beschreibung, welches Material das teilnehmende Unternehmen heute mit dem Piab-Förderer fördert, beifügen. Diese Informationen müssen an die E-Mail-Adresse gesendet werden, die auf der Piab-Website The Hunt Competition Landing Page angegeben ist.
    2. Piab legt nach eigenem Ermessen die maximale Anzahl der Teilnehmer am Wettbewerb fest und behält sich das Recht vor, die Teilnahme am Wettbewerb jederzeit zu beenden.
  3. Start- und Enddatum
    1. Der Wettbewerb wird zu dem auf der Piabs-Website und/oder den Social-Media-Kanälen angegebenen Zeitpunkt für die Teilnahme eröffnet und schließt ebenfalls zu dem auf der Piabs-Website und den Social-Media-Kanälen angegebenen Zeitpunkt für die Teilnahme. Wenn nicht anders angegeben, sind diese Zeiten und Daten auf die WEZ (Westeuropäische Zeit) eingestellt.
    2. Alle Einsendungen, die vor der Eröffnung oder nach dem Ende des Wettbewerbs eingehen, sind ungültig und nehmen nicht am Wettbewerb teil.
    3. Piab wird keine Einsendungen berücksichtigen, die nicht bei Piab eingegangen sind (unabhängig vom Grund dafür).
    4. Piab behält sich das Recht vor, den Wettbewerb und diese Teilnahmebedingungen im Falle einer Katastrophe, eines Krieges, ziviler oder militärischer Unruhen, höherer Gewalt oder eines tatsächlichen oder voraussichtlichen Verstoßes gegen geltende Gesetze oder Vorschriften oder eines anderen Ereignisses, das sich Piabs Kontrolle entzieht, ohne Vorankündigung abzubrechen oder zu ändern, oder wenn Piab dies anderweitig (nach eigenem Ermessen) für notwendig hält. Alle Änderungen des Wettbewerbs werden den Teilnehmern so schnell wie möglich mitgeteilt.
  4. Jury
    1. Die Beiträge zum Wettbewerb werden auf der Grundlage des ältesten identifizierten Piab-Vakuumförderers, der nachweislich noch in Betrieb ist, unter Berücksichtigung des Kauf-/Installationsdatums beurteilt, und die Gewinner entsprechend ausgewählt.
    2. Sofern ein Teilnehmer die Teilnahmevoraussetzungen nicht erfüllt oder Teilnahmebeschränkungen unterliegt, das Recht von Piab, eingereichte Materialien in Marketing- oder Werbematerialien zu verwenden, in irgendeiner Weise einschränkt, oder ablehnt, eine gemeinsame Pressemitteilung mit Piab in der von Piab festgelegten Form zu erstellen, ist dieser Teilnehmer nicht berechtigt, zum Gewinner erklärt zu werden und hat unter keinen Umständen Anspruch auf den Preis.
    3. Alle Entscheidungen in Bezug auf alle Angelegenheiten, die mit dem Wettbewerb zu tun haben, werden von Piab nach eigenem Ermessen getroffen, und es werden keine Vereinbarungen bezüglich des Preises oder anderweitig von Piab getroffen.
    4. Der Wettbewerb und diese Teilnahmebedingungen unterliegen ausschließlich dem maßgeblichen schwedischen Recht, und alle Streitfälle unterliegen der ausschließlichen Zuständigkeit der schwedischen Gerichte.
  5. Preisträger und Preise
    1. Der Wettbewerbspreis für die Suche nach dem ältesten Vakuumförderer von Piab ist ein piFLOW®p SMART Vakuumförderer in der Standardausführung mit der  Konfiguration: PS.P120L.P6.76T.33.CBA.ES.0.CA.PLE.AAL.0.GB.
      Eventuelle Sonderausstattungen oder Installationskosten müssen vom Gewinner getragen werden.
    2. Die Gewinner des Wettbewerbs werden innerhalb von 30 Tagen nach Einsendeschluss des Wettbewerbs per E-Mail über das Ergebnis des Wettbewerbs benachrichtigt und erhalten ihren Preis innerhalb von 90 Tagen nach Einsendeschluss, vorbehaltlich der Einhaltung der vorliegenden Teilnahmebedingungen.
    3. Piab wird sich 30 Tage lang angemessen bemühen, den Gewinner des Preises zu kontaktieren, aber wenn der Gewinner nicht innerhalb dieser Zeit auf Piabs Benachrichtigungsversuche reagiert, keine Adresse für die Zustellung des Preises angibt, eine der Teilnahmebedingungen nicht erfüllt oder anderweitig nicht in der Lage ist, diese Bedingungen zu erfüllen (einschließlich jeglicher Bedingungen in Bezug auf Pressemitteilungen und/oder Marketing), behält sich Piab das Recht vor, diesen Teilnehmer zu disqualifizieren und den Preis dem nächsten teilnahmeberechtigten Teilnehmer anzubieten, und danach so lange, bis ein Gewinner gefunden ist.
    4. Die Ergebnisse des Wettbewerbs werden innerhalb von 30 Tagen nach dem Einsendeschluss des Wettbewerbs auf Piabs Website bekannt gegeben (vorausgesetzt, der Gewinner wird innerhalb dieses Zeitraums ermittelt). Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass die Ankündigung den Namen und das Foto/Video des eingereichten alten Piab-Vakuumförderers, den Namen, die Stadt oder Region und das Land des einreichenden Unternehmens enthalten darf.
    5. Es wird keine Bargeldalternative zum Preis angeboten. Der Preis ist nicht übertragbar. Der Preis ist abhängig von der Verfügbarkeit, und Piab behält sich das Recht vor, den Preis durch einen anderen Preis von gleichem Wert zu ersetzen, ohne dies anzukündigen.
  6. Urheberrecht und Urheberpersönlichkeitsrechte
    1. Der Teilnehmer garantiert Piab, dass er seine eigenen Wettbewerbsbeiträge erstellt hat, dass er alle Urheberrechte und sonstigen geistigen Eigentumsrechte an oder in Bezug auf die bei Piab eingereichten Materialien besitzt, und dass Piabs Nutzung der Beiträge und aller in Verbindung damit eingereichten Materialien in Übereinstimmung mit diesen Teilnahmebedingungen keine geistigen Eigentumsrechte Dritter oder andere gesetzliche Rechte verletzt.
    2. Der Teilnehmer gewährt Piab durch die Teilnahme am Wettbewerb eine exklusive, weltweite, lizenzfreie, unbefristete und unwiderrufliche Lizenz zum Kopieren, Speichern, Bearbeiten, Verteilen, Übertragen und Veröffentlichen des Wettbewerbsbeitrags des Teilnehmers in Post-Promotion-Publikationsmaterial und in Werbe-, Marketing- oder Verkaufsförderungsmaterial in allen Medien auf der ganzen Welt für jeden Zweck, der mit den Produkten/Dienstleistungen von Piab oder einem Unternehmen der Piab-Unternehmensgruppe in Verbindung steht, ohne zusätzliche Vergütung oder vorherige Benachrichtigung des Gewinners oder eines anderen Teilnehmers.
    3. Der Teilnehmer erteilt Piab hiermit die ausdrückliche Genehmigung, seine Einsendung in allen Veröffentlichungen und Medien, ob online, offline oder im Internet auf jeder Website oder Plattform, frei zu verbreiten. Material, das an Piab gesendet wird, einschließlich Feedback und andere Mitteilungen jeglicher Art, sowie die Einreichung eines Beitrags zum Wettbewerb, werden als nicht vertraulich angesehen. Piab steht es frei, solche Rückmeldungen und Materialien ohne Einschränkung oder Verpflichtung jeglicher Art zu vervielfältigen, zu verteilen und öffentlich darzustellen. Piab steht es außerdem frei, Ideen, Konzepte, Know-how oder Techniken, die in solchen Einsendungen oder Materialien enthalten sind, für jeden Zweck zu verwenden.
    4. Soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist, verzichtet der Teilnehmer unwiderruflich und bedingungslos auf sein Recht, als Autor der jeweiligen Wettbewerbseinsendungen und aller Materialien oder Informationen, die Piab im Zusammenhang damit übermittelt wurden, identifiziert zu werden, und auf seinen Einspruch gegen eine abwertende Behandlung seiner Wettbewerbseinsendungen.
    5. Mit der Teilnahme am Wettbewerb verpflichtet sich jeder Teilnehmer, Piab von jeglichen Verlusten, Schäden, Ansprüchen, Kosten und Ausgaben freizustellen, die Piab aufgrund eines Verstoßes des Teilnehmers gegen die hierin enthaltenen Bedingungen entstehen oder entstehen können.
  7. Was passiert mit den Einsendungen?
    1. Wettbewerbseinsendungen werden nicht zurückgeschickt. Daher empfiehlt Piab dem Teilnehmer, eine Kopie seiner Wettbewerbseinsendungen aufzubewahren.
  8. Werbung
    1. Piab beabsichtigt, Werbemaßnahmen im Zusammenhang mit dem Wettbewerb und der Preisverleihung zu durchzuführen. Der Gewinner erklärt sich daher damit einverstanden, dass eine gemeinsame Pressemitteilung mit Foto- und/oder Videoaufnahmen öffentlich verwendet wird, in der die frühere Verwendung des alten Piab-Vakuumförderers und die beabsichtigte Verwendung des gewonnenen piFLOW®p SMART beschrieben wird, und erkennt an, dass dies eine Bedingung für die Ernennung zum Wettbewerbsgewinner ist.
    2. Alle Angaben und personenbezogenen Daten, die im Rahmen des Wettbewerbs gesammelt werden, werden in Übereinstimmung mit Piabs Datenschutzrichtlinie für die Kontaktaufnahme mit den Teilnehmern in Bezug auf den Wettbewerb und für die in diesen Teilnahmebedingungen genannten Zwecke verwendet, und der Teilnehmer und jede Person, die Informationen in Verbindung mit der Teilnahme einreicht, erklärt sich damit einverstanden, dass Piab die personenbezogenen Daten in Übereinstimmung damit verwendet. Jeder Teilnehmer des Wettbewerbs erklärt sich außerdem damit einverstanden, von einem Vertriebsmitarbeiter von Piab (der ein Drittanbieter sein kann) kontaktiert zu werden. Für andere Zwecke werden die gesammelten Daten nicht ohne vorherige Zustimmung des Teilnehmers an Dritte weitergegeben.
  9. Angaben zu Piab
    1. per Post unter der Anschrift Piab AB, P.O. Box 4501, SE-18304 Täby, Schweden
    2. über das Kontaktformular auf Piabs Website;
    3. telefonisch unter +46(0)8 630 25 00;
    4. per E-Mail an info-sweden@piab.com;
    5. per Direktnachricht auf Piabs Social-Media-Kanälen.
    1. Dieser Wettbewerb wird von Piab AB durchgeführt.
    2. Piabs eingetragener Sitz ist Sjöflygvägen 35, SE-18304 Täby, Schweden.
    3. Piab kann wie folgt kontaktiert werden:

Choose your language

Vergleich nicht möglich

Vergleich verschiedener Produkttypen nicht möglich. Möchten Sie die vorhandenen Produkte entfernen?

Feedback senden