Überspringen

Suche nach dem ältesten noch im Einsatz befindlichen Förderer

Unser 70-jähriges Firmenjubiläum nehmen wir zum Anlass, einen tieferen Einblick in die Entwicklung der Vakuumförderung zu gewähren – und dazu brauchen wir Ihre Hilfe!

Die große Suchaktion

Angefangen mit der Produktion von Industriesaugern in den 1970er Jahren, war es in den frühen 1990er Jahren, als Piab seine Vakuumejektoren und -pumpen weiterentwickelte – wir haben beide Technologien zusammengeführt, um uns von der Reinigung und Entfernung  zum Transport und der Rückgewinnung von Schüttgut in der chemischen, pharmazeutischen und Lebensmittelindustrie zu entwickeln. So entstand der erste Vakuumförderer.

Da wir wissen, dass unsere Produkte eine lange Lebensdauer haben, wollen wir den ältesten Piab-Vakuumförderer finden, der noch in Betrieb ist. Prüfen Sie Ihr Werksgelände und seien Sie der Glückliche, der einen brandneuen piFLOW®p SMART Förderer gewinnt, wenn Ihr Gerät den frühesten Beweis für die Vorteile der Piab-Vakuumförderung liefert.

Piab Vakuumförderer Piab Vakuumförderer
piFLOW®p SMART Vakuumförderer piFLOW®p SMART Vakuumförderer

Der Preis

Gewinnen Sie unseren "Changeover Champion" 

Der piFLOW®p SMART ist unser intelligentestes Produktangebot, das die Vakuumförderung auf ein neues Niveau hebt – vollautomatisch und mit optimiertem Durchsatz.
Durch die sechsmal schnellere Umstelllung können Anwender beim Wechsel von einem Material zum anderen Zeit sparen und so die Produktivität Ihrer Abläufe erhöhen. Mit seinen vorkonfigurierten Fördereinstellungen und Auto-Tuning-Fuktionen ermöglicht er eine reibungslose Prozessführung unabhängig von den Fähigkeiten des Bedieners.

Erfahren Sie mehr über piFLOW®p SMART

Geschichte der Saugförderung – wie sich VC entwickelt hat

  • Ein Zirkel, mit dem Kreise mit großem und kleinem Durchmesser mit austauschbaren Stäben gezeichnet werden können und der dem Unternehmen seinen Namen gab – „PI“ (Verhältnis von Durchmesser zu Umfang) und „AB“ (schwedische Abkürzung für „eingetragen“) ...PIAB.

  • Piabs Entwicklung von vakuumbetriebenen Lösungen wird um die industrielle Absauganlage erweitert.

  • Von der Reinigung bis zum Transportieren. Markteinführung des ersten Piab-Vakuumförderers – der VC-Baureihe.

  • Kombinieren Sie das Beste aus beiden Welten! Mit der Einführung des piFLOW® stattet Piab alle Förderer mit seinen renommierten COAX®-Vakuumpumpen aus, die ursprünglich für Automatisierungsanwendungen entwickelt wurden. Individuelle Anpassungsmöglichkeiten tragen dazu bei, die spezifischen Anforderungen jedes Kunden zu erfüllen.

  • piFLOW®t – ein Vakuumförderer, wenn eine hochwertige Technologie benötigt wird, insbesondere für die Handhabung von Tabletten oder zerbrechlichen Produkten in der Lebensmittel-, Nutraceutical- und Pharmaindustrie. Er ist mit einem Edelstahlgehäuse (ASTM 316L) ausgestattet und erfüllt die sehr hohen Hygieneanforderungen der FDA. Piab-Förderer sind ATEX-staubkonform.

  • Als Weltneuheit ist piFLOW®p SMART ein selbstoptimierender Vakuumförderer, der sich in erster Linie an Branchen richtet, die viele verschiedene Fördermaterialien handhaben und/oder bei denen häufige Wechsel erforderlich sind. Damit ist der Förderer ideal für Hersteller in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie geeignet, die das Schnellwechsel-Potenzial im vollen Umfang ausnutzen und somit Zeit und Geld sparen können.

TEILNAHMEREGELN

Haben Sie den ältesten Förderer?

Der Suchwettbewerb beginnt am 6. Mai 2021 und endet am 30. November 2021. Um teilzunehmen, müssen Sie Ihren Firmennamen und einen Ansprechpartner angeben, ein Foto des Förderers in Betrieb und dessen Typenschild sowie einen Kaufnachweis (Rechnungskopie, Auftragsbestätigung usw.) einsenden und uns mitteilen, welches Material Sie heute damit fördern.

Bitte senden Sie Ihren Beitrag an hunt@piab.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, um Informationen zum Wettbewerb zu erhalten.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit den Teilnahmebedingungen des Suchwettbewerbs einverstanden, die Sie über den unten stehenden Link finden.

Teilnahmebedingungen

Choose your language

Vergleich nicht möglich

Vergleich verschiedener Produkttypen nicht möglich. Möchten Sie die vorhandenen Produkte entfernen?

Feedback senden