All News

Filter Monitoring Enables Preventive Maintenance
Sustainable Progress in Powder Conveying: Supporting Resource Efficiency and Reduced Energy Use

Piab 推出 piCLASSIC™ Neo
Piab 推出引以为豪的 piCLASSIC™ Neo,这是其广受好评的 piCLASSIC™ 真空发生器系列的最新产品。piCLASSIC™ Neo 系列旨在满足现代工业不断变化的需求,将效率、适应能力和可持续性相结合,为真空技术树立了新标杆。

推出 Polyscope X 兼容性:通过 Piab 解决方案增强 UR 机器人
Polyscope X 兼容性标志着 Universal Robots 能力的一次重大飞跃,使用户能够无缝过渡到更高效、更灵活的自动化解决方案。

piCOBOT® Electric 现在可与 FANUC CRX 无缝集成
全电动、纤薄设计的 piCOBOT® Electric 继续通过消除空气管线和布线重新定义协作机器人应用。

piCOBOT® 和 piCOBOT®L 现在提供适合 ABB GoFa 的即插即用配置
我们现在提供 piCOBOT® 和 piCOBOT®L,配备完全适应 ABB GoFa 的插件版本,提供真正的即插即用功能。

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe
piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

Kenos® KVG 抓手有助于提高金属板搬运效率
通过使用 Piab 的 Kenos® KVG 抓手,Automation Technology 设计并建造了一条用于镀锌板的折叠、连接、装配和铆接生产线,不仅优化了循环时间,还提高了操作员的安全性。

Solukon 在新粉末收集单元中应用了 Piab 的真空输送机(2)

piCOMPACT®23 SMART 现已配备 IO-link B 类选项
Piab 针对 IO-link B 类扩展了 piCOMPACT23 SMART 程序,并在执行器电源和传感器电源之间配备了独立的电源域。

Kenos® 海绵抓手支持油漆圆桶的高速搬运
Dromont Group 使用 Piab 的 Kenos® KVG120 海绵抓手,为英国一家大型化工企业的油漆生产线设计了一套成功的拾取和放置系统。

从不模仿,亦从未被超越。
X-Factor 访谈 – 隆重介绍 MX 吸盘开发的幕后英雄! Lennart Ryberg – 真空自动化部门全球产品经理 – Piab 任职 2.5 年

摸清客户需求的差距
X-Factor 访谈 – 隆重介绍 MX 吸盘开发的幕后英雄! Johnny Skagersjö – 自动化部门高级应用工程师,系统工程和研发团队成员,2004 年起入职 Piab

“Lagom” – 不是最好,但是恰好
X-Factor 系列 – 隆重介绍 MX 吸盘开发的幕后英雄! Gustaf Wigren – 在 Piab 任职 13 年,担任产品技术总监,负责概念系统设计、研发、自动化部门

Piab 排名第一的物料抓取吸盘系列现推出 25 mm 的小尺寸吸盘以及一些附加功能,得以更加完善
了解 Piab 排名第一的物料抓取吸盘:MX 多用途吸盘在从包袋到包装箱的任何表面上都具有极高的抓取能力,是电子商务的理想之选…

piCOBOT® Electric 打破了协作机器人手臂运动的障碍
全电动、超薄设计,无空气管和布线。全新的 piCOBOT® Electric 引领 Piab 的 piCOBOT® 计划再创辉煌。

适用于 FANUC CRX 协作机器人的全新 piCOBOT® 即插即用配置
我们现提供完全与 FANUC CRX 兼容的 piCOBOT® 和 piCOBOT®L 版本。全方位即插即用。
AVAC的一系列产品现在以Piab品牌销售
去年八月,Piab收购了AVAC Vakuum Teknik AB,这是一家在瑞典享有盛誉的真空专家,拥有一套完善的产品组合。现在,AVAC的一部分产品已经被纳入Piab的产品系列中。

使用 Piab DURAFLEX® 摩擦吸盘来安全码垛汽车锂电池
Piab 的 DURAFLEX® 摩擦吸盘在 Gruppo Esea 为一家领先的汽车电池制造商提供的拾取和放置系统中发挥着重要作用。
从地面到 20 米高处:Piab 的自动化系统将玉米种子包衣粉输送到四楼
Bayer Hungaria Kft. 在其玉米种子包衣粉输送方面享受到了 Piab 自动化解决方案所带来的优势。Piab 的 piFLOW®f 输送机的实施完全减少了手动处理的需要。
Piab 纸箱码垛解决方案将 Steelgran 的生产率提高了 35%
Piab 真空海绵抓手 Kenos® KVGL 助力西班牙公司 Steelgran Componentes S.A. 将生产线末端机器人的操作周期缩短 35%。

四十余载,依然在路上 - 一段有关输送机的传奇还在延续
为庆祝 Piab 成立 70 周年,真空输送事业部发起了一场竞赛,以寻觅最古老、仍在役的 Piab 真空输送机。而这最终“花落”……

Piab集团收购IB Verfahrens- und Anlagentechnik GmbH & Co. KG
Piab 集团已达成协议,收购IB Verfahrens- und Anlagentechnik GmbH & Co. KG...

Piab piGRIP® 海绵唇边 - FLIW 可搬运表面不规则或非结构化的物体
FLIW(Foam Lip Wide,宽海绵唇边)是我们在 piGRIP® 系列中新添的最新产品。可以完全配置成多种组合,使其成为任何拣选应用的完美之选...

Piab 汽车行业吸盘的四个有用增补
四款新吸盘扩充了 PAF(Piab 汽车行业平直吸盘)和 PAB(Piab 汽车行业波纹吸盘)系列,每个系列增加两个新尺寸——Ø100mm 和 Ø125mm。

精选的Joulin吸具现已在Kenos® 品牌下销售
今年5月底,Piab收购了真空抓取解决方案全球领先品牌Joulin。现在Piab已经将Joulin的三个吸具系列整合到Kenos® 产品组合中,而针对重型行业的解决方案继续在Joulin品牌下销售,Joulin的专家进一步支持这些行业为每个客户定义最佳系统。...

小巧而强大 – 全新的 Kenos®MiniGrip 即使在粗糙的表面上也能实现稳定而刚性的抓握
Kenos®KMG 是一款真空海绵抓手,可以在类似于吸盘的 EOAT 中适应狭小间距的应用...

全新的多功能 Kenos®FlexiGrip 可完美适应您的应用要求
全新的 Kenos®KFG 真空海绵抓手在大规模生产表面不平整、粗糙、有结构或有纹理的产品方面具有很多优势...

食品行业的自动装箱码垛
BX 吸盘采用双硬度的 Duraflex® 以及 Piab COAX® 真空发生技术,并让 Tradicional Panadera 能够使用一个抓具就可码垛不同类型的纸箱。

用于捆札系统的灵活且高效的原料木材搬运系统
Officina Meccanica Sestese SpA 利用 Piab 的 Kenos® KVG 抓具设计并制造出一款生产线末端包装机器,并已在一家位于东南欧的领先家具配件制造商安装。

得益于 Minges Coffee Roasters 的 Piab 真空输送机,咖啡令人愉悦
得益于 Piab 的 piFLOW®f,Minges Coffee Roasters 的咖啡胶囊和咖啡包可轻松灌装...

在兽医应用中提高纸箱成型的生产力
Cob-Solution 使用 Piab 的 B52XP 吸盘和 piCOMPACT23 SMART 真空发生器来设计并构建了一个系统,用于在西西里的 Rao Farmaceutici 兽医药房解决纸箱的拾取和打开应用,该药房正在投资电子商务并在整个欧洲进行销售。

梦幻组合:Wyzo Sidebot 与 Piab 的超轻量迷你协作机器人抓手 (MCG) 相结合。
由于 Wyzo Sidebot 的最大有效载荷达 1kg,抓手的重量至关重要。而 Piab 的迷你协作机器人抓手 (MCG) 仅重 270 克,正好合适。

DM 药房配送中心依赖 Piab 吸盘
DM 是当前的欧洲最大药房。位于德国,Weilerswist 的配送中心于2009年开始运营。平均每日有3500个托盘在此处运送和拣选。Piab的DURAFLEX®吸盘BX52P将大部分托盘卸垛,送入订单拣选链。吸盘十分坚固,可在夹牢的情况下实现特别较高的循环频率。

Piab 区域抓手,搬运家具部件易如反掌
Hemmoor 的机器制造商 GO GmbH 正在寻找一体化抓手解决方案,以用于将松散的和包装好的家具零件堆叠在货盘上或搬离货盘,以及置于托盘本身。Piab 的 Kenos® 区域抓手 KVG 700 可提供此解决方案。

在尼普洛 (Nipro),piCOMPACT® 提供了生产医药玻璃包装所需的真空操作环境
此应用每日运行 32500 个周期、每日运行 24 小时、一周运行七日,是单位时间内运行周期数最高的应用之一——使其成为任何真空发生器在功能和使用寿命方面的终极考验。

JAM Automation 使用 Piab 的 Kenos® 抓具搬动 250 公斤重的型材
Piab 的 Kenos® KVG 区域真空抓具时绝佳的替代产品,机械抓具无法与其比拟。因为它们仅仅是将“产品”捡起。这也适用于从高架仓库的卡匣中自动取出挤压铝型材。

陶器板和相关子形式的自动处理
借助 Piab 的 Kenos® KVG 区域真空抓手,只需使用一个抓手即可管理尺寸和表面的高度多样性。这使得一家在为陶瓷行业制造自动化系统方面领先的意大利公司能够降低成本并提高生产率。

Piab通过新的尺寸、密封圈和性能选项来扩展Kenos®粉袋装真空夹具程序
我们的KSG夹具将安全地处理工业部门中包含粉末、颗粒、松散或液体产品的塑料、纸或布袋,例如食品、化学、制药、建筑和消费品行业。

Piab通过直接安装型号和5个连接型号扩展了Kenos®换向阀程序
KRV换向阀能控制空气流量,通常用于外部真空发生器系统。该阀也可能包含在为大多数Kenos®解决方案推荐的侧通道鼓风机套件中,以创造拥有高吸气流量的真空。它的控制功能位置包括吸气、吹气、中间位置,从而使产品处理周期的控制符合客户需求。

Piab 的协作机器人抓具用于灵活、安全地抓取化妆品
Effedi Automation 已选择利用 Piab 的 piCOBOT® 抓具、COAX® 真空技术和 BX 吸盘,安全高效地处理一家领先化妆品公司的码垛作业。

德国工业面包店 Austerschmidt 采用 Piab 的真空输送机搬运种子
员工的轻松与对资源的谨慎使用促使德国工业面包店Austerschmidt 将种子的搬运从人工转变为自动过程。在piFLOW®f 真空输送机里,他们找到了关键的工具。

在 Piab 抓手的帮助下,Best Handling Technology 改善了客户 32 个工作站的人机工程学
健康、满意的员工、更高的效率、灵活以及可持续性 - 不论是哪个行业,选择我们的理由始终是:我们致力于让搬运实现更高程度的自动化。来自德国的 Best Handling Technology 曾通过 Kenos® 区域抓手和吸盘为一家领先的物流服务提供商带来了上述所有优点。

DCL 通过 UR 10e 机器人和 Piab 的 piCOBOT® 抓手实现了灵活的自动化解决方案
位于加州菲蒙市的 DCL Logistics 希望获得一个灵活、易集成、即插即用的解决方案以在他们的仓储中心分拣物品并将其包装到箱子中。于是他们采用了 UR 10e 机器人与 Piab 的 piCOBOT® 抓手相结合的方案。

Piab 的 piFLOW®p SMART 输送循环优化器 (CCO) 让输送变得更简单
在同一时间输送更多的物料,对操作人员的技能要求更低,并节省能源成本,这难道不不完美吗? 如果是,那就来了解一下 Piab 高级输送机系列中的最新版本。

Piab 推出 Vacuplus 发生器系列,以用于中低端应用
为扩展我们的全球产品组合,Piab 很激动能推出 Vacuplus 发生器,该发生器旨在用于对发生器性能要求不高的中低端应用。

Piab 的汽车行业吸盘系列又增加了三个新的下属系列
Piab 很自豪能够推出一个新的汽车行业吸盘系列,从而实现在车体车间和部件装配中的应用,以及在低/中速冲压线中的应用。三款吸盘使得这个系列共有 22 款新的吸盘。

安全卡制作过程中,自动搬运盒子和夹层
Robotecnik 采用 Piab 提供的、由四个 B75 硅胶吸盘构成的独立抓手,设计和制造码垛机器人,有效运营 Banca d'Italia 的末端产品线。

在搬运装有密封环的热成型模具及其运输支架时,具有绝对的精确性
系统集成商 Umbra Control 选择了 Piab 的 Kenos® KCS 抓手,其特殊型号带有四个吸盘,可以准确、有效地处理 Meccanotecnica Umbra 为汽车行业生产密封件的下线取放操作。

Piab的piFLOW®p真空输送机可安全输送速溶牛奶颗粒
波兰乳制品生产商 Polmlek Raciaz 面临着速溶牛奶输送过程中颗粒破碎的问题。Piab的piFLOW®p真空输送机中,他们找到了正在寻找的解决方案。配备具有高真空流量的喷射器,能够按计划调节速度以便保持颗粒状。

piSAFE® 的推出 - 完整计划现已推出
Piab 的 piSAFE® 计划现在又增加了用于集中式系统的 piSAFE® 真空安全阀和 piSAFE® 真空微型安全阀,这标志着 piSAFE® 计划完整推出。

将冷藏室内的甜茶和果汁自动码垛
虽然码垛纸箱是一种常规的自动化应用,但在一个定期用水冲洗以保持清洁的冷库中进行码垛,是一个特殊的挑战。Neff Group Distributors 的移动控制机器人采用 Piab 的真空技术,克服了上述挑战。

完美处理奶酪块
用塑料薄膜来真空包装奶酪块是过程自动化面临的主要挑战。借助 Piab 的 piGRIP® 可配置吸盘和高性能真空发生器,机器和设备制造商 TGW Robotics GmbH 开发了一种可确保稳定过程的抓具。

Tradichem 采用 Piab 的真空输送机,使活性药物成分尺寸最小化
药品大小对成本具有直接影响,因而其重要性不言而喻,特别是在制药和保健品等竞争激烈的市场。Tradichems 的专利 Hipering® 工艺可使工艺链起始阶段的成分小型化。该专利工艺借助 Piab 的 piFLOW®p 的真空输送机持续进给,进而保持所需压力水平。

Kora使用Piabs piFLOW®p真空输送器来实现超级食品的高效灌装。
快速便捷的产品更换,符合食品和药品标准以及高能效,以实现可持续的资源节约。对于Kora来说,Piab真空输送机是工艺步骤之间的完美连接。因为它们正好符合这些标准。

唇边越薄抓取力越好
X-Factor 系列 – 隆重介绍 MX 吸盘开发的幕后英雄!Jonas Herrström – 自动化研发部概念系统设计团队高级设计工程师 – 在 Piab 工作 8 年

Piab在Conberg解决方案中为宠物和农场动物食品输送微量添加剂
虽然微量添加剂是当今宠物和农场动物食品中的重要组成部分,但它们在每个配方中的量变化很大,这对从配料站到混合器的自动化传输提出了挑战。波兰系统集成商 Conberg 基于 Piab 的 piFLOW®f 真空输送机开发出了适用的解决方案。

robominds 将 Piab 的新款 MX 吸盘称为“超级吸盘”
据 robominds 称,因为 Piab 的最新真空技术产品可以轻松地提起所有物体-无关材质、形状,或表面结构,所以它赢得了这个称号。此款功能全面的吸盘正是 robominds 为电子商务客户以及复杂产品制造商提供的分拣方案一直需要的。

高速搬运不同形式的袋装芝士片
通过使用 Piab 的产品 - piGRIP® 吸盘(经食品接触认证)和 COAX® 真空发生管,CAMA 集团创造出了先进的包装系统,能够每分钟处理 280 包袋装芝士片。

Piab的不断演变–一个以客户为中心的全新网站今天正式发布
鉴于每年有超过 650,000 名用户,Piab 已决定提升新网站的视觉识别和用户体验。通过无数次的访谈,Piab 创建了一个更加以客户为中心的网站,该网站既关注于现有客户的需求,也希望吸引更多探索型客户。

自动搬运袋装意大利面
Selematic 采用来自 Piab 的 Kenos® KVGL 抓手创造出了先进的自动包装系统,大大降低了搬运不同形式和不同层次的意大利面包装的成本并提高了生产效率。

Piab 增强了 piGRIP® 软袋唇边 (BGI) 的设计:特别用于提举坚固和纤薄/易损的塑料袋
BGI-Lip(BGI 吸唇)是用于拣取坚固塑料袋和装有干燥或湿态食物/物质的直立式小袋的好选择。BGI-2 吸唇也有着出色的拣取纤薄/易碎塑料袋的能力。

Piab 很自豪地推出 piSOFTGRIP® 50-2,这是一款两爪抓具。
Piab 的 pi-SOFTGRIP® 系列再次增新,此次加入了新的抓具,用于食品/巧克力行业的自动化应用。

Piab 将 COMPACT10E 加入紧凑型真空泵系列产品中
Piab 紧凑型真空泵系列产品中现加入了一款全新的替代产品 COMPACT10E,以丰富尺寸较小的 10mm 真空泵系列产品。

Piab 的 pi-SOFTGRIP® 系列增添了全新的 piSOFTGRIP® 30-3
Piab 隆重推出一款最新的小型软爪夹具 piSOFTGRIP®,其专门针对食品/巧克力行业而开发。

自动化单板整理 - 逐片
With the help of Piab’s Kenos KVG area gripper, Heinrich Kuper GmbH carries out veneer sorting systems. The biggest challenge was to pick up split and perforated sheets one by one with a vacuum gripping system. Piab’s innovative and fine tuneable vacuum technology makes such sensitive handling possible.

Kenos® KVG60抓具系统现在可用于Piab选型工具选项
使用 Piab 的全新配置器工具,可以方便快捷地对配备真空发生器、Piab 吸盘和流量控制阀的 KVG60 抓具系统进行数字化设计。

piCOBOT® 可为Fanuc CR4/CR7机器人提供即插即用配置
现在,通过易用的在线配置工具,Piab 客户可以选择将 piCOBOT®专门用于 Fanuc 机器人 CR4 和 CR7。

Somtech 采用 Piab 组件生产护目镜,全力抗击 COVID-19、保护民众健康
The fast delivery of gripping components from Piab allows Somtech to produce 56,000 visors a week with immediate effect.

Piab Chip 真空发生器助力缓和 COVID-19 患者呼吸
一家大型医疗设备制造商推出支气管吸痰器,利用 Piab Chip 迷你泵形成真空,确保安静平稳地吸走大量分泌物、血液和其他体液。

博客: 协作的重要性
协作式机器人可增强人类与机器之间的协作,为成功实现协作,协作式机器人需要使用巧妙设计的臂端工具 (EOAT)。Piab 的 piCOBOT® 就是这样的一款巧妙 EOAT。
Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the business of PIVAC Syd AB
Pivac Syd AB is one of Piab’s current distributors of innovative vacuum solutions in Sweden.
Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the businesses of Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB
Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB are two of Piab’s most important and long serving distributors in Sweden.

The Changeover Champion
Change conveyed material in 10 minutes instead of 1 hour. piFLOW®p SMART offers six times faster changeover.

适用于增材制造领域的安全粉末输送 – Piab
Easily deliver production powder to the additive manufacturing (3D printing) system without any particulate matter pollution for the employees with Piab's piFLOW®p SMART.

Heavy-duty bag gripper for palletizing
Piab introduces the first-generation end-of-arm tools in 25 and 50kg payloads for palletizing a wide variety of products.