All News

166 篇文章
BGX 系列推出全新尺寸
2025/10/7

BGX 系列推出全新尺寸

我们宣布,我们的 BGX 吸盘系列又增加了两个新尺寸:27 毫米和 63 毫米……

Filter Monitoring for preventive maintenance
2025/6/23

Filter Monitoring Enables Preventive Maintenance

Sustainable Progress in Powder Conveying: Supporting Resource Efficiency and Reduced Energy Use

BXP 系列推出全新尺寸
2025/6/17

BXP 系列推出全新尺寸

我们广受赞誉的 BXP 吸盘专为搬运表面多孔/无孔的物料而设计,现在新增 6 毫米和 8 毫米两种尺寸……

Piab 推出 piCLASSIC™ Neo
2025/5/13

Piab 推出 piCLASSIC™ Neo

Piab 推出引以为豪的 piCLASSIC™ Neo,这是其广受好评的 piCLASSIC™ 真空发生器系列的最新产品。piCLASSIC™ Neo 系列旨在满足现代工业不断变化的需求,将效率、适应能力和可持续性相结合,为真空技术树立了新标杆。

推出 Polyscope X 兼容性:通过 Piab 解决方案增强 UR 机器人
2025/4/29

推出 Polyscope X 兼容性:通过 Piab 解决方案增强 UR 机器人

Polyscope X 兼容性标志着 Universal Robots 能力的一次重大飞跃,使用户能够无缝过渡到更高效、更灵活的自动化解决方案。

piCOBOT® Electric 现在可与 FANUC CRX 无缝集成
2025/4/29

piCOBOT® Electric 现在可与 FANUC CRX 无缝集成

全电动、纤薄设计的 piCOBOT® Electric 继续通过消除空气管线和布线重新定义协作机器人应用。

piCOBOT® 和 piCOBOT®L 现在提供适合 ABB GoFa 的即插即用配置
2025/4/29

piCOBOT® 和 piCOBOT®L 现在提供适合 ABB GoFa 的即插即用配置

我们现在提供 piCOBOT® 和 piCOBOT®L,配备完全适应 ABB GoFa 的插件版本,提供真正的即插即用功能。

为成功量身定制:了解新的 KVG E 系列
2025/3/18

为成功量身定制:了解新的 KVG E 系列

新开发的 KVG E 系列体现了 Kenos® 致力于提供针对不同工业需求的尖端解决方案的承诺。

定制工具CPT现已成为可配置产品
2024/11/12

定制工具CPT现已成为可配置产品

在成功作为定制产品线运营两年后,协作机器人码垛工具CPT现将移至标准产品系列。

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe
2024/11/5

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe

piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

Kenos® KVG 抓手有助于提高金属板搬运效率
2024/9/24

Kenos® KVG 抓手有助于提高金属板搬运效率

通过使用 Piab 的 Kenos® KVG 抓手,Automation Technology 设计并建造了一条用于镀锌板的折叠、连接、装配和铆接生产线,不仅优化了循环时间,还提高了操作员的安全性。

Piab 和 Kenos 工具可实现安全的路灯制造
2024/9/11

Piab 和 Kenos 工具可实现安全的路灯制造

为了协助路灯制造商,意大利系统集成商 MVQuadro 成功设计和实施了新的装配和包装生产线。

欧洲跨国公司利用 Piab-Kenos 设备将番茄酱产量翻倍
2024/9/11

欧洲跨国公司利用 Piab-Kenos 设备将番茄酱产量翻倍

Piab 与意大利 CFT Group 的成功合作促成了真空驱动的定制解决方案,使番茄酱生产线的生产率翻了一番。

piCOMPACT®23 SMART 现已配备 IO-link B 类选项
2024/7/11

piCOMPACT®23 SMART 现已配备 IO-link B 类选项

Piab 针对 IO-link B 类扩展了 piCOMPACT23 SMART 程序,并在执行器电源和传感器电源之间配备了独立的电源域。

Dromont Group 使用 Piab 的 Kenos® KVG120 海绵抓手,为英国一家大型化工企业的油漆生产线设计了一套成功的拾取和放置系统。
2024/7/11

Kenos® 海绵抓手支持油漆圆桶的高速搬运

Dromont Group 使用 Piab 的 Kenos® KVG120 海绵抓手,为英国一家大型化工企业的油漆生产线设计了一套成功的拾取和放置系统。

Lennart Ryberg – Piab 全球产品经理
2024/7/11

从不模仿,亦从未被超越。

X-Factor 访谈 – 隆重介绍 MX 吸盘开发的幕后英雄! Lennart Ryberg – 真空自动化部门全球产品经理 – Piab 任职 2.5 年

Nicklas Holmgren – Piab 内容创意经理
2024/7/11

出色的内在驱动力

X-Factor 访谈 – 隆重介绍 MX 吸盘开发的幕后英雄 Nicklas Holmgren – 营销部内容创意经理 – Piab 工作经验 5 年!

Johnny Skagersjö – Piab 高级应用工程师
2024/7/11

摸清客户需求的差距

X-Factor 访谈 – 隆重介绍 MX 吸盘开发的幕后英雄! Johnny Skagersjö – 自动化部门高级应用工程师,系统工程和研发团队成员,2004 年起入职 Piab

Gustaf Wigren - Piab 产品技术总监
2024/7/11

“Lagom” – 不是最好,但是恰好

X-Factor 系列 – 隆重介绍 MX 吸盘开发的幕后英雄! Gustaf Wigren – 在 Piab 任职 13 年,担任产品技术总监,负责概念系统设计、研发、自动化部门

2024/7/11

工业 4.0 就绪? 请勿忘记您的人工次级流程

我们已在一段时间之前将工业 4.0 放上了议程,但是实现它还有很长一段距离。

Piab 的 Floris Rouw 和 Höganäs 的 Kennet Almqvist 握手,双方合作关系旨在使增材制造更具可持续性、更高效率
2024/7/11

Höganäs 和 Piab 之间的合作伙伴关系将使增材制造更具可持续性、更高效率

Höganäs 和 Piab 建立了合作伙伴关系,以利用各自的专业知识来推进……

MX25 吸盘
2024/7/11

Piab 排名第一的物料抓取吸盘系列现推出 25 mm 的小尺寸吸盘以及一些附加功能,得以更加完善

了解 Piab 排名第一的物料抓取吸盘:MX 多用途吸盘在从包袋到包装箱的任何表面上都具有极高的抓取能力,是电子商务的理想之选…

Piab 通过 OVM Pro 3D 工具革新真空系统配置
2024/6/25

Piab 通过 OVM Pro 3D 工具革新真空系统配置

Piab 推出了备受期待的 OVM Pro 3D,这是一款尖端的在线工具,旨在改变真空系统的配置、模拟和优化方式。

全新 BXP ESD 吸盘有助于更安全地搬运电池
2024/6/11

全新 BXP ESD 吸盘有助于更安全地搬运电池

BXP ESD 是一款全新系列模块化吸盘,旨在保护电池、燃料电池和电子器件中的敏感元件免受搬运过程中静电放电的影响。

piSAFE® - 现在更加安全
2024/6/5

piSAFE® - 现在更加安全

piSAFE® 现已升级,仍然以安全性为重点,同时又注重多功能性和可持续性。 

piCOBOT® Electric 打破了协作机器人手臂运动的障碍
2024/5/21

piCOBOT® Electric 打破了协作机器人手臂运动的障碍

全电动、超薄设计,无空气管和布线。全新的 piCOBOT® Electric 引领 Piab 的 piCOBOT® 计划再创辉煌。

全新 BXP 45 mm 吸盘,新增 65 和 90 mm 版本
2024/3/5

全新 BXP 45 mm 吸盘,新增 65 和 90 mm 版本

继推出 45 mm 吸盘之后,我们 BXP 系列产品又新增 65mm 和 90 mm 两个版本。

适用于 FANUC CRX 协作机器人的全新 piCOBOT® 即插即用配置
2024/1/9

适用于 FANUC CRX 协作机器人的全新 piCOBOT® 即插即用配置

我们现提供完全与 FANUC CRX 兼容的 piCOBOT® 和 piCOBOT®L 版本。全方位即插即用。

AVAC的一系列产品现在以Piab品牌销售
2023/12/7

AVAC的一系列产品现在以Piab品牌销售

去年八月,Piab收购了AVAC Vakuum Teknik AB,这是一家在瑞典享有盛誉的真空专家,拥有一套完善的产品组合。现在,AVAC的一部分产品已经被纳入Piab的产品系列中。

Piab 广受好评的 BXP 吸盘最常用于拣选表面特别多孔渗透的物体,现将补充 45 毫米版本。
2023/11/28

广受好评的 BXP 吸盘迎来了新的成员并首次进入配置器

我们广受好评的 BXP 吸盘最常用于拣选表面特别多孔渗透的物体,现将补充45 毫米版本。

Piab 的 DURAFLEX® 摩擦吸盘在 Gruppo Esea 为一家领先的汽车电池制造商提供的拾取和放置系统中发挥着重要作用。
2023/8/29

使用 Piab DURAFLEX® 摩擦吸盘来安全码垛汽车锂电池

Piab 的 DURAFLEX® 摩擦吸盘在 Gruppo Esea 为一家领先的汽车电池制造商提供的拾取和放置系统中发挥着重要作用。

2023/7/7

从地面到 20 米高处:Piab 的自动化系统将玉米种子包衣粉输送到四楼

Bayer Hungaria Kft. 在其玉米种子包衣粉输送方面享受到了 Piab 自动化解决方案所带来的优势。Piab 的 piFLOW®f 输送机的实施完全减少了手动处理的需要。 

Piab 真空海绵抓手 Kenos® KVGL 助力西班牙公司 Steelgran Componentes S.A. 将生产线末端机器人的操作周期缩短 35%。
2023/7/5

Piab 纸箱码垛解决方案将 Steelgran 的生产率提高了 35%

Piab 真空海绵抓手 Kenos® KVGL 助力西班牙公司 Steelgran Componentes S.A. 将生产线末端机器人的操作周期缩短 35%。

Weba Kemi 的所有者 Berith 和 Sverker Paulson 与 Piab 的 C2 真空输送机
2023/4/6

四十余载,依然在路上 - 一段有关输送机的传奇还在延续

为庆祝 Piab 成立 70 周年,真空输送事业部发起了一场竞赛,以寻觅最古老、仍在役的 Piab 真空输送机。而这最终“花落”……

Piab's Kenos® KVGL 抓手
2023/4/6

在食品应用中增加码垛周期。

MAXPRO 采用 Piab Kenos® KVGL 抓手,在包袋搬运方面彰显巨大优势…

IB Verfahrens- und Anlagentechnik
2023/3/29

Piab集团收购IB Verfahrens- und Anlagentechnik GmbH & Co. KG

Piab 集团已达成协议,收购IB Verfahrens- und Anlagentechnik GmbH & Co. KG...

COVAL
2023/3/28

Piab集团收购COVAL

Piab集团收购了全球真空自动化组件和系统的领先品牌COVAL...

Piab Kenos® KVG 抓手
2023/3/24

提高集装箱包装和码垛效率。

Eklego 使用 Piab KVG 和 KVGL 系列 Kenos® 抓手,设计并制造先进的生产线末端系统...

 piGRIP® 海绵唇边 - FLIW
2023/3/21

Piab piGRIP® 海绵唇边 - FLIW 可搬运表面不规则或非结构化的物体

FLIW(Foam Lip Wide,宽海绵唇边)是我们在 piGRIP® 系列中新添的最新产品。可以完全配置成多种组合,使其成为任何拣选应用的完美之选...

四款新吸盘扩充了 PAF 和 PAB 系列
2023/3/14

Piab 汽车行业吸盘的四个有用增补

四款新吸盘扩充了 PAF(Piab 汽车行业平直吸盘)和 PAB(Piab 汽车行业波纹吸盘)系列,每个系列增加两个新尺寸——Ø100mm 和 Ø125mm。 

蛋类专用吸盘 ECX36
2023/2/7

Piab 的全新蛋类专用吸盘 ECX36 提高了蛋类产品搬运过程的生产效率

可靠而柔软的吸盘,适用于蛋类产品搬运过程,可实现高速应用。现在就测试一下吧!

水果吸盘 FCX50
2023/2/7

Piab 的新型水果吸盘 FCX50 可轻柔抓取从牛油果到西葫芦的各种水果

FCX50 吸盘采用多唇边和柔性波纹体,可独立抓取任何形状或质地的水果,甚至可以进行偏轴抓取...

Joulin_Kenos
2022/12/8

精选的Joulin吸具现已在Kenos® 品牌下销售

今年5月底,Piab收购了真空抓取解决方案全球领先品牌Joulin。现在Piab已经将Joulin的三个吸具系列整合到Kenos® 产品组合中,而针对重型行业的解决方案继续在Joulin品牌下销售,Joulin的专家进一步支持这些行业为每个客户定义最佳系统。...

piCOMPACT®10X SMART,一款集成了 IO-Link 技术的紧凑型智能真空发生器
2022/12/8

Piab 推出了 piCOMPACT®10X SMART,为小尺寸真空发生器增加了功能

一款紧凑、高效和智能的真空发生器,使您能够……

Kenos®Safe&Light
2022/12/8

全新 Kenos®Safe&Light 让您可以在恶劣和多尘的环境中轻松码垛

根据所选择的抓手尺寸,KSL 的有效载荷可达 59 kg,是仓储和电子商务应用中纸箱搬运的理想选择…

Kenos®KMG
2022/12/8

小巧而强大 – 全新的 Kenos®MiniGrip 即使在粗糙的表面上也能实现稳定而刚性的抓握

Kenos®KMG 是一款真空海绵抓手,可以在类似于吸盘的 EOAT 中适应狭小间距的应用...

Kenos®FlexiGrip
2022/12/8

全新的多功能 Kenos®FlexiGrip 可完美适应您的应用要求

全新的 Kenos®KFG 真空海绵抓手在大规模生产表面不平整、粗糙、有结构或有纹理的产品方面具有很多优势...

使用配备 Piab BX35P Duraflex 吸盘的抓具实现未封闭纸箱的码垛
2022/10/13

食品行业的自动装箱码垛

BX 吸盘采用双硬度的 Duraflex® 以及 Piab COAX® 真空发生技术,并让 Tradicional Panadera 能够使用一个抓具就可码垛不同类型的纸箱。

piCOBOT®L
2022/10/4

使用 Piab 新的 piCOBOT®L 真空泵装置,达到事半功倍的效果

由于其起重能力高达 16 公斤,piCOBOT®L 特别适合……

Johan Jonsson(真空输送部门的设计工程师)
2022/10/3

通往简化的复杂之旅

自 2017 年以来,我们的研发部门一直致力于为工业 4.0 提供解决方案;我于 2020 年加入团队。虽然这听起来可能会颇有争议,但……

piFLOW®批量优化,一个新的真空输送机产品系列
2022/9/26

用Piab的新产品系列输送散装固体,提高自动化接受程度

粉末、颗粒和小颗粒的输送解决方案必须易于适应、高效且可持续。Piab继续发展制造业的工作场所,并在此基础上开发出更多的产品……

配备 4 个 Piab Kenos® KVG120 抓具的机械手可实现整层原料木材的搬运。
2022/9/20

用于捆札系统的灵活且高效的原料木材搬运系统

Officina Meccanica Sestese SpA 利用 Piab 的 Kenos® KVG 抓具设计并制造出一款生产线末端包装机器,并已在一家位于东南欧的领先家具配件制造商安装。

Minges Coffee Roasters 的 Piab 真空输送机
2022/9/16

得益于 Minges Coffee Roasters 的 Piab 真空输送机,咖啡令人愉悦

得益于 Piab 的 piFLOW®f,Minges Coffee Roasters 的咖啡胶囊和咖啡包可轻松灌装...

COB Solutions 的纸箱成型机配备 Piab 的 B52XP 吸盘
2022/9/9

在兽医应用中提高纸箱成型的生产力

Cob-Solution 使用 Piab 的 B52XP 吸盘和 piCOMPACT23 SMART 真空发生器来设计并构建了一个系统,用于在西西里的 Rao Farmaceutici 兽医药房解决纸箱的拾取和打开应用,该药房正在投资电子商务并在整个欧洲进行销售。

迷你协作机器人抓手 (MCG)
2022/7/7

梦幻组合:Wyzo Sidebot 与 Piab 的超轻量迷你协作机器人抓手 (MCG) 相结合。

由于 Wyzo Sidebot 的最大有效载荷达 1kg,抓手的重量至关重要。而 Piab 的迷你协作机器人抓手 (MCG) 仅重 270 克,正好合适。

来自 Piab 的迷你协作机器人抓手
2022/6/14

来自 Piab 的迷你协作机器人抓手 (MCG) - 更小更强大!

MCG 仅重 270 克,也许是世界上最轻的协作机器人抓手。可提起重达…

Piab 的协作机器人托盘装载工具 (CPT)
2022/5/27

Piab 的新协作机器人托盘装载工具 (CPT) 可提高每日托盘装载量

CPT 是一款智能、紧凑的协作机器人抓手。其多区域抓手表面可抓取多个箱子…

吸盘配件
2022/5/24

Piab 进一步扩大其吸盘配件产品线

Piab 新增加了三个配件选项,从而带来更多的 EOAT 设计可能性以实现最优的搬运系统解决方案……

P 系列吸盘
2022/5/24

Piab 推出了带异型橡胶条的 P 系列吸盘

Piab 开发了专门用于粗糙纹理表面的吸盘系列……

波纹聚氨酯吸盘系列 B150P 和 B200P
2022/5/10

Piab 为其波纹聚氨酯吸盘系列添加了新尺寸:B150P 和 B200P

这些波纹聚氨酯 (BP) 吸盘采用短波纹,非常适合搬运……

BGX 吸盘拾取并搬运脆弱的包袋
2022/5/3

现在可以通过安全抓取装置更轻松地拾取和搬运脆弱的包袋

包袋变得更薄、更脆弱,需要非常小心地对其进行处理。幸亏有了...

针对内部物流的 SINA 真空自动化概念
2022/4/5

重塑内部物流

一个独特的智能解决方案使各个生产线上从入库到成品再到部件装配交付的内部物流和材料搬运实现自动化,该解决方案由...

Piab 的 LabVac 真空发生器用于样品分离
2022/3/29

使用 Piab 的真空技术轻松分离样品

样品分离是化学实验室进行下一步研究的常规任务。Piab 的 Lab Vac 真空发生器确保...

Piab 的 Kenos® 区域抓手提举罐包装产品
2022/3/17

得益于 Piab 的高效码垛解决方案,全新罐装产品得以实现快速营销

得益于 Piab 的 Kenos® 区域抓手,食品和饮料包装罐的码垛流程被大大…

由 Tecno Pack SpA 制造、用于包装的抓取系统中的 Piab 吸盘
2022/3/3

凭借 Piab 的真空技术来自动搬运包装饼干

使用 Piab 的吸盘和真空发生器,Tecno Pack SpA 设计并制造了抓手…

Piab 的 Kenos KCS 抓具几乎能够搬运所有物体 - 这对于化妆品配送来说是个重要的功能
2022/2/16

为化妆品搬运选择最合适的协作式机器抓手

对于化妆品行业来说,将产品放入各种不同的渠道合作伙伴所指定的包装中,都是一项特殊的挑战...

DM 药房配送中心依赖 Piab 吸盘
2022/2/8

DM 药房配送中心依赖 Piab 吸盘

DM 是当前的欧洲最大药房。位于德国,Weilerswist 的配送中心于2009年开始运营。平均每日有3500个托盘在此处运送和拣选。Piab的DURAFLEX®吸盘BX52P将大部分托盘卸垛,送入订单拣选链。吸盘十分坚固,可在夹牢的情况下实现特别较高的循环频率。

piSOFTGRIP® 100-4 软爪抓手
2022/2/1

伴随着 piSOFTGRIP® 100-4,Piab 推出了该系列中最大的抓手

Piab 隆重推出一款最新、最大的软爪抓手,其专门针对食品行业的自动化搬运而开发…

Forvet 玻璃搬运系统
2021/11/16

借助 Piab 的真空技术安全地自动搬运玻璃板

Forvet SpA 已经开发出臂端工具,可借助 Piab 的组件……

piFLOW®am
2021/11/11

Piab 隆重推出 piFLOW®am

piFLOW®am 是一款小型真空输送机,根据增材制造领域 OEM 厂商的要求而设计...

Piab 助力消除人体工程学危害
2021/11/4

人体工程学危害以及如何消除这些危害

“物料搬运自动化”可大大减少工作危险的发生,并实现符合人体工程学的正确工作条件...

Piab 六包夹具
2021/11/3

现已推出 – 用于自动搬运六件包裹的抓具

Piab 新推出的抓具可自动、轻柔地搬运六件纸板包装的包裹……

消除呼吸道危害
2021/11/2

呼吸系统危害及防治方法

Piab 的真空输送机为您提供简单、卫生的解决方案,以消除呼吸系统危害…

通过 Piab 的 Kenos 区域抓手,在 Go GmbH 解决方案中搬运家具零件
2021/10/26

Piab 区域抓手,搬运家具部件易如反掌

Hemmoor 的机器制造商 GO GmbH 正在寻找一体化抓手解决方案,以用于将松散的和包装好的家具零件堆叠在货盘上或搬离货盘,以及置于托盘本身。Piab 的 Kenos® 区域抓手 KVG 700 可提供此解决方案。

砂糖输送机
2021/10/19

使用 Piab 的 piFLOW®p 真空输送机输送干净的糖

为了提高产品质量并避免损失,印度领先的制造商 M. B. Sugar 信赖……

Piab 的 piCOMPACT 提供了尼普洛 (Nipro) 所需要的真空性能
2021/9/28

在尼普洛 (Nipro),piCOMPACT® 提供了生产医药玻璃包装所需的真空操作环境

此应用每日运行 32500 个周期、每日运行 24 小时、一周运行七日,是单位时间内运行周期数最高的应用之一——使其成为任何真空发生器在功能和使用寿命方面的终极考验。

JAM Automation 使用 Piab 的 Kenos® 抓具搬动 250 公斤重的型材
2021/9/22

JAM Automation 使用 Piab 的 Kenos® 抓具搬动 250 公斤重的型材

Piab 的 Kenos® KVG 区域真空抓具时绝佳的替代产品,机械抓具无法与其比拟。因为它们仅仅是将“产品”捡起。这也适用于从高架仓库的卡匣中自动取出挤压铝型材。

Vacuum handling of metal powders in Addtive Manufacturing
2021/9/14

用于增材制造中的 自动粉末搬运

Piab 的真空粉末输送解决方案通过其经过充分...

Piab 的 Kenos 真空抓手可处理任何尺寸的瓷板
2021/9/9

陶器板和相关子形式的自动处理

借助 Piab 的 Kenos® KVG 区域真空抓手,只需使用一个抓手即可管理尺寸和表面的高度多样性。这使得一家在为陶瓷行业制造自动化系统方面领先的意大利公司能够降低成本并提高生产率。

Kenos® KSG Sack Gripper
2021/9/9

Piab通过新的尺寸、密封圈和性能选项来扩展Kenos®粉袋装真空夹具程序

我们的KSG夹具将安全地处理工业部门中包含粉末、颗粒、松散或液体产品的塑料、纸或布袋,例如食品、化学、制药、建筑和消费品行业。

Kenos® KRV Reverse valves
2021/9/9

Piab通过直接安装型号和5个连接型号扩展了Kenos®换向阀程序

KRV换向阀能控制空气流量,通常用于外部真空发生器系统。该阀也可能包含在为大多数Kenos®解决方案推荐的侧通道鼓风机套件中,以创造拥有高吸气流量的真空。它的控制功能位置包括吸气、吹气、中间位置,从而使产品处理周期的控制符合客户需求。

Piab 的 piCOBOT 真空抓具可灵活安全地抓取化妆品
2021/8/31

Piab 的协作机器人抓具用于灵活、安全地抓取化妆品

Effedi Automation 已选择利用 Piab 的 piCOBOT® 抓具、COAX® 真空技术和 BX 吸盘,安全高效地处理一家领先化妆品公司的码垛作业。

VGS™4005 轻质真空抓具发生器专用于非常恶劣的环境
2021/8/12

Piab 推出 VGS™4005,扩大其 VGS™ 系列产品范围

VGS™4005 适用于需要较小真空度的中低端应用。这款真空抓手发生器坚固耐久,易于使用,旨在用于……

在面包烘焙里运用 Piab 的 piFLOWf 自动种子播撒
2021/8/10

德国工业面包店 Austerschmidt 采用 Piab 的真空输送机搬运种子

员工的轻松与对资源的谨慎使用促使德国工业面包店Austerschmidt 将种子的搬运从人工转变为自动过程。在piFLOW®f 真空输送机里,他们找到了关键的工具。

Piab 的 KENOS 抓手是 Best Handling Technology 开发大重量货箱搬运 EOAT(机臂工具末端)的正确之选
2021/7/21

在 Piab 抓手的帮助下,Best Handling Technology 改善了客户 32 个工作站的人机工程学

健康、满意的员工、更高的效率、灵活以及可持续性 - 不论是哪个行业,选择我们的理由始终是:我们致力于让搬运实现更高程度的自动化。来自德国的 Best Handling Technology 曾通过 Kenos® 区域抓手和吸盘为一家领先的物流服务提供商带来了上述所有优点。

DCL 通过 UR 和 Piab 的 piCOBOT 实现了灵活的自动化解决方案
2021/7/13

DCL 通过 UR 10e 机器人和 Piab 的 piCOBOT® 抓手实现了灵活的自动化解决方案

位于加州菲蒙市的 DCL Logistics 希望获得一个灵活、易集成、即插即用的解决方案以在他们的仓储中心分拣物品并将其包装到箱子中。于是他们采用了 UR 10e 机器人与 Piab 的 piCOBOT® 抓手相结合的方案。

piFLOW®p SMART CCO 真空输送机
2021/7/6

Piab 的 piFLOW®p SMART 输送循环优化器 (CCO) 让输送变得更简单

在同一时间输送更多的物料,对操作人员的技能要求更低,并节省能源成本,这难道不不完美吗? 如果是,那就来了解一下 Piab 高级输送机系列中的最新版本。

Piab 的 Vacuplus 发生器系列完美适用于中端低应用
2021/6/29

Piab 推出 Vacuplus 发生器系列,以用于中低端应用

为扩展我们的全球产品组合,Piab 很激动能推出 Vacuplus 发生器,该发生器旨在用于对发生器性能要求不高的中低端应用。

22 款汽车行业吸盘
2021/6/29

Piab 的汽车行业吸盘系列又增加了三个新的下属系列

Piab 很自豪能够推出一个新的汽车行业吸盘系列,从而实现在车体车间和部件装配中的应用,以及在低/中速冲压线中的应用。三款吸盘使得这个系列共有 22 款新的吸盘。

Banca d'Italia 安装的 Robotecnik 的 Mini Open 码垛系统采用 Piab 的 B75 硅胶吸盘和微型 COAX 真空发生器
2021/6/22

安全卡制作过程中,自动搬运盒子和夹层

Robotecnik 采用 Piab 提供的、由四个 B75 硅胶吸盘构成的独立抓手,设计和制造码垛机器人,有效运营 Banca d'Italia 的末端产品线。

Piab 定制的 Kenos® KCS 抓手被 Umbra Control 安装在 UR10 协作机器人上。
2021/6/17

在搬运装有密封环的热成型模具及其运输支架时,具有绝对的精确性

系统集成商 Umbra Control 选择了 Piab 的 Kenos® KCS 抓手,其特殊型号带有四个吸盘,可以准确、有效地处理 Meccanotecnica Umbra 为汽车行业生产密封件的下线取放操作。

Piab安全运送速溶牛奶
2021/6/10

Piab的piFLOW®p真空输送机可安全输送速溶牛奶颗粒

波兰乳制品生产商 Polmlek Raciaz 面临着速溶牛奶输送过程中颗粒破碎的问题。Piab的piFLOW®p真空输送机中,他们找到了正在寻找的解决方案。配备具有高真空流量的喷射器,能够按计划调节速度以便保持颗粒状。

piSAFE
2021/6/8

piSAFE® 的推出 - 完整计划现已推出

Piab 的 piSAFE® 计划现在又增加了用于集中式系统的 piSAFE® 真空安全阀和 piSAFE® 真空微型安全阀,这标志着 piSAFE® 计划完整推出。

Piab 的耐寒 B75.20 硅橡胶吸盘和优质、强大的 SX12 真空泵可实现完美的抓取流程。
2021/6/7

将冷藏室内的甜茶和果汁自动码垛

虽然码垛纸箱是一种常规的自动化应用,但在一个定期用水冲洗以保持清洁的冷库中进行码垛,是一个特殊的挑战。Neff Group Distributors 的移动控制机器人采用 Piab 的真空技术,克服了上述挑战。

Piab 的 piGRIP® 吸盘带有柔软的唇边,特别设计用于包装袋和真空产品的处理,完全适合包装奶酪的塑料薄膜的表面特性。
2021/5/25

完美处理奶酪块

用塑料薄膜来真空包装奶酪块是过程自动化面临的主要挑战。借助 Piab 的 piGRIP® 可配置吸盘和高性能真空发生器,机器和设备制造商 TGW Robotics GmbH 开发了一种可确保稳定过程的抓具。

Tradichem 采用 Piab 的真空输送机,使活性药物成分尺寸最小化
2021/5/11

Tradichem 采用 Piab 的真空输送机,使活性药物成分尺寸最小化

药品大小对成本具有直接影响,因而其重要性不言而喻,特别是在制药和保健品等竞争激烈的市场。Tradichems 的专利 Hipering® 工艺可使工艺链起始阶段的成分小型化。该专利工艺借助 Piab 的 piFLOW®p 的真空输送机持续进给,进而保持所需压力水平。

Kora使用Piabs真空输送器piFLOW®p来实现超级食品的高效灌装。
2021/4/22

Kora使用Piabs piFLOW®p真空输送器来实现超级食品的高效灌装。

快速便捷的产品更换,符合食品和药品标准以及高能效,以实现可持续的资源节约。对于Kora来说,Piab真空输送机是工艺步骤之间的完美连接。因为它们正好符合这些标准。

Jonas Herrström – Piab 高级设计工程师
2021/4/22

唇边越薄抓取力越好

X-Factor 系列 – 隆重介绍 MX 吸盘开发的幕后英雄!Jonas Herrström – 自动化研发部概念系统设计团队高级设计工程师 – 在 Piab 工作 8 年

Piab在Conberg 宠物食品生产方案中的微量助剂提供输送方案
2021/4/7

Piab在Conberg解决方案中为宠物和农场动物食品输送微量添加剂

虽然微量添加剂是当今宠物和农场动物食品中的重要组成部分,但它们在每个配方中的量变化很大,这对从配料站到混合器的自动化传输提出了挑战。波兰系统集成商 Conberg 基于 Piab 的 piFLOW®f 真空输送机开发出了适用的解决方案。

2021/4/6

robominds 将 Piab 的新款 MX 吸盘称为“超级吸盘”

据 robominds 称,因为 Piab 的最新真空技术产品可以轻松地提起所有物体-无关材质、形状,或表面结构,所以它赢得了这个称号。此款功能全面的吸盘正是 robominds 为电子商务客户以及复杂产品制造商提供的分拣方案一直需要的。

piSAFE®
2021/4/1

Piab 骄傲地宣布推出全新 piSAFE® 程序

Piab 的全新 piSAFE® 程序可为应用程序带来关键的安全、灵活性、速度和性能方面的全新优势。

Bellows flat friction cup BFFT80P-2
2021/4/1

Piab 波纹平面摩擦吸盘系列再添新成员:BFFT80P-2

Piab 波纹平面摩擦吸盘系列全新推出直径 80 mm 的吸盘,应用范围进一步拓宽。

CAMA 使用 Piab 的 piGRIP 吸盘和 COAX 真空发生器来搬运袋装芝士片
2021/3/22

高速搬运不同形式的袋装芝士片

通过使用 Piab 的产品 - piGRIP® 吸盘(经食品接触认证)和 COAX® 真空发生管,CAMA 集团创造出了先进的包装系统,能够每分钟处理 280 包袋装芝士片。

2021/3/18

Piab的不断演变–一个以客户为中心的全新网站今天正式发布

鉴于每年有超过 650,000 名用户,Piab 已决定提升新网站的视觉识别和用户体验。通过无数次的访谈,Piab 创建了一个更加以客户为中心的网站,该网站既关注于现有客户的需求,也希望吸引更多探索型客户。

MX 吸盘系列
2021/3/16

排名第一的物品拣取器:Piab 很高兴向您推出全新 MX 吸盘系列

排名第一的物品拣取器。该 MX 吸盘系列主要用于物流、仓储、电商和再回收领域的各类物品捡取。

Selematic 通过 Piab 的 Kenos®  KVGL 区域抓手实现自动搬运袋装意面产品
2021/3/4

自动搬运袋装意大利面

Selematic 采用来自 Piab 的 Kenos® KVGL 抓手创造出了先进的自动包装系统,大大降低了搬运不同形式和不同层次的意大利面包装的成本并提高了生产效率。

bgi-2 cups for thin delicate bags
2020/11/30

Piab 增强了 piGRIP® 软袋唇边 (BGI) 的设计:特别用于提举坚固和纤薄/易损的塑料袋

BGI-Lip(BGI 吸唇)是用于拣取坚固塑料袋和装有干燥或湿态食物/物质的直立式小袋的好选择。BGI-2 吸唇也有着出色的拣取纤薄/易碎塑料袋的能力。

pisoftgrip 50-2
2020/11/30

Piab 很自豪地推出 piSOFTGRIP® 50-2,这是一款两爪抓具。

Piab 的 pi-SOFTGRIP® 系列再次增新,此次加入了新的抓具,用于食品/巧克力行业的自动化应用。

Piab 新汽车行业吸盘
2020/11/2

Piab 生产了新系列汽车行业吸盘

Piab 很自豪能够推出一个新的汽车行业吸盘系列,从而实现在车体和部件装配中的应用,以及在低/中速冲压线中的应用。

Piab 应用于增材制造的真空输送技术
2020/11/2

Piab 推出应用于增材制造行业的真空输送机

Piab 有着丰富的制药、食品和化学品行业材料搬运经验,目前正进军增材制造行业。

piab compact10e
2020/11/1

Piab 将 COMPACT10E 加入紧凑型真空泵系列产品中

Piab 紧凑型真空泵系列产品中现加入了一款全新的替代产品 COMPACT10E,以丰富尺寸较小的 10mm 真空泵系列产品。

Electrical Control Unit ECU-15
2020/9/1

ECU-15S piFLOW®p Smart

Piab 继续推进 piFLOW®p SMART软件平台的软件开发,专注于易用性和改进/添加功能

piSOFTGRIP® 30-3
2020/9/1

Piab 的 pi-SOFTGRIP® 系列增添了全新的 piSOFTGRIP® 30-3

Piab 隆重推出一款最新的小型软爪夹具 piSOFTGRIP®,其专门针对食品/巧克力行业而开发。

piFLOW®p SMART system
2020/9/1

ECU-15- piFLOW® 电气控制器

ECU-15和ECU-15S的新软件平台都可以很容易地升级新的软件版本,在未来增加新的功能。

Automated veneer handling
2020/8/6

自动化单板整理 - 逐片

With the help of Piab’s Kenos KVG area gripper, Heinrich Kuper GmbH carries out veneer sorting systems. The biggest challenge was to pick up split and perforated sheets one by one with a vacuum gripping system. Piab’s innovative and fine tuneable vacuum technology makes such sensitive handling possible.

Bellows flat friction cup BFFT60P-2
2020/6/30

Piab 波纹平面摩擦吸盘系列再添新成员

Piab 波纹平面摩擦吸盘系列全新推出直径 60 mm 的吸盘,应用范围进一步拓宽。

Piab products used in bakeries
2020/6/16

草莓奶油蛋糕爱好者的福音

结合 Piab 的传送、抓取和提升工具,草莓奶油蛋糕可以得到快速烘焙和安全包装,方便进行运输。

Kenos® KVG60
2020/5/31

Kenos® KVG60抓具系统现在可用于Piab选型工具选项

使用 Piab 的全新配置器工具,可以方便快捷地对配备真空发生器、Piab 吸盘和流量控制阀的 KVG60 抓具系统进行数字化设计。

Rectangular Bellows cups
2020/5/31

Piab 矩形波纹吸盘系列新添三成员

Piab 大力拓展矩形波纹吸盘类型,新近推出两款带额外波纹管的吸盘 RBL20x45、RBL30x55,同时推出全新方形吸盘 RBL60x60。

piCOBOT® fanuc
2020/5/31

piCOBOT® 可为Fanuc CR4/CR7机器人提供即插即用配置

现在,通过易用的在线配置工具,Piab 客户可以选择将 piCOBOT®专门用于 Fanuc 机器人 CR4 和 CR7。

Piab EOAT components in production at Somtech
2020/5/12

Somtech 采用 Piab 组件生产护目镜,全力抗击 COVID-19、保护民众健康

The fast delivery of gripping components from Piab allows Somtech to produce 56,000 visors a week with immediate effect.

piabs x10l chip ejector
2020/5/5

Piab Chip 真空发生器助力缓和 COVID-19 患者呼吸

一家大型医疗设备制造商推出支气管吸痰器,利用 Piab Chip 迷你泵形成真空,确保安静平稳地吸走大量分泌物、血液和其他体液。

Bag gripper from Piab
2020/4/27

三款机器人用包袋抓取新产品

Piab 为工业机器人托盘堆垛和卸垛操作提供各种臂端工具 (EOAT) ,这些工具现已在我们的网站上发布。

2020/3/31

向您介绍piFLOW®i/f 28L真空输送机

Piab 将通过推出支持更大批次容积的新型真空输送机借此扩展piFLOW®i/f系列的产品范围。

piFLOW®fc vacuum conveyor
2020/3/1

介绍全新中端 piFLOW®fc 真空输送机

巧克力、饼干、薯片和咖啡以及某些化学品 – piFLOW®fc 真空输送机“通吃”。

Brilliant Awards logo
2020/2/11

派亚博被评为“年度雇主”!

我们非常自豪能被授予建筑和制造业的年度雇主之一。

Palletizing of bags with road salt
2020/2/4

Piab 混合式包袋抓具使生产力提高 33%

Sapho 现在每分钟可码垛 9 个袋子,代替使用原先系统的 6 个袋子。且该流程平稳运行且不损坏包装袋。

Piab's bag gripper in action at Sapho
2020/2/4

W借助 Piab 包袋抓具,Sapho 速度加快

借助 Piab 混合式包袋抓具,Sapho 能够显着增加其循环时间,从而为冬季道路用盐业务做好最佳准备。

piCOMPACT®23 SMART
2020/1/21

数字化真空发生器使机器人操作系统的预测性维护成为可能

Piab 已对其旗舰产品 piCOMPACT® 真空发生器系列进行升级,以支持工业 4.0 功能。

2019/12/12

Blog: 一个抓具故事

每个故事都有开头。piSOFTGRIP® 的故事始于激情。

Collaborating with piCOBOT®
2019/11/14

博客: 协作的重要性

协作式机器人可增强人类与机器之间的协作,为成功实现协作,协作式机器人需要使用巧妙设计的臂端工具 (EOAT)。Piab 的 piCOBOT® 就是这样的一款巧妙 EOAT。

2019/11/11

Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the business of PIVAC Syd AB

Pivac Syd AB is one of Piab’s current distributors of innovative vacuum solutions in Sweden.

piCOBOT®
2019/10/6

使 piCOBOT® 更具协作性

Piab 智能臂端 (EOAT) 真空工具 piCOBOT® 现可配置用于任何协作机器人。

2019/10/2

Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the businesses of Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB

Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB are two of Piab’s most important and long serving distributors in Sweden.

Working with piFLOW®p SMART vacuum conveyor
2019/9/27

博客:穿高跟鞋运输干料安全可行吗?

从事制造业时,安全永远是第一位。这是否意味着如果您喜欢穿高跟鞋,就应该远离制造业?

Piab’s vacuum conveying Changeover Champion
2019/9/1

转换冠军 Piab真空输送机

全新独特的 piFLOW®p SMART 通过机器学习将真空输送提升到了一个新高度。

EOAT solutions for the plastics industry
2019/8/6

为塑料行业提供先进的EOAT解决方案

Piab的真空夹具专为处理模具外的塑料零件而设计。

B-cups family with B65 bellows suction cup
2019/6/23

Piab新增65mm波纹吸盘产品线

Piab正在扩展其通用型波纹吸盘系列,加入全新的65mm直径吸盘,进一步拓宽其应用范围。

piSOFTGRIP® lifting a tomato
2019/6/10

独特的真空软爪抓取脆弱和精致物体

Piab公司正在提升食品行业的自动化程度,推出一种全新的以真空为驱动的软抓手 - piSOFTGRIP®.

piFLOW®p SMART changeover champion
2019/6/4

The Changeover Champion

Change conveyed material in 10 minutes instead of 1 hour. piFLOW®p SMART offers six times faster changeover.

B-cups family with B90 bellows suction cup
2019/6/3

Piab新增90mm波纹吸盘,现已登录在线选型

Piab正在扩展其通用型波纹吸盘系列,加入全新的90mm直径吸盘,进一步拓宽其应用范围。

piCOMPACT®23 SMART IO-link ready
2019/5/15

博客: 你真的为工业4.0做好必要的准备了吗?

准备好了与否 - 我们已经提出了适合每个人的解决方案。

piFLOW®p SMART vacuum conveyor
2019/4/11

适用于增材制造领域的安全粉末输送 – Piab

Easily deliver production powder to the additive manufacturing (3D printing) system without any particulate matter pollution for the employees with Piab's piFLOW®p SMART.

Bag Grippers for palletizing
2019/4/4

Heavy-duty bag gripper for palletizing

Piab introduces the first-generation end-of-arm tools in 25 and 50kg payloads for palletizing a wide variety of products.

Bellows suction cup family
2019/4/3

Piab的波纹吸盘产品线又添新成员

更多尺寸、更多配件、更多功能,全套波纹吸盘产品线已登陆在线选型。

Handling fruit with Piabs new soft gripper - piSOFTGRIP®
2019/3/29

Piab公司正在提升食品行业的自动化程度,推出一种全新的以真空为驱动的软抓手

piSOFTGRIP® - 一种经济有效的解决方案,用于处理敏感和难以保持的物体。

piCOMPACT®23 SMART
2019/3/20

安全使用Piab的下一代产品是明智的

Piab的piCOMPACT®23智能真空发生器内置光耦合器,确保额外的安全操作。

Piab receives the 2019 Sweden’s Best Managed Companies award
2019/3/14

Piab被评为瑞典最佳管理公司之一

Piab 获得了2019年瑞典最佳管理公司的认可, 该奖项由德勤与纳斯达克合作赞助。

Piab's flexible suction cup mount
2018/11/27

另一个用于汽车行业的产品系列

Piab采用灵活的吸盘安装,可最大限度地提高汽车行业的生产率。

Piab's cobot gripper Kenos® KCS
2018/9/26

1+1=3!

在收购Kenos®两年后,Piab推出了完美的小型商用全能型Kenos® KCS抓具。

Tablets and capsules
2018/6/1

对工业4.0的另一个贡献

当你发现,在所有人都聚焦工业4.0之前,你已经为客户和市场研发出了正确的产品和适宜的功能,这绝对令人感觉良好。

Kenos® vacuum gripper
2017/9/20

Piab的Kenos®海绵吸具为糖果生产商提供满意的解决方案

单个Kenos®海绵吸具可以拾取不同尺寸和重量的多个箱子,码垛效率增加了一倍。

piFLOW®t with piGENTLE®
2017/6/26

面向未来需求的久经考验的输送系统,以温和而有效的方式搬运不同类型的药片

我们在测试期间观察到piGENTLE™配合piFLOW®t表现出了杰出的效果。

Press shop
2017/5/18

摩擦吸盘可以提升33%的冲压产量

Piab DCF摩擦吸盘释放部件的速度比竞争对手的吸盘更快,使冲压机的速度从每分钟冲压10次提升到每分钟可冲压13次。

Reduced assembly costs thanks to a piCOMPACT® all-in-one ejector
2017/5/4

piCOMPACT®一体式真空发生器,帮你减少组装成本

通过改用我们的piCOMPACT®真空发生器,客户可以减少安装工作量,节省宝贵时间。

Spices
2017/4/25

分离输送系统为解决污染源问题提供理想方案

采用配置分离系统的真空输送机piFLOW®f运输香料,在该系统中操作人员与过敏产品的接触面积最小,同时清洁过程也大为简化。

Stamping line with Piab friction cups
2017/1/24

Piab摩擦吸盘助力一条冲压生产线每年产出700,000多个零件!

Piab摩擦吸盘可以牢固抓取油性表面,并可靠耐受高剪切力,由此彻底“消灭”了零件掉落问题,同时还大幅降低了零件损坏带来的经济损失。

Dust-free filling
2016/12/6

带预分离器的piFLOW®t真空输送机可靠实现无尘填充!

带预分离器的piFLOWt真空输送机实现了几乎无尘的干燥剂填充,客户最终选择了Piab的技术解决方案。

piFLOW®t tablet conveyor
2016/11/29

带预分离器的piFLOW®t片剂真空输送机大幅降低片剂破碎风险!

现在,片剂采用了对产品更为温和的运输方式,显著降低了废品率。

SAR robot with piCOMPACT®10X
2016/6/21

SAR – 一家机器人集成商节约50%气体成本!

客户能够完全发挥机器人的全部潜力、节约50%的气体,并且,安装速度也大大加快。

Vacuum conveyor piFLOW®f
2016/5/11

糖果制造商显著提升食糖筛选产能达30%

Piab解决方案后帮助客户实现了全自动化生产,此外,得益于停机时间的大幅降低,产能也提升了30%。

Split unit vacuum conveyor
2016/4/25

成功案例:Piab真空输送机帮助制药厂顺利破解微生物污染难题

出于对微生物污染的担忧,客户不希望看到过滤器“浸没”在所输送产品之中,Piab的分体式真空输送机解决方案能够在过滤器和产品接收容器之间实现有效隔离,正是客户的最佳之选。

piFLOW®p vacuum conveyor
2016/3/2

安全至上 — 化学公司选择Piab真空输送机

在一家为先进材料生产化学品和其他物料的化学公司里,生产流程中的重要一环是将衣康酸输送到反应釜。

Suction cup RB20x40P
2016/2/28

降低产品跌落风险,提升机器人工作效率70%

采用RB20x40P吸盘和COAX®真空发生技术后,OEM厂商显著降低了产品跌落次数,生产效率提升高达70%。

Value Line® suction cups lifting a box
2016/2/16

成功案例 - Piab产品帮助国际包装行业OEM厂商显著提高机器人工作效率并降低运营成本

OEM厂商最终实现了自己的目标,不仅显著提高了生产效率还大幅降低了应用成本以及事故率,大大改善了工作人员的工作环境。