Solukon 在新粉末收集单元中应用了 Piab 的真空输送机

发布于 2024/7/11
Solukon 在新粉末收集单元中应用了 Piab 的真空输送机

德国奥格斯堡

在以粉末基础的3D打印中,大型部件无疑需要自动去粉末化,这已经成为了趋势。这一趋势导致了除粉过程中粉末的积聚量越来越大。Solukon 推出了一个解决方案,即一种自动化粉末收集单元,该单元使用 Piab 真空输送机在除粉后安全快速地进行粉末输送。

Solukon 接受挑战,致力于进一步改进 Solukon 系统中除粉流程后的粉末输送。毕竟,当使用更大的除粉系统并进行连续生产时,便会有大量的粉末积聚。Solukon 粉末收集单元(简称 SFM-PCU)是一种全自动化金属粉末收集解决方案。借助 Piab 的 piFLOW®i 真空输送机,Solukon 可在除粉后立即进行粉末输送,整个流程更简单、更安全。

粉末收集单元的工作原理

在 Solukon SPR® 技术自动化除粉过程中,粉末会在除粉系统底部的料斗中积聚。借助 Piab 的集成式真空输送机 piFLOW®i,SFM-PCU 可在传感器监控的传送点对粉末进行真空吸附。之后通过软管将所吸附的粉末轻轻地输送到一个大型容器中。受污染的物料可从该容器中通过一个中性接口转移到回收站或类似的地方,在那里被处理以供进一步的打印流程使用。

真空输送机的优势

用户在除粉期间不再直接接触粉末物料;粉末始终留在封闭的系统中。产品保养部门员工和 SFM-PCU 粉末收集单元项目负责人 Benedikt Lutzenberger 表示:“这一流程让我们能够满足最严格的职业健康和安全要求,而且是我们迈向无尘工厂之路上的一个新里程碑。” 由于不再需要手动喷射粉末,我们可以更快地输送更多粉末,从而提高除粉流程的效率。清空以及随后清洁 Solukon 除粉系统也更加容易。

Solukon 应用 Piab 的原因

在新粉末输送单元内,Solukon 依靠 Piab 的真空输送机。在 SFM-PCU 中使用的输送机高效、可靠且易于维修。该输送机符合 Solukon 的所有要求和期望。在聚合物领域,Solukon 多年来一直在其自动化拆包和清洁站 SFP770 中使用 Piab 输送机。Benedikt Lutzenberger 表示:“在 SFP770 项目中,Piab 证明了自己是粉末输送机领域能力出众、值得信赖的合作伙伴。”

更多信息

Jennifer Maedicke,Piab Vacuum Conveying 事业部市场活动专员

电子邮箱:jennifer.maedicke@piab.com

Solukon 营销和公关经理 Marina Haugg

电子邮箱:m.haugg@solukon.de

关于 Solukon

Solukon Maschinenbau GmbH 是一家优质的德国供应商,为金属和聚合物增材制造提供粉末去除和处理系统。该公司由 Andreas Hartmann 和 Dominik Schmid 于 2015 年创立,位于奥格斯堡,在开发 AM 系统和相关外围设备方面拥有丰富的经验,并提供全方位的工业粉末处理系统。自 2022 年以来,Solukon 作为独家许可方,提供了智能软件 SPR-Pathfinder®,该软件用于激光熔炼金属零件的自动化除粉。Solukon 产品符合最高功能和安全标准,并获批准用于安全可靠地去除难以处理的物料和反应性物料,如钛和铝。Solukon 的业务遍布四大洲。Solukon 系统深受 EOS、SLM Solutions 和 AMCM 等 3D 打印系统领先制造商的信赖,同时赢得了美国国家航空航天局 (NASA) 和 Cern 等机构,以及 Siemens 和 Ariane Group 等公司的信赖。

Solukon Maschinenbau GmbH

网站:www.solukon.de

关于 Piab

自 1951 年起,Piab 始终致力于通过先进的抓取、提升和移动解决方案推动自动化的发展。Piab 坚信,在自动化领域中,不会再出现资源浪费和人员受伤的情况。Piab 是一家全球性组织,拥有 1200 多名员工和 4 个事业部,通过子公司和渠道合作伙伴网络为 100 多个国家/地区的客户提供服务,其年销售额达到了 25 亿瑞典克朗。

发现更多新闻

阅读所有新闻

分享文章