Feedback

Choose your language

Close

piSMART®真空发生器,开启工业4

piSMART® vacuum ejector is key to 4.0 factory

日期 2018/5/16

内置IO-Link的Piab  piSMART®战略项目,为向更智能型工厂转型提供平缓过渡。

瑞典,泰比讯 – Piab将为其最先进的真空技术产品——专为工业4.0产品研发的piSMART®配备更多智能功能和云连接版本。通用和独立于现场总线的输入/输出技术IO-Link,以配备于该公司优质的 一体式真空发生器piSMART®系列之中, 该技术是平稳过渡到智能生产方法的关键设备,能够最大限度提高生产力和能源效率。

该技术可创建自优化功能的实时分布式控制系统(例如泄漏警告系统),而且IO-Link是一个开放型标准。这使得现场总线和PLC(可编程逻辑控制器)保持中立,使IO-Link主站成为现场总线(如EtherNet,IP,profiNet,deviceNet,ethercat或Profibus)的入口。 与每个传感器、执行器或主站连接到一条电缆的传统总线系统不同,IO-Link主站可以提供一个或多个端口。

IO-Link标志着Piab向工业4.0迈出了第一步,因为该技术保证了不同设备之间的互操作性,它可以无视整个系统采用何种技术标准。 此外,通过为集成型通信和传感器平台,IO-Link还可以成功的实现信息透明化。下一步,Piab将致力于加入另一个传感器数据服务层级,以支持使用基于云的“大数据”分析工具。该公司的piSMART®产品将提供云技术,并可按需访问大量有价值的数据。

互操作性和信息透明度是支撑工业4.0的两个重要基石,Piab在其真空设备中使用IO-Link,证明了其对第四次工业革命的郑重承诺。通过piSMART®,Piab将继续秉承这一承诺,为未来的智能工厂提供越来越多的最先进真空技术产品。

关于 Piab

Piab为自动化领域提供智能解决方案,帮助数以千计的电子商务物流、食品、制药、汽车和其他制造业的终端用户和设备制造商提高能源效率、生产力,改善工作环境。 Piab是一家全球性跨国公司,拥有430名员工,其2017年销售额达到10亿瑞典克朗,通过子公司和分销商网络为近70个国家的客户提供服务。 借助自动化和机器人技术的持续发展,Piab紧盯高增长的细分市场和地区,而成为全球领先的抓取和移动解决方案供应商,则是Piab不变的愿景。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2018 隐私声明

关注我们

联系我们