Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Умный завод с вакуумной технологией

Вакуумные системы Piab становятся ближе к Предприятию 4.0

Дата 12.09.2017

Ультрасовременное оборудование для обработки больших объемов данных для лучшей производительности – это следующий шаг для piCOMPACT®.

Тэбю, Швеция – Грядет четвертая промышленная революция, и компания Piab ищет пути усовершенствования своих вакуумных решений, предлагая передачу данных умного датчика на оборудование обработки крупных объемов данных, использующее облачные технологии. Это повысит эффективность упреждающего анализа и позволит создавать точную симуляцию. Службы с высокой степенью взаимосвязи сформируют основу Промышленного Интернета Вещей, который, в свою очередь, станет фундаментом Предприятия 4.0. Предприятие 4.0 опирается на 4 основных принципа – оперативная совместимость, прозрачная информация, техническая поддержка и децентрализованные решения. Так, ожидается, что Предприятие 4.0 значительно повысит производительность и энергоэффективность.

Универсальные вакуумные эжекторы премиум-класса piCOMPACT®23 и piCOMPACT®10X уже доступны с интеллектуальным ПО, имеющим характеристики для самооптимизации. Вакуумный эжектор доступен со стандартной технологией IO-Link, независимой от типа системной шины. Эжектор обеспечивает коммуникацию между приводом и выходными данными датчика для  распределенных систем управления, работающих в реальном времени.

«Пришло время перейти на новый уровень. Коммуникационный каналы, системные шины и ПЛК (программируемые логические контроллеры) представляют собой основу уровня управления. Как и в случае с Интернетом Вещей для интеллектуальных продуктов, нам следует добавить уровень обслуживания данных датчиков для поддержки оборудования обработки больших объемов данных. Системы масштабируемых данных и анализа позволяет быстро и эффективно управлять большими объемами данных для создания так называемых «умных данных», - считает Джозеф Карбасси, Вице-президент Отделения Автоматизации Piab.

Отдельный уровень коммуникации – непосредственно от датчиков и таких компонентов системы, как piCOMPACT® - необходим для связи с «облаком». По запросу предоставляется доступ к большим объемам данных, и piCOMPACT® в данный момент подготавливается для такой работы. Умные выходные данные помогут операторам в их работе. Их также можно будет использоваться для автоматизации решений касательно тех. обслуживания и для ускорения их принятия, а также для точной настройки автономных функций на таких компонентах системы, как piCOMPACT® от Piab.

O Piab

С 1951 года, когда была основана компания, специалисты Piab разрабатывают инновационные вакуумные решения, увеличивающие энергоэффективность, производительность и условия труда пользователей вакуумного оборудования во всем мире. Будучи надежным и проверенным партнером для многих крупных мировых производителей, Piab разрабатывает и производит полноценную линию вакуумных насосов, вакуумных аксессуаров, вакуумных конвейеров и присосок для широкого круга задач в области автоматизации предприятий и транспортировки грузов. На вооружении компании Piab находится технология COAX®, открывающая новое измерение в мире вакуумных технологий. Картриджи COAX® имеют меньший вес и лучшую энергоэффективность и надежность в сравнении с обычными эжекторами. Такие картриджи могут быть встроены непосредственно в оборудование. Это позволяет создавать гибкие модульные системы. В 2016 году Piab осуществила два стратегически важных приобретения: компаний Kenos и Vaculex. Компания Piab является глобальной организацией, она представлена почти в 70 странах через свои филиалы и через дистрибьюторов. Головной офис Piab расположен в Швеции. 

Более подробная информация

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager, Piab
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами