Feedback

Choose your language

Close

SuccessStory ValueLine VL60BX

包装業界のグローバル OEM

背景

包装業界において、大規模な OEMは、箱の積み上げのトラブルに直面していました。ワークは、手作業で行われ、その結果、長いサイクル時間と人間工学的な課題が問題となっていました。ユーザのチョコレート パウダー ボックスをハンドリングするための機械の開発を行う必要がありました。ロボットの採用決定と段ボール箱をハンドリングするツールが必要となりました。OEM は、製品だけでなく、真空のアプリケーションの知識に関し信頼のあったPiab社に相談しました。要件は、ロボットが 5 秒のサイクル タイムと 1、2 kg の箱をピックアップすることでした。限られたコスト制限がありました。OEMは,良い解決策を必要とされていましたが、低価格での開発が必要でした。

解決

数多くの製品がテストされました。 18個のバリューライン®サクション カップ VL60BX と1台の中央型バキュームポンプ(COAX® Xiカートリッジ3本のpiCLASSIC)を選定しました。バリューライン®サクション カップは、価値ある価格で優れたパフォーマンスを示しました。サクションカップの BX型サクションカップは、段ボール箱に必要な高さ調整が可能となります。piCLASSICポンプは、COAX® Xi カートリッジによって高真空流量を提供し、速い応答速度を提供しました。

結果

OEM は、ユーザの生産性の目標を満たしながら、コストを減らす目標を達成しました。エンドユーザは、事故率と人間工学的問題の削減と生産性の増加を実現しました。

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい