All News

169 記事
ピアブグループの欧州サプライセンターがブッツバッハの近代的な施設に移転
2025/12/17

ピアブグループの欧州サプライセンターがブッツバッハの近代的な施設に移転

現在の場所で13年を経て、ピアブグループの欧州サプライセンター (ESU) は、ドイツのブッツバッハにある真新しい最先端の施設に移転します。

KVG150 E-シリーズの画像
2025/11/17

Kenos® 真空グリッパー KVG150 E-シリーズのラインナップ強化

Kenos®は、信頼性の高いフォームタイプ「KVG150F」に加え、新たにカップタイプ「KVG150C」をラインナップに加え、KVG150 Eシリーズの拡充を発表します。これにより、より幅広い用途やニーズに対応できるようになります。

BGXシリーズに新サイズ登場
2025/10/07

BGXシリーズに新サイズ登場

Piabからお知らせです。弊社のBGXカップに新しく27mmと63mmのサイズが加わり、選択肢の幅がさらに広がります。

PFASフリーオペレーション:持続可能な食品製造の水準を引き上げる
2025/10/01

PFASフリーオペレーション:持続可能な食品製造の水準を引き上げる

ピアブはPFASフリーのフィルターを発売し、すべての製品についてPFASを調査することで、持続可能性、安全、および規制コンプライアンスへのコミットメントを強化しています。

DFE 真空ポンプのご紹介:産業効率を向上
2025/09/16

DFE 真空ポンプのご紹介:産業効率を向上

Piabは、耐久性と汎用性を兼ね備えた、コンパクトでモジュール式の真空ポンプ DFE(デュアルファンクション エジェクター)を自信を持って発表いたします。

高度な食品安全のための青色検出可能シール
2025/06/23

高度な食品安全のための青色検出可能シール

ピアブのpiFLOW®f用新しい青色検出可能シーリングは、見つけやすく磁気検出可能であるため、食品製造におけるコンタミ防止とコンプライアンスの簡素化に貢献し、食品安全を向上させます。

予防的保守のためのフィルター監視
2025/06/23

フィルター監視により予防的保守が可能

粉末搬送における持続可能な進歩:資源効率とエネルギー使用量削減をサポート

Piabのバッグオープニングカップに新サイズ登場
2025/06/17

Piabのバッグオープニングカップに新サイズ登場

Piabからお知らせです。高評価を頂いているバッグオープニングカップに新しく18mmと42mmサイズが加わり、当カップの適用範囲が広がります…

BXPシリーズに新サイズ登場
2025/06/17

BXPシリーズに新サイズ登場

多孔質/非多孔質ワークの両方に対応した設計で高評価をいただいているPiabのBXPカップに新しく6mmと8mmのサイズが加わります。

PiabがpiCLASSIC™ Neoを発売
2025/05/13

PiabがpiCLASSIC™ Neoを発売

Piabはこのたび、幅広い業界のお客様にご使用いただいている真空ポンプ piCLASSIC™の最新モデルpiCLASSIC™ Neoを満を持して発表致します。piCLASSIC™ Neoは、現代産業の進化するニーズに応えるべく設計されています。高効率・高い適応性・持続可能性を兼ね備えることで、真空技術の新たなスタンダードとなる製品です。

Polyscope X に対応開始:URロボットとPiabソリューションの連携を強化
2025/04/29

Polyscope X に対応開始:URロボットとPiabソリューションの連携を強化

Polyscope Xの互換性により、Universal Robots (UR) の能力が大きく向上し、より効率的で柔軟な自動化ソリューションへのスムーズな移行が可能になります。

piCOBOT® ElectricがFANUC CRXとのシームレスな統合に対応
2025/04/29

piCOBOT® ElectricがFANUC CRXとのシームレスな統合に対応

完全電動、スリムデザインのpiCOBOT® Electricは、空気チューブやケーブルを無くすことで、協働ロボットの新たな使用方法の可能性を生み出します。

piCOBOT®とpiCOBOT®LがABB GoFa向けのプラグ&プレイ構成に対応
2025/04/29

piCOBOT®とpiCOBOT®LがABB GoFa向けのプラグ&プレイ構成に対応

完全にABB GoFaに対応したプラグインバージョンのpiCOBOT®とpiCOBOT®Lの提供を開始し、真のプラグ&プレイ機能性を実現できるようになりました。

成功に向けたカスタマイズ:新シリーズ KVG E のご紹介
2025/03/18

成功に向けたカスタマイズ:新シリーズ KVG E のご紹介

新たに開発されたKVG Eシリーズは、Kenos®が多様な産業ニーズに応えるために最先端のソリューションを提供するという姿勢を体現しています。

Custom tool CPT now a configurable product
2024/11/12

Custom tool CPT now a configurable product

After two successful years as a custom line product, cobot palletizing tool CPT is now due for a move to the standard assortment.

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe
2024/11/05

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe

piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

Kenos® KVGグリッパーで金属板のハンドリングにおける生産性を向上
2024/09/24

Kenos® KVGグリッパーで金属板のハンドリングにおける生産性を向上

Automation Technology社は、PiabのKenos® KVGグリッパーを使用することで、亜鉛メッキ鋼板の折り曲げ、接合、アッセンブリ、リベット接合のラインを設計・構築し、サイクル時間だけでなく、オペレーターの安全も最適化しました。

PiabとKenosのツールで安全な街路灯の製造を実現
2024/09/11

PiabとKenosのツールで安全な街路灯の製造を実現

イタリアのシステムインテグレーターMVQuadro社は、街路灯メーカーを支援するため、新しいアッセンブリ・包装ラインの設計と導入に成功しました。

欧洲跨国公司利用 Piab-Kenos 设备将番茄酱产量翻倍
2024/09/11

欧洲跨国公司利用 Piab-Kenos 设备将番茄酱产量翻倍

Piab 与意大利 CFT Group 的成功合作促成了真空驱动的定制解决方案,使番茄酱生产线的生产率翻了一番。

piCOMPACT®23 SMARTがIO-LinkクラスBに対応
2024/07/11

piCOMPACT®23 SMARTがIO-LinkクラスBに対応

PiabはpiCOMPACT23 SMARTプログラムにIO-LinkクラスBオプションを追加しました。アクチュエーター電源とセンサー電源が分離されます。

2024/07/11

インダストリー4.0に対応していますか? 手作業でのフローは残っていないでしょうか

インダストリー4.0は、かなり前から話題になっていますが、実現はまだまだ先になりそうです。

サクションカップMX25
2024/07/11

Piabのナンバーワンアイテムピッカー MXシリーズに、25 mmサイズと新オプションが追加

Piabのナンバーワンアイテムピッカーの詳細:MXサクションカップは、袋物から箱物まで、多様なワークの表面に対して極めて高いグリップ力を発揮します。Eコマースに最適です。

Piab、OVM Pro 3Dツールで真空システムの構成を革命化
2024/06/25

Piab、OVM Pro 3Dツールで真空システムの構成を革命化

Piabは、真空システムの構成、シミュレーション、および最適化の方法を変革するために設計された最先端のオンラインツール「OVM Pro 3D」を発表しました。

新しいBXP ESDカップでバッテリーをより安全にハンドリング
2024/06/11

新しいBXP ESDカップでバッテリーをより安全にハンドリング

BXP ESDは、モジュール式サクションカップの新シリーズです。バッテリー、燃料電池、電子機器などの繊細なコンポーネントを、ハンドリング時の静電気放電の悪影響から保護するために開発されました。

piSAFE® - これまでよりもさらに安全に
2024/06/05

piSAFE® - これまでよりもさらに安全に

piSAFE®が安全性はそのままに、アップグレードにより汎用性と持続可能性が強化されました。

piCOBOT® Electric は協働ロボットアームの可動範囲の制限を解放します。
2024/05/21

piCOBOT® Electric は協働ロボットアームの可動範囲の制限を解放します。

完全電動、スリムなデザイン、空気チューブおよびケーブル配線不要。新しいpiCOBOT® Electric がPiabのpiCOBOT® プログラムをさらなる成功に導きます。

BXP サクションカップシリーズの新サイズに45mmの他、65 mmと90 mmが追加
2024/03/05

BXP サクションカップシリーズの新サイズに45mmの他、65 mmと90 mmが追加

弊社のBXPシリーズに新サイズ45 mmの他、65 mmと90 mmが追加されます。

FANUC CRX協働ロボット用プラグアンドプレイ仕様の新型piCOBOT®
2024/01/09

FANUC CRX協働ロボット用プラグアンドプレイ仕様の新型piCOBOT®

この度、Piabの製品ラインナップに、FANUC CRXに完全に適合したpiCOBOT®とpiCOBOT®Lのバージョンが加わりました。プラグアンドプレイ仕様です。

PiabのBXPカップは広く高評価を得ており、多孔質の表面を持つワークのピッキングによく使用されています。このたび、この製品に45mmバージョンが加わります。
2023/11/28

定評あるBXPカップに新サイズとコンフィグレーターが登場

PiabのBXPカップは広く高評価を得ており、多孔質の表面を持つワークのピッキングによく使用されています。このたび、この製品に45mmバージョンが加わります。

AVAC製品の一部がPiabブランドで販売されます。
2023/09/07

AVAC製品の一部がPiabブランドで販売されます。

昨年8月、Piabはスウェーデンの有名な真空機器メーカーであるAVAC Vakuum Teknik ABを傘下に収めました。これにより、Piabの製品群にAVAC製品が加わることになりました。

PiabのDURAFLEX®フリクションカップは、Gruppo Eseaの大手自動車バッテリーメーカー向けピックアンドプレースシステムにおいて、重要な役割を果たしています。
2023/08/29

PiabのDURAFLEX®フリクションカップで濡れた状態の自動車用バッテリーの安全なパレタイジング

PiabのDURAFLEX®フリクションカップは、Gruppo Eseaの大手自動車バッテリーメーカー向けピックアンドプレースシステムにおいて、重要な役割を果たしています。

Dromont Groupは、PiabのKenos® KVG120フォームグリッパーを使用することで、英国の大手化学メーカー向けに塗料生産ライン用のピックアンドプレースシステムを設計し、成功を収めました。
2023/07/14

塗料ドラム缶の高速ハンドリングをサポートするKenos®フォームグリッパー

Dromont Groupは、PiabのKenos® KVG120フォームグリッパーを使用することで、英国の大手化学メーカー向けに塗料生産ライン用のピックアンドプレースシステムを設計し、成功を収めました。

2023/07/07

地上から20メートルの高さまで:Piabの自動化システムでトウモロコシ種子コーティング粉末を4階まで搬送

Bayer Hungaria Kft.では、トウモロコシ種子コーティング粉末の搬送においてPiabの自動化ソリューションのメリットを享受しています。PiabのpiFLOW®fコンベアを導入することで、手作業の必要性が大幅に軽減されました。 

スペインのSteelgran Componentes S.A.では、Piabの真空フォームグリッパーKenos® KVGLにより、エンドラインロボットの動作サイクルが35%向上しました。
2023/07/05

PiabのカートンパレタイジングソリューションによりSteelgran社の生産性が35%向上

スペインのSteelgran Componentes S.A.では、Piabの真空フォームグリッパーKenos® KVGLにより、エンドラインロボットの動作サイクルが35%向上しました。

Weba Kemi社を経営するBerith、Sverker Paulssonさんご夫妻とPiab製C2バキュームコンベア
2023/04/06

40年間、今もなお稼働を続けているバキュームコンベアの物語

Piab創業70周年を記念し、真空搬送部門では、最も古く、現在も稼働中のPiabバキュームコンベアを見つけ出すコンペティションを開催しました。そして見つかったのが…。

Piab Kenos® KVGL グリッパー
2023/04/06

食品アプリケーションのパレタイジングサイクルを高速化。

MAXPRO 社は、Piab の Kenos® KVGL グリッパーにより、袋物のハンドリングで大きなメリットを獲得しました…

 piGRIP® Foam Lip - FLIW
2023/03/21

Piab piGRIP® Foam Lip - FLIW は凹凸面や、表面が一定しない構造のワークに対応

FLIW(フォームリップ ワイド)は、piGRIP® シリーズの最新の製品です。様々な組み合わせで構成可能なため、あらゆるピッキングアプリケーションに対応できます...

PAFとPABシリーズに、新サイズが追加されました。
2023/03/14

Piab の自動車用サクションカップに新サイズが追加

PAF(Piab Automotive Flat)と PAB(Piab Automotive Bellow)シリーズに、Ø100 mm および Ø125 mm のサイズが追加されました。 

Piab Kenos® KVG グリッパー
2023/03/09

箱の包装およびパレタイジングの生産性が向上。

Piab の KVG および KVGL シリーズの Kenos® グリッパーを使用して、Eklego 社は最先端のエンドラインシステムを設計・製造しました...

エッグサクションカップECX36
2023/02/07

Piabの新製品 ECX36サクションカップは、玉子のハンドリング プロセスの生産性を向上させます

玉子を優しくハンドリングする安定性に優れたサクションカップです。アプリケーションの高速化を可能にします。是非お試しください!

フルーツ用サクションカップ FCX50
2023/02/07

アボカドからズッキーニまで、様々なフルーツを優しくグリッピングする Piab の新製品 FCX50 サクションカップ

FCX50 のサクションカップは、マルチリップとフレキシブルなベローズ設計により、重心がズレてしまっても、様々な形状・表面の果物をピッキングすることができます。

Joulin_Kenos
2022/12/08

Joulin社製グリッパーの一部を Kenos®ブランドで販売開始

5月末、Piabは真空グリッピングソリューションの市場を牽引するJoulin社を買収しました。現在、PiabはJoulinの3種類のグリッパーシリーズをKenos®ブランドのポートフォリオに統合しました。重工業向けソリューションに関しては、今後もJoulinブランドで販売し、Joulinのエキスパートがお客様に最適なシステムを提案するためのサポートを続けます。...

piCOMPACT®10X SMART。IO-Link技術搭載のコンパクトでインテリジェントな真空エジェクター。
2022/12/08

piCOMPACT®10X SMART 新発売。Piabの省スペースエジェクターの機能性が進化

お客様を次の段階へと導く、コンパクトで高効率、インテリジェントなエジェクター。

Kenos®Safe&Light
2022/12/08

新製品Kenos®Safe&Lightで、粉塵が多い環境でのパレタイジングが容易に

最大59キログラムの可搬重量能力を持つKSLは、適切なグリッパーサイズを選択することで、倉庫やEコマース用途での段ボール物のハンドリングなどに最適です…

Kenos®KMG
2022/12/08

小型でも強力 - 新製品 Kenos® MiniGripは、粗い面でも安定した把持力を提供します

Kenos®KMGは、サクションカップと同様に、EOATの狭いスペースでのアプリケーションに適合できる真空フォームグリッパーです…

Kenos®FlexiGrip
2022/12/08

新製品 Kenos®FlexiGripは汎用性が高く、様々な要件に対応します

新製品Kenos®KFG真空フォームグリッパーは、粗く、凹凸のある構造の表面を有する製品を大量生産する現場において多くの利点をもたらします。

PiabのBX35P DURAFLEX®製サクションカップ搭載グリッパーを使用した開いた箱のパレタイジング作業
2022/10/13

食品業界における箱のパレタイジング作業のオートメーション化

リップとボディの硬度が異なるDURAFLEX®製 BXサクションカップとPiabのCOAX®真空発生技術を組み合わせることで、Tradicional Panadera社は様々な種類のカートンのパレタイジングを単一のグリッパーで処理することが可能になりました。

piCOBOT®Lサ
2022/10/04

Piabの新製品 piCOBOT®L バキュームポンプユニットは、より少ない労力で、効率的な吊り上げを実現します

最大16kgの吊り上げ能力を持つpiCOBOT®Lは、次のようなケースにおいて特に魅力的な製品です。

ヨハン・ジョンソン(バキュームコンベア部門 設計エンジニア)
2022/10/03

複雑な作業の簡素化

当社の研究開発部門が、インダストリー4.0(第4次産業革命)に資するソリューション技術の開発に着手したのは2017年で、私は2020年に配属されました。議論の余地はあるでしょうが・・・

新しいバキュームコンベア製品シリーズ、piFLOW® バッチ容量最適化
2022/09/26

Piabの新しい製品シリーズで粉体の自動搬送を簡単導入

粉体や顆粒、微粒子の真空搬送ソリューションは導入が容易で、効率性に優れ、かつ持続可能でなければなりません。製造施設を進化させ続けるPiabの...

PiabのKenos®KVG120グリッパーを4つ使用するマニピュレーターが原木ランナーのレイヤーのハンドリングを可能にしています。
2022/09/20

ストラッピングシステムにおけるフレキシブルかつ効率的な原木ランナーのハンドリング

Officina Meccanica Sestese株式会社は、PiabのKenos® KVGグリッパーを使用し、エンドライン用包装機の設計・製造に成功しました。この機械は、東南ヨーロッパの家具部品製造のリーディングカンパニーに導入されました。

Minges Coffee Roasters社のPiabバキュームコンベア
2022/09/16

Minges Coffee Roasters社、Piabバキュームコンベアの恩恵を受けコーヒーを楽しむ

Minges Coffee Roasters社がお届けするコーヒーカプセルとポッドは、PiabのpiFLOW®fによって簡単に充填されています…

PiabのB52XPサクションカップを装備したCob-Solutionsでのボックスエレクタ―
2022/09/10

物流現場におけるカートン組み立ての生産性向上

Cob-Solutionは、PiabのB52XPサクションカップとpiCOMPACT23 SMARTポンプを使用し、Eコマースに投資し欧州全体で販売活動をしているシチリアの動物薬局、Rao Farmaceutici社向けにダンボール箱のピッキングおよびオープニング処理するシステムを設計、開発しました。

Mini Cobotグリッパー(MCG)
2022/07/07

ドリームチーム:WyzoサイドボットとPiabの超軽量Mini Cobotグリッパー(MCG)の組み合わせ

Wyzoサイドボットの最大可搬重量は1kgであるため、グリッパーの重さは重要です。そこで、Piabの非常に軽量な270gのMini Cobotグリッパー(MCG)は最適です。

PiabのMini Cobotグリッパー(MCG)
2022/06/14

PiabのMini Cobotグリッパー(MCG)- 小型でパワフル!

重さわずか270gのMCGは、非常に軽量な協働ロボット用グリッパーです。最大5kgのワークを持ち上げることができます...

Piabの協働ロボットパレタイジングツール(CPT)
2022/05/27

Piabの協働ロボットパレタイジングツール(CPT)は、1日あたりのパレット輸送数の増加に貢献します

CPTはスマートでコンパクトな協働ロボット用グリッパーです。そのマルチゾーングリッパーサーフェスは、複数の箱をピッキング...

サクションカップアクセサリー
2022/05/24

Piabサクションカップアクセサリーのラインナップがさらに充実

3種類の新しいアタッチメントオプションで、Piabは最適なハンドリングシステムソリューション構築に向けたEOAT設計の可能性をさらに広げる...

Pサクションカップ
2022/05/24

Piab、ラバーストリップサクションカップ「Pシリーズ」を発売

Piabは、粗いテクスチャー加工の表面に対応するサクションカップを開発しました...

ベローズ・ポリウレタンサクションカップシリーズ B150PおよびB200P
2022/05/10

ベローズ・ポリウレタンサクションカップシリーズに新しいサイズが加わりました。B150PおよびB200P

ベローズ・ポリウレタン(BP)サクションカップは、ショートベローズで高さの異なるワークをハンドリングするのに適しています...

BGXサクションカップは、薄くて破れやすい袋物のピッキングに最適です。
2022/05/03

薄い袋物を安全かつ簡単にピッキング・ハンドリング

各業界で使用されている袋は、ますます薄く、破れやすくなってきており、慎重に扱う必要があります。お陰で・・・

イントラロジスティクスのためのSINA真空オートメーション化のコンセプト
2022/04/05

イントラロジスティクスの刷新

個々のラインでの、入庫品から、完成し、さらに納品されてキッティングされた物まで、イントラロジスティクスあるいは資材ハンドリングをオートメーション化する、ユニークでスマートなソリューションが生まれました…

Piabの試料分離用真空ポンプLab Vac
2022/03/29

Piabの真空技術で試料の分離が容易に

試料の分離は、化学実験室で研究を進める中で定期的に行われる作業です。PiabのLab Vac真空ポンプを使用すると…

缶を吊り上げるPiab Kenos®エリアグリッパー
2022/03/17

Piabの効率的なパレタイジングソリューションにより、缶製品を素早く出荷

PiabのKenos®エリアグリッパーを使うことで食品缶・飲料缶のパレタイジングプロセスの時間が、大きく…

Tecno Pack SpAが開発した包装用グリッパーシステムに搭載されたPiabサクションカップ
2022/03/03

Piabの真空技術を活用して、ビスケットパックを自動ハンドリング

Tecno Pack SpAは、自社で設計・開発したグリッパーに、Piabのサクションカップとバキュームポンプを採用しました。

PiabのKenos KCSグリッパーは、幅広いワークを搬送できます。これは、化粧品産業において重要な要素です。
2022/02/16

化粧品の搬送に適した協働ロボット用グリッパーの選択

化粧品産業にとって、幅広いチャネルパートナーに合わせて各製品を梱包するのは決して容易ではありません...

dm配送センターで、Piabサクションカップが使用されています
2022/02/08

dm配送センターで、Piabサクションカップが使用されています

dmは現在ヨーロッパで最大のドラッグストアです。ドイツのヴァイラースヴィストにある配送センターは、2009年に操業を開始しました。ここでは、毎日平均3,500枚の荷物が積まれたパレットが配送されます。パレットに積まれている荷物の多くが、PiabのDURAFLEXサクションカップ「BX52P」を採用した機械によってデパレタイズされ、オーダーピッキングチェーンに運ばれています。サクションカップは非常に頑丈で、しっかりとワークを保持するため高速サイクルを可能にします。

piSOFTGRIP® 100-4ソフト真空グリッパー
2022/02/01

シリーズ最大サイズ、piSOFTGRIP®100-4を発売。

Piabは食品産業でのオートメーションを念頭に特別に開発した新しい大型ソフトグリッパーを自信を持ってご紹介いたします…

積層造形(3Dプリント)をより持続可能で効率的にするパートナーシップで、Piabのフロリス・ロウとHöganäsのケネット・アルムクヴィスト氏が握手
2022/01/26

HöganäsとPiabのパートナーシップでは、積層造形(3Dプリント)をより持続可能で効率的にすることを目指しています

HöganäsとPiabは、それぞれの専門領域を活用するためにパートナーシップを組みました。その目標は…

Forvet のガラスハンドリングシステム
2021/11/16

Piabの真空技術による、ガラス板の安全な自動ハンドリング

Forvet SpAは、さまざまなサイズのガラス板をハンドリングすることができるEOATを開発しました。

piFLOW®am
2021/11/11

新型バキュームコンベア「piFLOW®am」を発売

piFLOW®amは、積層造形(3Dプリント)業界のOEMメーカー様のご要望に応じて設計された、小型のバキュームコンベアです。

Piabのソリューションで怪我の危険性を排除する
2021/11/04

怪我の危険性を排除するには

粉体搬送のオートメーション化により、作業におけるリスクを大幅に減らし、エルゴノミックで適切な労働条件を実現します…。

Piabの6本パック用グリッパー
2021/11/03

新製品 - 6本パック飲料を自動ハンドリングするグリッパー

Piabの新しいグリッパーを使用することで、厚紙に梱包された6本パックの飲料製品を自動的かつ優しく取り扱うことができ...

呼吸器系への危険有害性の排除
2021/11/02

呼吸器系への危険有害性を排除するには

Piabのバキュームコンベアにより、呼吸器への危険有害性を容易に、かつ衛生的に取除くことができます…

Go社ソリューションでのPiab Kenosグリッパーによる家具部品の搬送
2021/10/26

PiabのKenos真空グリッパーで、家具部品を搬送

ヘンモール所在の機械メーカーGO社では、家具部品のパレタイズ、デパレタイズだけでなく、パレット自体もハンドリングできるグリッパーを探し求めていました。この課題は、PiabのKenos® KVG 700グリッパーで解決できました。

砂糖用コンベヤー
2021/10/19

PiabのpiFLOW®pバキュームコンベアで清潔に搬送した砂糖を提供

製品の品質向上とロス削減のためにインドの大手メーカーM. B. Sugarは...

PiabのpiCOMPACTはニプロ社で必要とされる真空性能を提供します。
2021/09/28

piCOMPACT®は、ニプロ社のガラス製医薬品容器の生産に必要な真空性能を提供しています。

年中無休で稼働し、1日当たり32,500サイクルという非常に高サイクルのアプリケーションで使用されており、耐久性が高い真空エジェクターが求められます。

PiabのKenos®真空グリッパーで重量があるプロファイルをハンドリング
2021/09/22

JAM Automation社がPiabのKenos®グリッパーを使用して重量250kgのプロファイルを搬送

Piab Kenos®KVG真空グリッパーは、機械式グリッパーでは搬送が困難なワークを扱う場合に、優れた代替案となります。シンプルに、ワークを上面から吸着して搬送します。立体倉庫のカセットから押し出しアルミプロファイルの自動搬送にも適用することができます。

3Dプリントにおける金属粉体の真空搬送
2021/09/14

3Dプリントにおける粉体搬送のオートメーション化

金属粉体搬送をオートメーション化することは、3Dプリント技術を標準プロセスとして確立するための鍵です。Piabの粉体真空搬送...

PiabのKenos真空グリッパーは様々なサイズの磁器スラブに対応
2021/09/09

磁器、石器スラブおよび関連サブフォーマットを自動ハンドリング

PiabのKenos® KVG真空グリッパーを使用すれば、1つのグリッパーでさまざまなサイズ、表面のワークに対応できます。これにより、セラミック産業向けの自動システムを製造するイタリアの大手企業は、コスト削減と生産性向上に成功しました。

Kenos® KSG サックグリッパー
2021/09/09

Piab、Kenos® サックグリッパープログラムを拡張

信頼性の高いKenos®KSGグリッパーは、新たな小型サイズ、シールリングが選択できるようになりました。

Kenos® KRV 逆止弁
2021/09/09

Piab、Kenos®逆止弁プログラムを拡張

KRV逆止弁は、外部真空発生装置を利用するアプリケーションにおける流量制御用に使用されます。頑丈かつ信頼性の高いKRVは、目的に応じて様々なモデルから選択できます。

Piab製品でフレキシブルかつ安全な化粧品のグリッピングを実現
2021/08/31

Piabの協働ロボット用グリッパーでフレキシブルかつ安全な化粧品のグリッピングを実現

Effedi Automation社は、大手化粧品会社のパレタイズ作業を安全かつ効率的に処理するために、PiabのpiCOBOT®グリッパー、COAX®真空技術、BXサクションカップを選択しました。

非常に過酷な環境下においても動作するように設計された軽量真空グリッパーエジェクター VGS™4005
2021/08/12

PiabはVGS™4005でVGS™の製品展開を拡大します

VGS™4005は、高真空度が求められないアプリケーションに対応するように設計されています。真空グリッパーエジェクターは頑丈で、使いやすく...

PiabのpiFLOWfによるパン作りにおけるシードスプレッドの自動化
2021/08/10

ドイツの製パン会社 AusterschmidtがPiabバキュームコンベアで種の搬送をオートメーション化

ドイツの製パン会社 Austerschmidtは、従業員の負担を減らすため、また、貴重な資源を無駄にしないため、種の搬送をオートメーション化させました。PiabのpiFLOW®fバキュームコンベアは、最適なソリューションでした。

PiabのKENOSグリッパーは、重いカートンを取扱うEOAT(アームエンドツール)を開発するBest Handling Technology社にとって、最適なソリューションとなりました。
2021/07/21

Best Handling Technologys社が、Piab Kenosグリッパーを採用し、32箇所の作業環境を改善

従業員の健康や満足感、効率向上、柔軟性向上、持続可能性など、オートメーション化に求めることは、全ての業界で共通しています。ドイツのBest Handling Technology社は、サクションカップを装備したKenos®グリッパーを採用し、物流会社のお客様をこれら全ての点で満足させることができました。

URロボットとpiCOBOTで実現した柔軟な自動化ソリューション
2021/07/13

DCL社は、PiabのpiCOBOT®グリッパーをUR10eロボットに搭載し、フレキシブルな自動化ソリューションを実現しました。

カリフォルニア州フレモント市に拠点を置くDCL Logistics社は、フルフィルメントセンターでアイテムピッキングと箱詰めを処理するために、フレキシブルで統合が容易なプラグアンドプレイソリューションを求め、PiabのpiCOBOT®グリッパーと組み合わせたUR 10eロボットを採用しました。

piFLOW®p SMART CCO バキュームコンベア
2021/07/06

Piab piFLOW®p SMART CCO (Conveying Cycle Optimization)で粉体搬送を容易に

オペレーターのスキルに依存せず、エネルギーコストを抑え、より多くの搬送物を運ぶことができたら素晴らしいと思いませんか? Piab最新のプレミアムコンベアシリーズを是非チェックしてください。

40~200Nl/m 程度の真空流量を必要とするアプリケーションに最適 - Piab「Vacuplus」エジェクターシリーズ
2021/06/29

新型軽量エジェクター「Vacuplus」シリーズを発売。

世界中のお客様に対応するために製品ラインナップの拡大を目指している中で、私達Piabは、この度エジェクターの新シリーズを発売できることを嬉しく思います。「Vacuplus」は、エジェクター性能を妥協できない40~200Nl/m 程度の真空流量を必要とするアプリケーションに向けて開発されたエジェクターです。

22種類の自動車業界用サクションカップ
2021/06/29

自動車業界用カップの新シリーズに新たな3モデルが追加

Piabは、自動車業界用カップの新シリーズに新たなモデルを追加しました。本製品は、車体、部品のアッセンブリラインならびに低~中速プレスラインに対応します。全22種類のカップが本シリーズに追加されます。

Banca d'Italiaに設置された、PiabのB75シリコン サクションカップとCOAX Mini真空エジェクターを使用するRobotecnikのMini Openパレタイジング システム
2021/06/22

セキュリティカード製造ラインにおける箱の自動パレタイジング

Robotecnik社は、Banca d'Italia社のエンドライン用のパレタイジングロボットの設計・製造を手がけました。このロボットのグリッパーに、Piabのシリコン製サクションカップ「B75」が採用され、カップが4個使用されています。

UmbraControlによってUR10協働ロボットに設置された特別仕様のKenos®KCSグリッパー
2021/06/17

高精度な熱成形品のハンドリングを実現

システムインテグレーターのUmbra Controlは、自動車業界向けのシールを製造するMeccanotecnica Umbraのラインにて、ピックアンドプレースを正確かつ効率的に処理するために、サクションカップを4個装着した特別仕様のPiab Kenos®KCSグリッパーを採用しました。

Piabバキュームコンベアでミルク顆粒を安全に搬送
2021/06/10

PiabのpiFLOW®pバキュームコンベアでミルク顆粒を安全に搬送

様々な乳製品を製造するポーランドのPolmlek Raciaz社は、乳製品の生産工程でインスタントミルクの搬送時に顆粒が崩れるという問題を抱えていました。。PiabのpiFLOW®pバキュームコンベアは、同社にとって理想的なソリューションとなりました。高真空流量を発生するエジェクターのおかげで、搬送速度を調整し、顆粒を理想の状態に維持することが可能になったのです。

piSAFE
2021/06/08

piSAFE®発売 - 全プログラムが公開

集中配管型モデルの高性能逆止弁piSAFE®VSV(Vacuum Safety Valve)、piSAFE®VSV Miniが加わり、piSAFE®プログラムが完成します。

低温に耐えられるB75.20シリコンカップとPiabの高品質で強力なSX12エジェクターにより、信頼性の高いグリッピングが可能になります。
2021/06/07

冷蔵室で行われる紅茶とジュースの自動パレタイジング

カートンのパレタイジングは一般的なオートメーションアプリケーションですが、清潔に保つためにホースの水で定期的に洗浄されている冷蔵室でのパレタイジングは、特別な課題をもたらします。Motion Controls Roboticsは、Neff GroupDistributorsが提供するPiabの真空技術を使用してこれらを克服しました。

バッグや真空包装製品用に特別設計されたソフトリップを持つPiab製piGRIP®は、チーズの包装フィルムの表面状態にパーフェクトに順応します。
2021/05/25

チーズブロックを適切にハンドリング

フィルムで真空パックされたチーズブロックの梱包は、自動化するにあたって大きな課題をもたらす代表的な工程です。この種の機械および設備を製造するTGW Robotics社が、Piabの構成変更可能なサクションカップpiGRIP®と高性能真空エジェクターを使用し、安定した作業を確保できるグリッパーを開発しました。

Nicklas Holmgren – Piabのコンテンツ作成マネージャー
2021/05/12

優れた社内のモチベーションドライバー

X-ファクターインタビュー – MXカップ開発に関わった人たちをご紹介! Nicklas Holmgren – コンテンツ作成マネージャー、マーケティング部門 – Piab勤続5年。

Lennart Ryberg – Piabのグローバルプロダクトマネージャー
2021/05/04

コピーではなく、リードする。

X-ファクターインタビュー – MX カップ開発に関わった人たちをご紹介します! Lennart Ryberg – グローバルプロダクトマネージャー、真空オートメーション部門 – Piab勤続2年半.

Johnny Skagersjö – Piabのシニアアプリケーションエンジニア
2021/04/29

お客様のニーズのギャップを特定する

X-ファクターインタビュー – MXカップの開発に関わった人たちをご紹介!Johnny Skagersjö – オートメーション事業部のシニアアプリケーションエンジニア。システムエンジニアリング&研究チーム所属。2004年にPiabに入社。

Gustaf Wigren:Piabの製品技術部門担当ディレクター
2021/04/27

「ラゴム」– 特定の用途に最適ではないとしても、幅広い用途に対応できる

X-Factorシリーズ – MXサクションカップの開発に関わった社員をご紹介!Gustaf Wigren:製品技術、概念システム設計、研究開発(R&D)、オートメーション部門担当ディレクター Piab勤続13年

Kora社がPiabのpiFLOW®pバキュームコンベアを活用してスーパーフード充填の効率化を実現
2021/04/22

Kora社がPiabのpiFLOW®pバキュームコンベアを活用してスーパーフード充填の効率化を実現

迅速で容易な搬送製品の切り替え、食品および医薬品規格の順守、快適な勤務環境、そして持続可能な資源保全のためのエネルギー消費の効率化。        同社の基準を満たすPiabのバキュームコンベアは、まさに理想的な搬送ソリューションでした。

Jonas Herrström - Piabのシニアデザインエンジニア
2021/04/22

リップが薄いほど向上するグリップ力

X-Factorシリーズ - MXサクションカップの開発を支えた社員をご紹介 Jonas Herrström - オートメーション部、研究開発課、コンセプトシステムデザイン、シニアデザインエンジニア - Piab勤続8年

Conberg社がペットフード用添加物の搬送ソリューションで、Piabバキュームコンベアを採用
2021/04/07

Conberg社がペットフード用添加物の搬送ソリューションで、Piabバキュームコンベアを採用

ペットフードや飼料の製造において、添加物は重要な材料です。各レシピで投与量が大きく異なることが、ミキサーへの自動搬送を実現するうえで課題となっていました。ポーランドのシステムインテグレーターConberg社は、PiabのpiFLOW®f バキュームコンベアをベースとする、適切なソリューションを開発しました。

2021/04/06

robominds社がPiabの新製品「MXサクションカップ」を高評価。

robominds社がMXカップを高く評価した理由はシンプルです。MXカップが、ワークの材質や形状に関係なく、多種多様なワークの吊り上げに成功したからです。複雑な製品を扱うメーカーや、多様な商品を扱うEコマースのお客様向けのピッキングソリューションを求めていた同社にとって、MXカップは理想的なカップだったのです。

piSAFE®
2021/04/01

Piabは新たにpiSAFE® プログラムを発表します

Piabの新たなpiSAFE® プログラムは、安全と柔軟性、速度と性能が鍵となるアプリケーションに新たなメリットをもたらすことができます。

Bellows flat friction cup BFFT80P-2
2021/04/01

ピアブのベローズフラットフリクションカップシリーズに新しいサイズが加わりました。 BFFT80P-2

ピアブのベローズフラットフリクションカップシリーズに直径80 mmのサイズが新たに加わり、適用範囲がさらに広がりました。

CAMA社は、チーズスライスパウチのハンドリングシステムにPiabのpiGRIP®サクションカップと、COAX®真空エジェクターを採用しました。
2021/03/22

チーズスライスパウチを高速で自動ハンドリング

CAMAグループは、PiabのpiGRIP®サクションカップと、COAX®真空エジェクターを組み合わせて、毎分280個のチーズスライスパウチをハンドリングできる最先端のシステムを製作しました。

2021/03/18

Piabは進化を続けます。新しいWebサイトが本日からオープンします。

当社のWebサイトは、毎年650,000人以上のユーザー様にご利用いただいています。ビジュアルアイデンティティの刷新、およびユーザーエクスペリエンスの向上のために、当社はサイトをリニューアルすることを決めました。多くのヒアリングを通じて、従来のお客様はもちろん、新規のお客様にもご利用いただきやすいWebサイトを作成しました。

MXサクションカップ シリーズ
2021/03/16

ピッキングのベストソリューション:新型サクションカップMXシリーズを発売開始

ピッキングのベストソリューション MXカップは、主に物流、倉庫、Eコマース、リサイクル業界の多様なワークのピッキングに優れています。

Selematic社が、PiabのKenos® KVGL真空グリッパーを使用したシステムでパスタ袋のハンドリングを自動化
2021/03/04

PiabのKenos KVGLによるパスタ袋の自動ハンドリング

Selematic社は、PiabのKenos® KVGL真空グリッパーを使用した最先端の自動梱包システムを製作し、多様な種類のパスタ袋を箱詰めする作業の効率化に成功しました。

bgi-2 cups for thin delicate bags
2020/11/30

PiabはpiGRIP®バッグリップ(BGI)シリーズを改良し、Ver.2の発売を開始します。フィルムの厚い袋、または薄くて繊細なプラスチック製の袋物を吊り上げるのに最適です。

BGIリップは、フィルムの厚いプラスチック製の袋物のピッキングや、食品などが入った自立型パウチのピッキングに最適です。BGI-2リップは、薄く繊細なプラスチック製の袋物のピッキングで優れた性能を発揮します。

pisoftgrip 50-2
2020/11/30

ソフトグリッパーの新製品、2本指タイプの「piSOFTGRIP® 50-2」を発売します。

piSOFTGRIP®シリーズに新モデルを加えました。食品/チョコレート業界のオートメーション化のために開発された新製品です。

Piab自動車業界用サクションカップの新シリーズ
2020/11/02

Piabは自動車業界用サクションカップの新シリーズを発表します。

Piab は、自動車業界用カップの新シリーズを発売します。本製品は、車体、部品のアッセンブリラインならびに低~中速プレスラインに対応します。

3Dプリンター業界に提供されるPiabバキュームコンベア
2020/11/02

3Dプリンター業界にPiabバキュームコンベアを提供

製薬、食品、化学業界内での粉体真空搬送の経験を活かし、Piabは現在、3Dプリンター業界にもバキュームコンベアを提案しています。

piab compact10e
2020/11/01

PiabのコンパクトポンプシリーズにCOMPACT10E を追加

1ユニット幅10mmのPiabのコンパクトポンプシリーズに、新たにCOMPACT10E が加わりました。

Electrical Control Unit ECU-15
2020/09/01

ECU-15S piFLOW®p Smart

Piabは扱いやすさと機能の改善/追加に焦点を当てたpiFLOW®p SMARTソフトウェアプラットフォームのソフトウェア開発を継続しています。

piSOFTGRIP® 30-3
2020/09/01

piSOFTGRIP® 30-3を新たに加え、pi-SOFTGRIP® シリーズを拡充

Piabは真空ソフトグリッパー「piSOFTGRIP®」の新サイズを自信を持って発売いたします。従来型よりも小型で、食品・チョコレート産業に特化して開発されました。

piFLOW®p SMART system
2020/09/01

ECU-15- piFLOW® 電気コントローラー

ECU-15およびECU-15Sに対応する新規ソフトウェアプラットフォームは、将来さらに機能が加わって新たにリリースされるソフトウェアへ容易にアップグレードできます。

Automated veneer handling
2020/08/06

ベニヤ単板の自動ハンドリング

With the help of Piab’s Kenos KVG area gripper, Heinrich Kuper GmbH carries out veneer sorting systems. The biggest challenge was to pick up split and perforated sheets one by one with a vacuum gripping system. Piab’s innovative and fine tuneable vacuum technology makes such sensitive handling possible.

Bellows flat friction cup BFFT60P-2
2020/06/30

ピアブのベローズフラットフリクションカップ シリーズに新しいサイズが加わりました。

ピアブのベローズフラットフリクションカップ シリーズに直径60 mmのサイズが新たに加わり、適用範囲がさらに広がりました。

Piab products used in bakeries
2020/06/16

イチゴショートケーキ愛好者への支援

Piabのバキュームコンベア、グリッピング、リフティングツールを組み合わせれば、イチゴショートケーキを素早く焼き上げ、安全に搬送できます。

Kenos® KVG60
2020/05/31

Kenos® KVG60グリッパーシステムのサクションカップの設定が可能になりました

このコンフィグレーターツールで、真空発生器ならびにサクションカップと流量制御弁を装備したKVG60グリッパーのデジタル構成が、素早く簡単にできます。

piCOBOT® fanuc
2020/05/31

piCOBOT®はFanuc社のCR4/CR7 シリーズにプラグアンドプレイ仕様で利用できるようになりました

ピアブのお客様は、使い易いオンライン設定ツールを通して、FanucロボットCR4とCT7に特化したpiCOBOT® をお選びいただけます。

Rectangular Bellows cups
2020/05/31

ピアブの長方形型ベローズ・シリーズに新しく3つのサイズが加わりました

ピアブは長方形型ベローズカップシリーズに、ベローズが追加された新カップ「RBL20x45」, 「RBL30x55」の2種類と、正方形型カップ「RBL60x60」を追加しました。

Piab EOAT components in production at Somtech
2020/05/12

COVID-19から人々を守るSomtechのバイザーは、現在Piabのコンポーネントでハンドリングされています

Piabからの迅速なパーツ納入により、Somtech社は即、1週間に56,000個のバイザーの生産が可能になりました。

piabs x10l chip ejector
2020/05/05

PiabのChipエジェクターが組み込まれた医療機器がCOVID-19感染症患者の治療に貢献

分泌液、血液などの液体を吸い出す大手医療機器メーカーの気管支分泌液吸引器に、Piabの真空発生器Chipエジェクターが利用されています。

Bag gripper from Piab
2020/04/27

3タイプのロボット用バッググリッパー

Piabは、産業用ロボットによるパレタイジングおよびデパレタイジング作業用に、アームエンドツール(EOAT)の幅広いモデルを提供しています。これらのラインナップはウェブサイトでご覧いただけます。

2020/03/31

Introducing the piFLOW®i/f 28L vacuum conveyor

Piab is extending the piFLOW®i/f family range with a new vacuum conveyor that allows for larger batch volume.

piFLOW®fc vacuum conveyor
2020/03/01

piFLOW®fc - ミドルレンジモデルのバキュームコンベア

piFLOW®fcバキュームコンベアは、チョコレート、クッキー、スナックなどの材料、コーヒー豆のほか、特定の化学原料の搬送も実現します。

Brilliant Awards logo
2020/02/11

Piab は”Employer of the Year”を受賞しました!

私達は、建設および製造業界部門で年間最優秀雇用者に選ばれたことを非常に誇りに思います。

Palletizing of bags with road salt
2020/02/04

Piabのハイブリッドバッググリッパーにより生産性が33%向上

Sapho社は、これまでのシステムでの積載能力は1分あたり6袋でしたが、今では9袋をパレタイズできるようになりました。

Piab's bag gripper in action at Sapho
2020/02/04

Piabのバッグ・グリッパーの導入により、Sapho社の生産性が向上

Piabのハイブリッド・バッググリッパーを使用することにより、Sapho社は、冬季ビジネスである路面凍結防止用の道路塩の製造準備において、そのサイクルタイムを大幅に向上させることができました。

piCOMPACT®23 SMART
2020/01/21

真空発生器のデジタル機能により、ロボットハンドリングシステムの予知保全を実現

Piabは、インダストリー4.0機能をサポートするため主力製品である「piCOMPACT®真空エジェクター」シリーズをアップグレードしました。

2019/12/12

ブログ:グリッピングストーリー

すべてのストーリーには始まりがあります。piSOFTGRIP®のストーリーは、Piabの情熱から始まりました。

Collaborating with piCOBOT®
2019/11/14

ブログ:すべてはコラボレーションから

コボットは人間と機械が協力して働ける環境を実現します。それを成功させるためにも、コボットにはクレバーなアームエンドツール(EOAT: End-of-arm tools)が必要になります。

2019/11/11

Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the business of PIVAC Syd AB

Pivac Syd AB is one of Piab’s current distributors of innovative vacuum solutions in Sweden.

piCOBOT®
2019/10/06

piCOBOT®のコラボレーションを拡大

Piab’s clever end-of-arm (EOAT) vacuum tool piCOBOT® extends its reach into the cobot market - now configurable for any cobot.

2019/10/02

Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the businesses of Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB

Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB are two of Piab’s most important and long serving distributors in Sweden.

Working with piFLOW®p SMART vacuum conveyor
2019/09/27

ブログ: ハイヒールを履いた状態で乾燥粉体を搬送することは可能か?

製造現場で作業するときは、常に安全を第一に考えるべきです。しかし、インダストリー 4.0に対応したオートメーション化された製造現場であるなら、ハイヒールを履いた状態でも粉体を搬送することが可能です。

Piab’s vacuum conveying Changeover Champion
2019/09/01

迅速な材料切り替えが可能な新バキュームコンベア

新型バキュームコンベア piFLOW®pSMART は機械学習によって、真空搬送を新たなレベルに引き上げます。

EOAT solutions for the plastics industry
2019/08/06

プラスチック業界向けの高度なEOATソリューション

Piabは、型からプラスチック部品を取り外すために特別設計されたバキュームグリッパーをご用意しています。

B-cups family with B65 bellows suction cup
2019/06/23

ベローズカップシリーズに新サイズ65 mmを追加

Piabは既に幅広いサイズで展開されているベローズカップシリーズに、新サイズのカップ径65mmを追加し、ラインナップを拡張します。

piSOFTGRIP® lifting a tomato
2019/06/10

繊細なワークを扱うためのユニークな真空ソフトグリッパー

食品産業向け真空ソフトグリッパー「piSOFTGRIP®」

piFLOW®p SMART changeover champion
2019/06/04

切り替えのチャンピオン

搬送素材を1時間でなく10分で変更する。piFLOW®p SMART は6倍早い切り替えを提供します。

B-cups family with B90 bellows suction cup
2019/06/03

ベローズカップのコンフィグレータに新サイズ90 mmを追加

Piabは既に幅広いサイズで展開されているベローズカップシリーズに、新サイズのカップ径90mmを追加し、ラインナップを拡張します。

piCOMPACT®23 SMART IO-link ready
2019/05/15

ブログ:インダストリー4.0の準備が必要ですか?

準備が必要かどうかにかかわらず、私たちはあらゆるお客様のためのソリューションを用意しています。

piFLOW®p SMART vacuum conveyor
2019/04/18

3Dプリンターへの安全な粉体搬送 - Piab

Easily deliver production powder to the additive manufacturing (3D printing) system without any particulate matter pollution for the employees with Piab's piFLOW®p SMART.

Bag Grippers for palletizing
2019/04/04

袋物パレタイジング向け高耐久グリッパー

piabは、幅広い種類の製品のパレタイジングに利用できる最大可搬重量が25kgおよび50kgのアームエンドツールを販売開始します。

Bellows suction cup family
2019/04/03

ベローズカップシリーズに新サイズを追加

新サイズ、追加のフィッティング、コンフィグレータの更新

Handling fruit with Piabs new soft gripper - piSOFTGRIP®
2019/03/29

食品産業向け真空ソフトグリッパー「piSOFTGRIP®」

「piSOFTGRIP®は繊細なワークや、把持するのが難しいワークに対して費用対効果の高いソリューションです。

piCOMPACT®23 SMART
2019/03/20

スマートで安全な次世代の真空エジェクター

「piCOMPACT®23 SMART」は、オプトカプラ内蔵により操作の安全性を保証します。

Piab receives the 2019 Sweden’s Best Managed Companies award
2019/03/14

Piab awarded recognition as one of Sweden’s Best Managed Companies

Piab has received the 2019 Sweden’s Best Managed Companies recognition, sponsored by Deloitte in cooperation with Nasdaq.

Piab's flexible suction cup mount
2018/11/27

自動車産業向けの製品シリーズ

自動車産業の生産性を最大限高めるフレキシブルサクションカップマウント。

Piab's cobot gripper Kenos® KCS
2018/09/26

新製品「Kenos® KCS」

Kenos®が傘下に入ってから2年が経過し、Piabはオールラウンダーグリッパー「Kenos® KCS」を開発しました。

Tablets and capsules
2018/06/01

Yet another contribution to Industry 4.0

It is fascinating when you realize that you have developed the right product and the right functionality for the market and customer, even before all of the interest around Industry 4.0 came to light.

Kenos® vacuum gripper
2017/09/20

Piab「Kenos®フォームグリッパー」導入により、製造ライン改善に成功

Kenos® グリッパーの採用により、様々なサイズ・重量の箱を一度に複数ピッキングすることが可能になり、パレタイジング効率が大幅に改善されました。

piFLOW®t with piGENTLE®
2017/06/26

さまざまな種類の錠剤を効率的かつ緩やかに搬送するシステム

piGENTLE™を取り付けたpiFLOW®tコンベアは試験搬送で非常に優れた結果を残しました。

Press shop
2017/05/18

フリクションカップの使用で生産率を33%アップ

Piab DCFフリクションカップに変更したことで従来の他社製カップよりも迅速なワークのリリースが可能になり、プレス機の速度を10 SPMから13 SPMに引き上げることに成功しました。

Reduced assembly costs thanks to a piCOMPACT® all-in-one ejector
2017/05/04

piCOMPACT® 機能統合型エジェクターにより設置コストを削減

Piab の piCOMPACT® 真空エジェクターに切り替えたことで、お客様は設置時間を短縮することができました。

Spices
2017/04/25

混入問題を解決するスプリット式搬送システム

Piabのバキュームコンベア「piFLOW®f」導入により、作業員がアレルギー性香辛料に触れてしまう危険性を最小限にし、洗浄時間を大幅に短縮する事に成功。

Stamping line with Piab friction cups
2017/01/24

Piabフリクションカップ導入により部品生産数を約70万個増加させることに成功

Piabフリクションカップは油膜面にもしっかり吸着し、高いせん断力にも耐えられるため、部品が落下することはなく、部品の損傷も減ります。

Dust-free filling
2016/12/06

プレセパレーター式 piFLOW®t バキュームコンベアにより、ダストフリー充填を実現

Piab のソリューションがお客様に選ばれた理由は、Piabのバキュームコンベアならば、乾燥剤をほぼダストフリーに充填する事ができたからです。

piFLOW®t tablet conveyor
2016/11/29

プレセパレーター式 piFLOW®t タブレットコンベアにより、錠剤の欠損を大幅に削減

錠剤を緩やかに搬送し、廃棄製品の発生率を大幅に削減

SAR robot with piCOMPACT®10X
2016/06/21

SAR – ロボットの統合を手がける企業が、空気使用コストを50%削減

同社では、ロボットを最大速度で稼働させても空気使用量を 50% 削減できるようになりました。また、設置作業は非常に短時間で完了しています。

Vacuum conveyor piFLOW®f
2016/05/11

菓子製造/キャンディーのセグメントで、砂糖のふるい分け効率を30%向上

プロセスを自動化し、洗浄によるダウンタイムを短縮したことで、生産能力を30%向上させることに成功しています。

Split unit vacuum conveyor
2016/04/25

Piab 真空コンベアによりコンタミ問題を解決

Piabの真空コンベアのスプリット設計は、コンベアのレシーバー(製品受け取り側)とフィルターを隔離したいというお客様のニーズを満たしました。 同社は細菌汚染を懸念していたため、フィルターと製品を接触させるのは避けたいと考えていました。

piFLOW®p vacuum conveyor
2016/03/02

安全を第一に考え、化学メーカーがPiab 真空コンベアを採用

弊社のあるお客様は、最先端材料向けの化学製品の製造を手がけていました。Piab の防塵設計により、製品が大気中に漏れ出すリスクを低減し、より安全で衛生的な作業環境と廃棄物の削減を実現します。

Suction cup RB20x40P
2016/02/28

ロボットの生産性を70%改善

長方形型サクションカップとCOAX® テクノロジーを活用する事で、スナック袋の落下率を引き下げ、OEMメーカーの生産性を改善する事ができました。