Feedback

Choose your language

Close

Labbro in gomma espansa piGRIP® per superfici grezze

Ventosa in gomma espansa per manipolare oggetti difficili

Data 04/05/2012

Nuovo labbro per superfici grezze della gamma piGRIP®.

Piab, leader mondiale nella tecnologia del vuoto industriale, presenta un nuovo labbro studiato per superfici grezze da abbinare alla gamma di ventose piGRIP®. La prima ventosa modulare sul mercato permette la scelta della miglior combinazione di labbri e soffietti, in modo da manipolare gli oggetti a velocità fin'ora sconosciute e risparmiare energia.

Il nuovo labbro per superfici grezze (FLI-F) è ideale per la manipolazione di superfici irregolari o oggetti con parti in rilievo, più in generale superfici grezze come legno, Plexiglas goffrato per cabine doccia, piastrelle, piatti diamantati o coperchi per contenitori di medicine.

Permette la presa su superfici con irregolarità di diversi millimetri di altezza garantendo un'ottima tenuta. Questo labbro è stato ottimizzato per ottenere un grande grip e grande forza di sollevamento sulle superfici citate precedentemente.

Il materiale di cui è costituito il labbro è una gomma naturale a lunga durata senza silicone.

A proposito di Piab

Costituita nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l’ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. La Piab produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori, conveyor e ventose per una varietà di processi di movimentazione di materiale e manipolazione industriale. La Piab utilizza COAX®, the next dimension in vacuum technology, in molte delle sue soluzioni. COAX® è una tecnologia avanzata che permette di creare il vuoto attraverso l’utilizzo dell’aria compressa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti ed affidabili rispetto agli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente all’interno della macchina. Questo permette di disporre di un sistema flessibile e modulare. Piab è una organizzazione globale con filiali e distributori in più di 50 nazioni, con sede in Svezia.

Per ulteriori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook Vice President Marketing and Communication
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci