Feedback

Choose your language

Close

Piab piCHIP

Semplificare l'integrazione

Data 26/03/2013

 

Piab, leader nel settore della tecnologia del vuoto industriale, offre la sua tecnologia brevettata COAX® in un nuovo manifold per l'integrazione semplificata, chiamato piCHIP. COAX® è la tecnologia la più efficente dal punto di vista energetico, basata su un principio multistadio per generare il vuoto tramite l'aria compressa.

L'unità piCHIP è leggera e abbastanza versatile da poter essere montata su una varietà di materiali. Munita delle connessioni dell'aria compressa e del vuoto sulla stessa faccia, è una soluzione ideale per l'integrazione. Qual'ora ci fosse la necessità di incrementare le prestazioni a fronte di modifiche nel processo, l'unità piCHIP può essere modificata aggiungendo un secondo modulo in modo da avere una risposta più pronta.

Grazie all'elevata silenziosità, piCHIP è l'ideale per le operazioni in camere bianca. I settori dell'industria medicale ed elettronica si prestano perfettamente all'uso di questo prodotto nelle applicazioni con vuoto.

Le cartucce COAX® sono due volte più veloci delle cartucce concorrenti e presentano una portata d'aria tre volte superiore rispetto agli eiettori tradizionali con lo stesso consumo di aria. piCHIP è in grado di fornire un'elevata portata aspirata anche in presenza di pressioni di alimentazioni basse o fluttuanti (1-6 bar). Le unità piCHIP cominciano a generare immediatamente il vuoto quando la valvola di alimentazione è aperta, sfruttando al massimo l'aria compressa e consumando significativamente meno energia delle tradizionali pompe a vuoto.

A proposito di Piab

Costituita nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. La Piab produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori, conveyor e ventose per una varietà di processi di movimentazione di materiale e manipolazione industriale. La Piab utilizza COAX®, the next dimension in vacuum technology, in molte delle sue soluzioni. COAX® è una tecnologia avanzata che permette di creare il vuoto attraverso l'utilizzo dell'aria compressa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti ed affidabili rispetto agli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente all'interno della macchina. Questo permette di disporre di un sistema flessibile e modulare. Piab è una organizzazione globale con filiali e distributori in più di 50 nazioni, con sede in Svezia.

Per ulteriori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Presidente Marketing e Comunicazione
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci