Feedback

Choose your language

Close

PR Lab Vac

Pompe per vuoto da laboratorio ad aria compressa

Data 01/09/2015

Piab Lab Vac è un generatore di vuoto che ogni moderno laboratorio dovrebbe avere. Utilizzando aria compressa generata mediante compressori standard, è possibile generare un livello di vuoto pari a 11mmHg assoluti, rendendo la pompa perfetta per tutte le comuni operazioni di laboratorio come ad esempio la filtrazione, l'evaporazione rotante, degassamento, liofilizzazione, ecc.

La progettazione e la costruzione della Piab Lab Vac è basata sulla stessa tecnologia che ha reso Piab leader mondiale della tecnologia del vuoto in molti settori. Specificatamente progettata per l'utilizzo nei moderni laboratori, Piab Lab Vac è stata sviluppata in ottica di ecosostenibilità, di efficienza e per essere estremamente affidabile. Questa pompa del vuoto alimentatata ad aria compressa è di facile installazione da parte dell'utente, non contiene parti mobili e non richiede praticamente alcuna manutenzione. L'eiettore multistadio è estremamente efficiente e silensioso. Un controllo del vuoto ancora più preciso può essere ottenuto con l'aggiunta del vacuostato che può prevenire le sovrapressioni ed aumentare ulteriormente l'efficienza energetica. 

La Piab Lab Vac è progettata per essere molto piccola e partabile, che possa essere quindi installata accanto al punto di utilizzo evitando di dover adottare un impianto centralizzato che prevedere l'utilizzo di lunghe tubazione. Il livello di aspirazione offerto all'utente è migliore perché le perdite di carico globale sono eliminate, inoltre l'affidabilità di aspirazione è superiore. Consente di liberare spazio sui banchi di lavoro , nei corridoi e nelle sale ove sono collocate le ingombranti pompe elettriche.

Costruita in PPS (Poliparafenilensolfuro), PIAB Lab Vac può resistere all'attacco chimico dei solventi organici più comuni, acidi e basi. Quando è dotata di guarnizioni Kalrez, PIAB Lab Vac diventa estremamente affidabile resistendo agli ambienti più duri ed ai prodotti chimici in uso nella maggior parte dei laboratori.

La PIAB Lab Vac è stata fornita a molti laboratori nordamericani. Tecnici di laboratorio, facility manager, consulenti e utenti finali sono felici di offrire testimonianze come la seguente:

"Raccomando la Piab Lab Vac a tutti i miei clienti" ha detto  Rick Boswell, presidente di PRB Planners Inc., un laboratorio di progettazione e consulenza in Canada. "E' facile da usare, estremamente affidabile e la sua portabilità la rende la soluzione ideale negli ambienti per l'insegnamento e per le ricerche. Usando aria compressa standard, possiamo avere due servizi al costo della sola produzione di aria compressa. Inoltre non dobbiamo dedicare dello spazio sul banco o armadietti come accade per le pompe elettriche, risparmando molto spazio. I miei clienti apprezzano la semplicità di installazione e di utilizzo."

A proposito di Piab

Fondata nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative per il vuoto che da un lato aumentano l'efficienza energetica e la produttività e, dall'altro, migliorano l'ambiente di lavoro degli utilizzatori del vuoto in ogni parte del mondo. Come partner affidabile di molti grandi produttori su scala mondiale, Piab sviluppa e produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori per il vuoto, trasportatori in depressione e ventose per un'ampia varietà di applicazioni automatizzate di movimentazione dei materiali e processi di automazione di fabbrica. In molti dei suoi prodotti e soluzioni originali, Piab utilizza la tecnologia di generazione del vuoto COAX® completamente innovativa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti e affidabili degli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente nella macchina. Ciò consente di progettare sistemi del vuoto flessibili e modulari. Piab è una multinazionale con filiali e distributori presenti in più di 70 paesi. La sede centrale è in Svezia.

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci