Feedback

Choose your language

Close

punti di prelievo

I punti di prelievo ottimizzano l'efficienza dei trasportatori in depressione Piab

Data 16/11/2016

La produttività di un trasportatore in depressione è limitata essenzialmente dall'anello più debole della catena ovvero i punti di prelievo. Piab offre una vasta gamma di accessori per incrementarne l'efficienza.

Täby, Svezia – Grazie ad una estesa gamma di accessori per punti di prelievo, Piab può aiutare i clienti ad ottimizzare i propri sistemi di trasporto del materiale. Scegliendo accuratamente il punto di prelievo per ciascuna specifica applicazione, non rappresenterà l'anello più debole della catena, cioè quello che ne compromette la produttività. Al contrario, gli accessori per i punti di alimentazione Piab sono progettati per ottimizzare le prestazioni dei conveyors dell'azienda, e l'ampio assortimento di prodotti disponibili aiuta i clienti a districarsi in una giungla di applicazioni e requisiti differenti. Di seguito è riportata una breve panoramica dell'offerta:

Le lance di aspirazione per i trasportatori piFLOW®i/f rappresentano una soluzione leggera ed ergonomica per i materiali granulari scorrevoli. Per i materiali più impegnativi come polveri e granuli non scorrevoli, le lance fluidificanti Piab per i trasportatori piFLOW®p/t rappresentano un'alternativa più specifica, in quanto consentono di regolare l'ingresso dell'aria per ottenere il mix ottimale di materiale trasportato e aria aspirata. Per il trasportatore per compresse piFLOW®t è disponibile una lancia di aspirazione dedicata alle compresse dedicata alle compresse e altri prodotti delicati.

La stazione di scarico per sacchi piFLOW®i/f di Piab è progettata per assicurare una maggiore produttività migliorando allo stesso tempo l'ambiente di lavoro. Grazie al volume interno di 100 litri (3.53 piedi cubi), la stazione di scarico per piccoli sacchi è in grado di gestire 4 sacchi piccoli per volta. Il collettore di polvere fa sì che il personale non sia esposto alla polvere derivante dai prodotti movimentati. È disponibile anche un adattatore di alimentazione ottimizzato per un flusso ottimale.

Offrendo una funzione di fluidificazione opzionale per i materiali a flusso non regolare, abbinata a due punti differenti per l'introduzione supplementare dell'aria, la  stazione di alimentazione per piFLOW®p/t è in grado di risolvere le sfide imposte dai materiali impaccanti o più impegnativi in altro modo. Per aumentare ulteriormente le possibilità di regolazione, può essere completata con un adattatore di alimentazione con interfaccia generica oppure specifica per Piab.

Inoltre, tutti gli accessori per punti di alimentazione della gamma Piab sono disponibili anche in versione conforme alle norme FDA e al regolamento europeo EC N. 1935/2004.

 

A proposito di Piab

Fondata nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. Come partner affidabile di molti grandi produttori su scala mondiale, Piab sviluppa e produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori per il vuoto, trasportatori in depressione e ventose per un'ampia varietà di applicazioni automatizzate di movimentazione dei materiali e processi di automazione di fabbrica. In molti dei suoi prodotti e soluzioni originali, Piab utilizza la tecnologia di generazione del vuoto COAX® completamente innovativa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti e affidabili degli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente nella macchina. Ciò consente di progettare sistemi del vuoto flessibili e modulari. L'ultima acquisizione di Piab è rappresentata dai sistemi di presa a vuoto Kenos. Piab è una multinazionale con filiali e distributori presenti in più di 70 paesi. La sede centrale è in Svezia.

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci