I cookies servono a migliorare i servizi che offriamo e a ottimizzare l'esperienza dell'utente.
Proseguendo la navigazione senza modificare le impostazioni del browser, accetti di ricevere tutti i cookies del sito web piab.com.
Per saperne di più
Data 16/11/2015
Le ventose DURAFLEX® a singolo soffietto incrementano la stabilità e aumentano la velocità.
Taby, Svezia – Piab introduce una nuova ventosa nella gamma a doppia durezza in DURAFLEX® che promette di incrementare la velocità dei robot e di migliorare la produttività. Progettata con un soffietto la nuova ventosa in DURAFLEX® (10-110mm) risulta essere più stabile quando è in movimento, offrendo agli utenti l'opportunità di lavorare con i robot o linee di produzione a velocità più elevate, pur mantenendo un livello molto elevato di accuratezza e precisione.
Le ventose in DURAFLEX® combinano il soffietto con un labbro flessibile realizzato specificatamente unendo l'elasticità della gomma alla resistenza all'usura del poliuretano, che risulta essere particolarmente adatto a superfici irregolari e porose. La durevolezza e l'elasticità del materiali incrementano la longevità della ventosa, fornendo in tal modo un maggiore ritorno sugli investimenti (ROI). Il materiale è antialone ed esente da PWIS.
La versione a singolo soffietto ha un'altezza inferiore rispetto alle ventose multisoffietto, rendendo più facile l'installazione in aree ristrette, come sui robot di presa. In aggiunta, il soffietto singolo possiede maggiori forze di sollevamento e di conseguenza ciascuna ventosa è in grado di sollevare carichi più pesanti. Ciò significa che un minor numero di ventose possono essere implementate per un compito specifico, riducendo l'investimento iniziale.
La stabilità, e la flessibilità permette alle ventose a singolo soffietto di soddisfare le esigenze specifiche di una varietà di industrie, dove potranno migliorare la produttività e ridurre i tempi di fermo macchina. Ci permettono non solo ridurre il rischio di perdita del carico, ma anche di contribuire alla riduzione dei costi di investimento e di energia, anche grazie alle eccellenti proprietà di tenuta che si traducono in minori trafilamenti, consentendo l'uso di pompe per vuoto più piccole.
Costituita nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. Come partner affidabile di molti grandi produttori su scala mondiale, Piab sviluppa e produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori per il vuoto, trasportatori in depressione e ventose per un'ampia varietà di applicazioni automatizzate di movimentazione dei materiali e processi di automazione di fabbrica. In molti dei suoi prodotti e soluzioni originali, Piab utilizza la tecnologia di generazione del vuoto COAX® completamente innovativa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti e affidabili degli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente nella macchina. Ciò consente di progettare sistemi del vuoto flessibili e modulari. Piab è una multinazionale con filiali e distributori presenti in più di 70 paesi. La sede centrale è in Svezia.
Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com