Feedback

Choose your language

Close

Piab ventose

Ventose per qualsiasi applicazione e settore

Data 01/11/2017

Piab offre ventose per qualsiasi applicazione e dispone di un team specifico per la realizzazione di ventose personalizzate

Täby, Svezia – Piab offre ventose per la movimentazione di qualsiasi tipo di prodotto, dai piccoli particolari in plastica stampata agli schermi per dispositivi elettronici e alle grandi lamiere metalliche. Specializzata in automazione per vuoto, Piab serve una varietà di settori, sia con ventose standard che specifiche per l'applicazione e il settore.

 

Abbinando i soffietti rigidi ai labbri in un materiale speciale morbido e flessibile, che presenta la stessa elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano, le ventose DURAFLEX® possono essere configurate per garantire una presa eccellente sia sulle superfici irregolari e porose che sulle superfici piane potenzialmente scivolose. La durata e la memoria elastica del materiale prolungano la durata delle ventose. Inoltre, il materiale non lascia segni e non contiene PWIS.

Le ventose Piab sono ideali anche per lo scarico ad alta velocità di particolari con superfici ruvide o texturizzate, ad es. in plastica stampata oppure in materiali compositi vulcanizzati. In grado di resistere a temperature elevate, le ventose aiutano i produttori a ridurre i tempi di stampaggio a iniezione  stampaggio a iniezione o vulcanizzazione. Inoltre, offrono una stabilità superiore assicurando il posizionamento preciso dei particolari all'interno dei supporti o delle fixture di bloccaggio. In tal modo migliora la qualità dei prodotti finiti e si riduce il numero di scarti, aumentando la produttività e riducendo i costi.

Le ventose ad elevato attrito di Piab (compatte, versatili e disponibili in numerose forme e dimensioni), eliminano l'esigenza di staffe e costosi compensatori da installare sugli eiettori o sugli utensili alle estremità dei bracci robotizzati, semplificando e riducendo i costi di installazione.

Inoltre, per applicazioni estremamente specializzate o problemi particolarmente complessi, Piab dispone anche di un team estremamente esperto e competente per lo sviluppo di ventose personalizzate.

A proposito di Piab

Fondata nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. Come partner affidabile di molti grandi produttori su scala mondiale, Piab sviluppa e produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori per il vuoto, trasportatori in depressione e ventose per un'ampia varietà di applicazioni automatizzate di movimentazione dei materiali e processi di automazione di fabbrica. In molti dei suoi prodotti e soluzioni originali, Piab utilizza la tecnologia di generazione del vuoto COAX® completamente innovativa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti e affidabili degli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente nella macchina. Ciò consente di progettare sistemi del vuoto flessibili e modulari. Nel 2016, Piab ha completato due acquisizioni strategicamente importanti: Kenos e Vaculex. Piab è una multinazionale con filiali e distributori presenti in più di 70 paesi. La sede centrale è in Svezia.

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel.: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci