Feedback

Choose your language

Close

Piab's friction cups

Una gamma più ampia di ventose ad elevato attrito per particolari metallici di piccole dimensioni

Data 15/11/2017

Con l'aggiunta di nuovi modelli alla propria gamma di ventose ad elevato attrito, Piab è pronta a soddisfare le esigenze del settore.

Täby, Svezia –  Piab ha deciso di ampliare ulteriormente la propria gamma di ventose ad elevato attrito DURAFLEX® per aiutare i produttori a movimentare particolari in lamiere metalliche sempre più piccoli. Con l'aggiunta di diverse ventose di nuove dimensioni e vari connettori a una gamma già estesa di ventose ad elevato attrito, Piab punta a riflettere gli ultimi trend del settore. Uno di questi impone ad esempio ai costruttori automobilistici di automatizzare maggiormente la produzione, con la realizzazione e l'assemblaggio di particolari sempre più piccoli.

Per soddisfare i requisiti di questi mercati emergenti, ora l'offerta di Piab comprende diverse ventose ovali e tonde di piccole dimensioni, che assicurano una presa eccellente dei particolari automobilistici piccoli e potenzialmente oleosi. Queste ventose specifiche assicurano una movimentazione sicura delle lamiere metalliche e la massima capacità di presa di particolari con superfici concave o convesse.

La presa superiore delle ventose ad elevato attrito DURAFLEX® si traduce in un maggiore numero di corse al minuto dei macchinari per stampaggio, taglio, piegatura e punzonatura, per ridurre i costi e aumentare la produttività dei reparti presse.

Abbinando le proprietà del poliuretano a quelle della gomma, le ventose ad attrito elevato Piab presentano una memoria elastica straordinaria e una resistenza elevata agli oli per presse, che consentono loro di mantenere inalterata la propria forma e funzionare sempre al meglio. Inoltre, le ventose in poliuretano non si deteriorano così rapidamente come quelle della concorrenza in gomma nitrilica a base di butadiene (NBR).

Le ventose sono progettate anche per la movimentazione di lamiere metalliche sottilissime, fino a 0,65 mm di spessore, senza dentellature. La trama di attrito migliorata, simile a quella dei pneumatici invernali, prevede una superficie di rinforzo ruvida con bordi più definiti e appositi canali per assicurare una presa straordinaria sulle superfici oleose. Grazie a questa soluzione, le ventose ad elevato attrito presentano una presa (forza di taglio/attrito) superiore di 3-4 volte rispetto alle ventose convenzionali senza trama di attrito.

A proposito di Piab

Fondata nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. Come partner affidabile di molti grandi produttori su scala mondiale, Piab sviluppa e produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori per il vuoto, trasportatori in depressione e ventose per un'ampia varietà di applicazioni automatizzate di movimentazione dei materiali e processi di automazione di fabbrica. In molti dei suoi prodotti e soluzioni originali, Piab utilizza la tecnologia di generazione del vuoto COAX® completamente innovativa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti e affidabili degli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente nella macchina. Ciò consente di progettare sistemi del vuoto flessibili e modulari. Nel 2016, Piab ha completato due acquisizioni strategicamente importanti: Kenos e Vaculex. Piab è una multinazionale con filiali e distributori presenti in più di 70 paesi. La sede centrale è in Svezia.

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci