Feedback

Choose your language

Close

conveyor piFLOW®p e piFLOW®t

Trasportatori idonei agli standard dell'industria farmaceutica

Data 17/08/2016

I trasportatori in depressione piFLOW®p e piFLOW®t sono progettati specificatamente per soddisfare le esigenze dei produttori dell'industria farmaceutica.

Taby, Sweden – I trasportatori speciali piFLOW®p e piFLOW®t di Piab rappresentano soluzioni personalizzate specifiche per l'industria farmaceutica. Il trasportatore per materiale in polvere e sfuso piFLOW®p e il trasportatore speciale per compresse piFLOW®t sono progettati specificatamente secondo i rigorosi standard di igiene e sicurezza del settore farmaceutico.

A prescindere dal fatto che siano utilizzati per sostituire i trasportatori convenzionali ormai inadeguati oppure i lavori manuali più pesanti, i trasportatori in depressione all'avanguardia piFLOW®p e piFLOW®t assicurano un considerevole aumento di produttività in ogni impianto. Realizzati in materiali conformi alle normative europee e americane più recenti in materia di farmaci e alimenti, i trasportatori Piab possono essere utilizzati per il trasporto in tutta sicurezza di volumi elevati di materiali in polvere o sfusi oppure di compresse e capsule, e la loro tecnologia avanzata è garanzia di trasporto senza separazione.
Il trasportatore piFLOW®t è in grado di trasferire fino a 4 milioni di compresse all'ora tra le varie unità di lavorazione, come ad esempio presse, tamburi di rivestimento e linee di confezionamento in blister, e non presenta bordi appuntiti per preservare l'integrità di compresse e capsule, estremamente delicate. La tecnologia innovativa piGENTLE™, sviluppata internamente da Piab e con richiesta di brevetto in corso, assicura un flusso lineare di capsule o compresse regolando la pressione di mandata della pompa e assicurando quindi la massima sicurezza dei prodotti.
Per la massima sicurezza del personale, sia piFLOW®t che piFLOW®p sono disponibili in versioni certificate ATEX per polveri e gas, e tutti i componenti in plastica o gomma, filtri e guarnizioni compresi, sono realizzati in gomma nitrilica a base di butadiene (NBR) antistatica.
Inoltre, i filtri dell'aria di secondo livello introdotti di recente impediscono eventuali fuoriuscite degli ingredienti attivi medicali all'interno dell'impianto, garantendo quindi un ambiente di lavoro sicuro. I filtri sterili Ultra Low Penetration Air (ULPA, classe U15-17) di Piab assicurano una filtrazione superiore rispetto ai filtri High Efficiency Particulate Air (HEPA), e sono offerti come accessori standard per piFLOW®p e piFLOW®t.

A proposito di Piab

Costituita nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano l'efficienza energetica, la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. Come partner affidabile di molti grandi produttori su scala mondiale, Piab sviluppa e produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori per il vuoto, trasportatori in depressione e ventose per un'ampia varietà di applicazioni automatizzate di movimentazione dei materiali e processi di automazione di fabbrica. In molti dei suoi prodotti e soluzioni originali, Piab utilizza la tecnologia di generazione del vuoto COAX® completamente innovativa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti e affidabili degli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente nella macchina. Ciò consente di progettare sistemi del vuoto flessibili e modulari. Piab è una multinazionale con filiali e distributori presenti in più di 70 Paesi. La sede centrale è in Svezia.

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail:hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci