Feedback

Choose your language

Close

Piab’s ergonomic Vaculex® lifter

Sollevatori Vaculex® specifici per il prelievo e la movimentazione di scatole per l'e-commerce

Data 09/05/2018

I sollevatori ergonomici Piab alleggeriscono il lavoro di movimentazione di scatole di qualsiasi dimensione nel segmento dell'e-commerce.

Täby, Svezia – Grazie alla crescente popolarità dello shopping online, è aumentato anche il numero di colli di numerose forme e dimensioni differenti da movimentare per centri di evasione degli ordini nel segmento dell'e-commerce, centri di distribuzione e terminal di smistamento. I sollevatori ergonomici Vaculex® di Piab rappresentano una soluzione semi-automatizzata eccellente e in grado di alleggerire considerevolmente il lavoro in questi tipi di magazzini o depositi. Versatili e adattabili, i sollevatori a vuoto consentono agli operatori di movimentare i colli senza sforzo, riducendo i rischi associati alla movimentazione manuale come patologie muscoloscheletriche quali dolori e lesioni alla colonna vertebrale, alla schiena e alle spalle, oltre alle lesioni da sforzo ripetuto.

Registrando una crescita annuale del 20% circa, nel 2020, il segmento dell'e-commerce rappresenterà quasi il 15% delle vendite al dettaglio a livello globale, per un controvalore di circa 4 bilioni di dollari, e svariati milioni di scatole di dimensioni, forme e pesi differenti. Dopo il trasporto, spesso alla rinfusa, su autocarri, rimorchi, container, o nelle stive in caso di trasporto aereo, le scatole devono essere prelevate e smistate più volte all'interno di gabbie di trasporto o pallet prima di raggiungere le rispettive destinazioni finali.

“Siamo estremamente orgogliosi di poter contribuire agli sforzi da parte dei settori della logistica e della distribuzione per ridurre i rischi associati alla movimentazione manuale. Le soluzioni versatili Piab risolveranno la maggior parte dei problemi legati alle applicazioni nei magazzini, dal carico allo scarico, dal reimballaggio ai resi”, afferma David Collins, Vice Presidente della Ergonomic Handling Division di Piab.

Oltre ad aumentare l'efficienza, i sollevatori Vaculex® incrementano la produttività delle catene logistiche assicurando un flusso di lavoro più lineare e limitando allo stesso tempo il rischio di danni, e la conseguente insoddisfazione dei clienti. I sollevatori ergonomici possono essere montati ad entrambe le estremità dei nastri trasportatori telescopici leggeri, offerti come accessori opzionali. I sollevatori Vaculex® rappresentano anche una soluzione esclusiva e versatile per le aree con altezza libera ridotta, spazi stretti e confinati in cui lo spazio di lavoro limitato può costituire un problema.

Inoltre, è disponibile una gamma completa di ricambi e accessori pratici, come ad es. telecomando, copertura fonoisolante e sistema di risparmio energetico con spegnimento automatico della pompa in caso di inattività, che abbinati all'eccellente servizio di assistenza e manutenzione post-vendita assicurano la massima facilità di lavoro prima, durante e dopo l'acquisto di una soluzione di sollevamento ergonomica Vaculex® di Piab.

 

A Proposito di Piab

Piab fornisce soluzioni intelligenti per il mondo automatizzato, aiutando migliaia di utenti finali e produttori di macchinari nei settori di logistica per e-commerce, alimentare, farmaceutico, automobilistico e manifatturiero in generale a migliorare efficienza energetica, produttività e ambienti di lavoro. Con 430 dipendenti e un fatturato di 1 miliardo di SEK nel 2017, Piab è un'organizzazione globale con clienti in quasi 70 Paesi e una vasta rete di affiliate e distributori. Sfruttando lo sviluppo tecnologico continuo nei campi di automazione e robotica, e rivolgendosi a segmenti di mercato ed aree geografiche ad alta crescita, la visione di Piab è diventare il leader globale nelle soluzioni di presa e movimentazione.

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci