Feedback

Choose your language

Close

conveyor Piab piFLOW con uggelli WIP

Polvere nel vostro trasportatore in depressione? Piab la abbatte efficacemente!

Data 05/09/2018

Nei trasportatori in depressione piFLOW®p di Piab, la polvere viene bagnata con acqua per evitare che sia inalata dal personale.

Täby, Svezia – La pulizia di un trasportatore in depressione è da sempre un lavoro ingrato, ma la polvere derivante dagli ingredienti alimentari o farmaceutici può trasformarla anche in un lavoro pericoloso. Tuttavia, ora è disponibile un trasportatore in depressione decisamente ingegnoso ideato da Piab! E la soluzione è sorprendentemente semplice, cioè abbattere la polvere con l’acqua!

Inumidendo la polvere, il trasportatore piFLOW®p di Piab rende l’ambiente di lavoro più sicuro. La polvere umida rimane in posizione e non viene inalata dal personale durante la pulizia o gli interventi di manutenzione. Inoltre, la polvere bagnata con acqua rimane al suo posto finché non può essere rimossa in tutta sicurezza.

A tal scopo, Piab ha integrato il suo popolarissimo trasportatore in depressione piFLOW®p con i cosiddetti ugelli di spruzzatura Wet-In-Place (WIP). Gli ugelli WIP possono essere integrati in fabbrica, ma anche aggiunti ai sistemi di trasporto esistenti. In combinazione ai filtri dell'aria supplementari, gli ugelli WIP assicurano un ambiente di lavoro più sicuro negli stabilimenti di trasformazione alimentari e farmaceutici.

Per le massime prestazioni e copertura, e per trattenere la maggiore quantità di materiale possibile nel minor tempo possibile, ogni trasportatore è equipaggiato con tre ugelli di spruzzatura. Questo consente anche di pre-lavare gran parte della polvere accumulata nel trasportatore durante la procedura di spruzzatura WIP.

Il trasportatore per materiale in polvere e sfuso piFLOW®p è progettato specificatamente per soddisfare i rigorosi requisiti di igiene e sicurezza dei settori alimentare e farmaceutico. Inoltre, è realizzato in materiali conformi sia alle norme americane della FDA che al regolamento (CE) n. 1935/2004.

I trasportatori Piab possono essere utilizzati per il trasporto in tutta sicurezza di volumi elevati di materiali in polvere e sfusi e la loro tecnologia avanzata è garanzia di trasporto senza separazione. Per la massima sicurezza del personale di produzione, piFLOW®p è disponibile in versioni certificate ATEX per polveri e gas, e tutti i componenti in plastica o gomma, filtri e guarnizioni compresi, sono realizzati in gomma nitrilica a base di butadiene (NBR) antistatica.

 

 

A proposito di Piab

Piab fornisce soluzioni intelligenti per il mondo automatizzato, aiutando migliaia di utenti finali e produttori di macchinari nei settori di logistica per e-commerce, alimentare, farmaceutico, automobilistico e manifatturiero in generale a migliorare efficienza energetica, produttività e ambienti di lavoro. Con 430 dipendenti e un fatturato di 1 miliardo di SEK nel 2017, Piab è un'organizzazione globale con clienti in quasi 70 Paesi e una vasta rete di affiliate e distributori. Sfruttando lo sviluppo tecnologico continuo nei campi di automazione e robotica, e rivolgendosi a segmenti di mercato ed aree geografiche ad alta crescita, la visione di Piab è diventare il leader globale nelle soluzioni di presa e movimentazione.

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci