Feedback

Choose your language

Close

Piab Modular Automation Tooling

PMAT offre una presa sicura per l'automazione in tutto il mondo

Data 28/02/2017

Il sistema di attrezzaggio basato sulla tecnologia del vuoto è sinonimo di soluzioni di automazione più leggere, compatte ed economiche.

Täby, Svezia  – Estremamente versatile ed economico, il sistema modulare di attrezzaggio per l'automazione PMAT di Piab è disponibile in tutto il mondo, per aiutare i produttori a realizzare sistemi di presa, flessibili e regolabili per le proprie linee di assemblaggio.

Realizzato in lega di alluminio anodizzato di alta qualità, PMAT è leggero e facile da assemblare in loco, senza saldature o attrezzi speciali. Offre diverse opzioni di montaggio e può essere utilizzato per la progettazione di organi di presa robotizzati, utensili ergonomici o fixture per qualsiasi tipo di attrezzatura di automazione. Offrendo regolabilità e rigidità allo stesso tempo, aiuta i produttori a trasformare velocemente i propri utensili di assemblaggio per soddisfare le proprie esigenze specifiche.

“I nostri clienti apprezzano in particolare la flessibilità di PMAT e la vasta gamma di opzioni disponibili. Inoltre, spesso rimangono estremamente impressionati dalla facilità di manutenzione del sistema. Altri due fattori determinanti che contribuiscono alla scelta di PMAT sono la pronta disponibilità dei ricambi e il servizio di assistenza qualificato in tutto il mondo”, commenta Barry Gropp, District Sales Manager di Piab a Detroit (Michigan, USA), dove l'industria automobilistica americana ha scelto PMAT ormai da diversi anni.

PMAT ha riscosso un grande successo in particolare nei segmenti di Body-In-White (BIW) e stampaggio, ma anche nell'assemblaggio in generale in qualsiasi settore. Gli accessori comprendono ad esempio gli eiettori di vuoto basati sulla tecnologia a basso consumo energetico COAX® di Piab, sia per la presa che per il rilascio.

Inoltre, su richiesta dei clienti, PMAT è disponibile con un filtro in linea opzionale e una valvola di ritegno esterna che può essere utilizzata per regolare la portata dell'aria all'unità, riducendo il consumo d'aria.  La valvola di ritegno per vuoto inclusa nella piattaforma VGS™ 3040 rappresenta un'alternativa più leggera rispetto alle pinze ed è in grado di trattenere il vuoto in caso di interruzione dell'alimentazione dell'aria. Inoltre, un vasto assortimento di attacchi per ventose speciali assicura una manipolazione sicura di oggetti di varie forme.

Guarda la nostra offerta per l'industria automobilistica.

Contattateci per una dimostrazione.

A proposito di Piab

Fondata nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. Come partner affidabile di molti grandi produttori su scala mondiale, Piab sviluppa e produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori per il vuoto, trasportatori in depressione e ventose per un'ampia varietà di applicazioni automatizzate di movimentazione dei materiali e processi di automazione di fabbrica. In molti dei suoi prodotti e soluzioni originali, Piab utilizza la tecnologia di generazione del vuoto COAX® completamente innovativa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti e affidabili degli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente nella macchina. Ciò consente di progettare sistemi del vuoto flessibili e modulari. Nel 2016, Piab ha completato due acquisizioni strategicamente importanti: Kenos e Vaculex. Piab è una multinazionale con filiali e distributori presenti in più di 70 paesi. La sede centrale è in Svezia.

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel.: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci