If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Choose your language

Close

piSMART® tecnologia del vuoto nei reparti presse dell'industria automobilistica

piSMART® definisce la roadmap dell'industria automobilistica

Data 14/02/2018

La tecnologia del vuoto piSMART® avvicina ulteriormente i costruttori del settore automobilistico all' Industria 4.0.

Taby, Sweden –  L'introduzione delle versioni degli eiettori per vuoto piSMART®, di alta qualità Piab, offre ai costruttori automobilistici una roadmap verso la realizzazione e l'implementazione di linee di produzione intelligenti e connesse al cloud, predisposte per Industria 4.0. A partire da piCOMPACT®, la serie di eiettori per vuoto compatti di alta qualità della azienda, già dotati di IO-Link (universale e indipendente dal fieldbus) , Piab si appresta ad equipaggiare i propri prodotti rendendoli idonei alle fabbriche intelligenti del fuuro: produttive ed efficienti dal punto di vista del risparmio energetico.

Grazie alla raccolta e all'analisi di grandi quantità di dati di produzione, e all'accesso ad enormi quantità di dati sul cloud, un eiettore per vuoto piSMART® sarà in grado di offrire un nuovo livello di controllo del processo. Inoltre, a supporto dell'operatore, saranno disponibili nuovi strumenti di analisi dei “Big data” utilizzando piSMART®.

Un ottimo esempio di come questi nuovi strumenti potranno veramente fare la differenza è il reparto presse. Infatti, la velocità o il numero di stampi al minuto (SPM) negli impianti di stampaggio continuano ad aumentare e rappresentano un nuovo punto di riferimento per la produttività dell'industria automobilistica. I sensori intelligenti in posizioni strategiche con connettività Internet potranno comunicare ad esempio i dati SPM in tempo reale per prevedere o addirittura prevenire eventuali guasti ai componenti oppure alle macchine, affinché le attrezzature funzionino sempre alla velocità ottimale.

Basati su altre funzionalità avanzate già implementate da Piab come determinazione automatica del livello (ALD), monitoraggio automatico delle condizioni (ACM), controsoffio intelligente (IBO), controllo dell'autoadesione (SAC) e risparmio energetico (ES), saranno disponibili ulteriori strumenti di analisi basati sul cloud per rendere ancora più intelligenti ed efficienti le linee di produzione negli stabilimenti automobilistici. Ottimizzazione automatica, monitoraggio delle condizioni, manutenzione predittiva, simulazioni e regolazioni in tempo reale sono solamente alcune delle funzioni di supporto possibili grazie a piSMART®, per delineare una roadmap verso Industria 4.0.

A proposito di Piab

Fondata nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano l'efficienza energetica, la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. Come partner affidabile di molti grandi produttori su scala mondiale, Piab sviluppa e produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori per il vuoto, trasportatori in depressione e ventose per un'ampia varietà di applicazioni automatizzate di movimentazione dei materiali e processi di automazione di fabbrica. In molti dei suoi prodotti e soluzioni originali, Piab utilizza la tecnologia di generazione del vuoto COAX® completamente innovativa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti e affidabili degli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente nella macchina. Ciò consente di progettare sistemi del vuoto flessibili e modulari. Nel 2016, Piab ha completato due acquisizioni strategicamente importanti: Kenos e Vaculex. Piab è una multinazionale con filiali e distributori presenti in più di 70 paesi. La sede centrale è in Svezia.

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci