I cookies servono a migliorare i servizi che offriamo e a ottimizzare l'esperienza dell'utente.
Proseguendo la navigazione senza modificare le impostazioni del browser, accetti di ricevere tutti i cookies del sito web piab.com.
Per saperne di più
Data 01/03/2013
La nuova e rivoluzionaria valvola autoescludente per ventose che rileva la presenza di oggetti
Piab, azienda leader nella tecnologia del vuoto per industriale, lancia piSAVE sense, una valvola autoescludente per ventose. La nuova valvola Piab piSAVE sense si contraddistingue per il suo design innovativo e l'elevata affidabilità. Funziona bene indipendentemente dall'orientamento, anche capovolta. È resistente allo sporco e quando il livello di vuoto si abbassa incrementa la portata aspirata attraverso la valvola per compensare la perdita della forza di sollevamento delle ventose che sono a contatto con il prodotto.
La valvola autoescludente piSAVE sense è usata per "sentire l'oggetto" sui dispositivi di presa versatili con più ventose e una sola pompa centralizzata. Le valvole permettono a diverse ventose di non andare in presa su lastre e oggetti ma di mantenere nel circuito un livello di vuoto sufficiente per effettuare la presa oltre a permettere il rilascio rapido. Le tradizionali valvole autoescludenti per ventose, come le valvole a sfera, hanno dimostrato di essere molto sensibili allo sporco e al'orientamento durante il lavoro.
I vantaggi per l'utilizzatore comprendono la riduzione della portata necessaria della pompa a vuoto in quanto vengono impiegate solo le ventose utili alla manipolazione, oltre ad un investimento per la pompa ridotto così come i consumi energetici. Gli utilizzatori hanno anche la possibilità di costruire dispositivi di presa flessibili che possono essere adoperati per la manipolazione di una varietà di pannelli e lastre dalle dimensioni e forme diverse. Ciò esclude il bisogno di dispositivi di presa dedicati ai vari particolari.
Disponibile come opzione integrata per le ventose modulari Piab piGRIP®, le valvole piSAVE sense possono tuttavia essere applicate in versione esterna per qualsiasi ventosa di ogni marchio.
Costituita nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. La Piab produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori, conveyor e ventose per una varietà di processi di movimentazione di materiale e manipolazione industriale. La Piab utilizza COAX®, the next dimension in vacuum technology, in molte delle sue soluzioni. COAX® è una tecnologia avanzata che permette di creare il vuoto attraverso l'utilizzo dell'aria compressa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti ed affidabili rispetto agli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente all'interno della macchina. Questo permette di disporre di un sistema flessibile e modulare. Piab è una organizzazione globale con filiali e distributori in più di 50 nazioni, con sede in Svezia.
Häla El Sheemy Washbrook, Vice Presidente Marketing e Comunicazione
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com