I cookies servono a migliorare i servizi che offriamo e a ottimizzare l'esperienza dell'utente.
Proseguendo la navigazione senza modificare le impostazioni del browser, accetti di ricevere tutti i cookies del sito web piab.com.
Per saperne di più
Data 08/10/2012
Tutta la documentazione è disponibile con un click.
Piab, leader mondiale nella tecnologia del vuoto industriale, introduce il conveyor piFLOW®p. Trattasi del nuovo trasportatore Piab della gamma Premium che unisce gli elevati standard richiesti dall'industria alimentare e farmaceutica. Con un design studiato per aumentare la resistenza e facilitare la pulizia, i conveyor Piab rappresentano la risposta alle esigenze del trasporto in depressione su scala globale. Con il lancio del piFLOW®p, Piab fa un ulteriore passo avanti in termini di versatilità, documentazione dinamica e tempi di consegna.
Il vuoto generato nel conveyor piFLOW®p è prodotto dal sistema più efficiente esistente, ovvero attraverso le cartucce COAX®. Tali cartucce sono più piccole, efficienti e affidabili degli eiettori tradizionali e permettono grazie al loro design la realizzazione di circuiti del vuoto flessibili, modulari e efficienti. Un circuito basato sulle cartucce COAX® garantisce una portata tre volte superiore ai sistemi tradizionali, riducendo al contempo il consumo di energia. La tecnologia COAX® permette di incrementare le prestazioni della pompa in modo facile e veloce.
La famiglia di conveyor piFLOW®p ha la pompa montata lateralmente in modo da ridurre gli ingombri in altezza. Inoltre, per migliorare la gamma, il silenziatore e il convogliatore di scarico sono integrati nella pompa per migliorare l'ambiente di lavoro. Per l'utilizzatore finale risulta più facile lo smontaggio della pompa per le operazioni di puliza e manutenzione.
"Il nuovo conveyor piFLOW®p consente diverse personalizzazioni e permette la consultazione immediata di caratteristiche tecniche, disegni e file CAD su www.piab.com. Questo rende molto più semplice l'integrazione in quanto è possibile cambiare i parametri online e verificare in tempo reale la compatibilità del conveyor con la propria applicazione senza dover aspettare settimane per avere un disegno dal fornitore. L'obiettivo di Piab è quello di ridurre i tempi del progetto senza compromettere la versatilità" racconta Josef Ramslöv, vice presidente della divisione Trasporto in Depressione.
Piab ha mantenuto nella nuova famiglia le migliori caratteristiche della gamma precedente come la possibilità di trasportare un'ampia varietà di prodotti, dai più scorrevoli ai più impaccanti; la flessibilità di poter incrementare il volume del batch senza dove comprare un nuovo conveyor, il design semplice che facilita le operazioni di pulizia prima del cambio del prodotto trasportato per ridurre il tempo di settaggio.
Il piFLOW®p è realizzato in accordo alle normative USDA e GMP. Tutti i materiali sono approvati FDA e tutte le configurazioni sono certificate ATEX.
Concludendo, Piab dà ai propri clienti la possibilità di aggiornare i modelli in loro possesso sostituendo il modulo pompa esistente con quello nuovo beneficiando delle nuove caratteristiche.
Il nuovo conveyor modulare piFLOW®p permette una maggiore disponibilità a magazzino e il taglio dei tempi di consegna approssimativamente a tre settimane, tutto dal nuovo stabilimento di assemblaggio a Francoforte, Germania.
Costituita nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. La Piab produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori, conveyor e ventose per una varietà di processi di movimentazione di materiale e manipolazione industriale. La Piab utilizza COAX®, the next dimension in vacuum technology, in molte delle sue soluzioni. COAX® è una tecnologia avanzata che permette di creare il vuoto attraverso l'utilizzo dell'aria compressa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti ed affidabili rispetto agli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente all'interno della macchina. Questo permette di disporre di un sistema flessibile e modulare. Piab è una organizzazione globale con filiali e distributori in più di 50 nazioni, con sede in Svezia.
Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communication
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com