Feedback

Choose your language

Close

Piab's e-catalogue for iPad

Piab utilizza le nuove tecnologie per la comunicazione

Data 01/11/2011

1 Novembre 2011:

Piab, azienda leader nella tecnologia del vuoto, lancia il nuovo catalogo elettronico studiato per i tablet computer.

In modo da rispondere alle esigenze dei clienti e dei distributori, Piab fa un grosso passo avanti nell'uso di nuove tecnologie per la comunicazione. Da settembre 2011 Piab renderà disponibile una versione elettronica del proprio catalogo dei prodotti per automazione.

Questo catalogo sarà scaricabile gratuitamente dall' Apple App Store on line per l'iPad, la più recente piattaforma di condivisione dati. Saranno disponibili inoltre versioni per Android e per computer tradizionali su www.piab.com, dove ognuno avrà la possibilità di  vedere video, animazioni, ecc. o scaricare file PDF. I clienti possono crearsi il proprio catalogo selezionando i prodotti di proprio interesse.

Piab ha caricato tutte le informazioni disponibili sui prodotti in un format on line facile da usare. Il catalogo elettronico è facile e divertente da usare, ed è possibile trovare velocemente l'articolo Piab desiderato.

Questo è il primo passo di Piab verso una non tradizionale piattaforma di comunicazione, ma non l'ultimo. "Piab continuerà a concentrarsi sull'uso di qualsiasi strumento che possa aiutare i clienti ad essere più produttivi e efficienti" racconta Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing e Comunicazione.

Piab ha fornito gli iPad a tutto il personale di vendita del mondo, in modo che possa presentare tutta la gamma Piab in pochi minuti a qualsiasi cliente. Grazie a collegamenti ad altri contenuti come video, aggiunge una seconda dimensione al catalogo cartaceo.

Proprio come Piab ha cambiato i mercati con gli ultimi articoli, l'iPad aiuterà Piab a fare lo stesso per avere comunicazioni più veloci, aggiornate e "moderne".

A proposito di Piab

Costituita nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l’ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. La Piab produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori, conveyor e ventose per una varietà di processi di movimentazione di materiale e manipolazione industriale. La Piab utilizza COAX®, the next dimension in vacuum technology, in molte delle sue soluzioni. COAX® è una tecnologia avanzata che permette di creare il vuoto attraverso l’utilizzo dell’aria compressa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti ed affidabili rispetto agli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente all’interno della macchina. Questo permette di disporre di un sistema flessibile e modulare. Piab è una organizzazione globale con filiali e distributori in più di 50 nazioni, con sede in Svezia.

Per ulteriori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook Vice President Marketing and Communication
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci