Feedback

Choose your language

Close

piINLINE™

Per le aziende del settore plastica e metallo, le piINLINE™ incrementano la produttività, riducono i consumi di energia e preservano l’ambiente

Data 01/04/2010

Le piINLINE™ sono una nuova gamma di eiettori in linea Piab basata sulla tecnologia COAX®. Questo prodotto è particolarmente indicato per la manipolazione di particolari in plastica e metallo, e per applicazioni su robot dove un livello di vuoto finale del 95% rappresenta, un valore aggiunto.

 “Queste aziende generalmente devono sollevare particolari molto difficili da manipolare. Grazie ai nostri eiettori ed a piccole ventose, si può effettuare una sicura presa con il vuoto, sostituendo le costosissime pinze pneumatiche” cita Jan Schieche, responsabile prodotto Pompe & Accessori.

Un’altra caratteristica molto importante è che le piINLINE™ sono una soluzione a basso impatto ambientale rispetto agli eiettori a singolo stadio.

Il modello di taglia più piccolo, la Micro, consuma il 50% di energia in meno dei prodotti concorrenti, a cui corrisponde una minor emissione di anidride carbonica. Inoltre la rumorosità è molto bassa e migliora l’ambiente di lavoro.

Le piINLINE™ sono disponibili in tre taglie: Midi, Mini e Micro. Per ogni taglia sono disponibili tre diverse tipologie di eiettore per ottimizzare le prestazioni in funzione dell’applicazione dove vengono utilizzate:

  • Xi – Elevata portata con un grado di vuoto massimo del 95 %. Ideale nelle applicazioni per la manipolazione di materiali lisci come vetro e plastica, utilizzata ampliamente nell’industria del metallo e della plastica dove i componenti sono difficili da movimentare. I particolari possono essere trattenuti sulla superficie mediante piccole ventose, evitando altri sistemi più costosi. 
  • Si – Alta portata a bassi e medi livelli di vuoto. Consigliato per applicazioni dove le perdite hanno un valore significativo, come nell’industria del confezionamento e dove gli eiettori hanno bisogno di un’alta portata per garantire una presa, sollevamento e manipolazione sicura. 
  • Pi (o Bi nella taglia più piccola) – Bassa pressione di alimentazione 0.18–0.3 MPa, consigliate per aziende dove è presente una ridotta o fluttuante pressione di alimentazione. Ci possono essere infatti altri componenti pneumatici che sono sensibili alle alte pressioni.

Questa linea di prodotti è stata progettata per poter sostituire facilmente qualsiasi eiettore in linea monostadio anche da un utilizzatore finale. Il prezzo finale è stato fissato ad un livello competitivo che la rende un’alternativa particolarmente interessante.

In previsione di un suo utilizzo normale, il modello medio di piINLINE™, la Mini, si ripaga in soli 3 mesi grazie al basso consumo di energia mentre, per gli altri modelli il ritorno economico è inferiore ai 6 mesi.

“La piINLINE™ puo essere paragonata alle moderne lampade a basso consumo: un eiettore che ha una grande potenza ma consuma poca energia” comunica Jan Schieche responsabile prodotto Pompe & Accessori piINLINE™

La gamma verrà lanciata il 1 Aprile e sarà disponibile in tutti i magazzini centrali del Nord America, dell’Asia e dell’Europa.

A proposito di Piab

Costituita nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l’ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. La Piab produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori, conveyor e ventose per una varietà di processi di movimentazione di materiale e manipolazione industriale. La Piab utilizza COAX®, the next dimension in vacuum technology, in molte delle sue soluzioni. COAX® è una tecnologia avanzata che permette di creare il vuoto attraverso l’utilizzo dell’aria compressa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti ed affidabili rispetto agli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente all’interno della macchina. Questo permette di disporre di un sistema flessibile e modulare. Piab è una organizzazione globale con filiali e distributori in più di 50 nazioni, con sede in Svezia.

 

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci