Feedback

Choose your language

Close

Nuove ventose ad elevato attrito in DURAFLEX®

Nuova gamma di ventose ad elevato attrito per manipolazioni in sicurezza di lamiera

Data 02/05/2016

Sei nuove ventose sono in grado di mantenere saldamente fogli di metallo più sottili e sagomati e permettono di incrementare la produttività.

Taby, Sweden – Ampliando la famiglia di ventose ad elevato attrito in DURAFLEX®, Piab si assicura che esse soddisfino i requisiti dei mercati emergenti, e che siano in grado di offrire la soluzione migliore e più sicura possibile per qualsiasi tipo di movimentazione di lamiere. Manipolazioni più sicure di fogli spesso oleosi offrono la possibilità di aumentare il numero di prelievi al minuto in stampaggio, taglio, piegatura e punzonatura, incrementando la resa e la produttività.

La nuova gamma si compone di tre ventose BFFT (soffietto piatto e sottile ad elevato attrito), progettato appositamente per fornire una efficace presa su fogli molto sottili senza il rischio di intaccare la superficie delicata. Fogli di spessore fino al 0.6-0.8mm possono essere tranquillamente gestiti dalle ventose ad elevato attrito.

A complemento delle ventose BFFT sono state introdotte tre ventose DCF (cono profondo ad elevato attrito), progettate per soddisfare i requisiti della successiva fase di produzione all'interno, per esempio, dell'industria automobilistica, quando le lamiere piane si trasformano in parti del corpo curve. Le tre nuove ventose DCF assicurano la massima presa su parti con una superficie concava o convessa.

"Queste nuove ventose sono l'ampliamento della gamma della famiglia di ventose ad elevato attrito, che offre già molti importanti vantaggi se paragonate ad altre soluzioni. Per esempio, le ventose Piab ad elevato attrito sono estremamente resistenti e non perdono prestazioni di tenuta per tutta la loro vita, mentre le ventose concorrenti spesso si consumano in fretta ", dice Josef Karbassi, Vice Presidente della Divisione Automation Piab.

Combinando le proprietà del poliuretano con quelli della gomma, le ventose ad elevato attrito Piab possiedono una eccezionale memoria elastica e resistenza agli oli, consentendo loro di mantenere la forma e rimanere in buone condizioni. Le ventose concorrenti sono inclini a perdere, con il tempo e con l'usura, la loro memoria ovvero la loro forma.

In aggiunta, Piab offre una moltitudine di accessori inclusi differenti attacchi per adeguarsi a vari standard, in materiale plastico per ridurne il peso, staffe di montaggio e adattatori a T.

A proposito di Piab

Costituita nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. Come partner affidabile di molti grandi produttori su scala mondiale, Piab sviluppa e produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori per il vuoto, trasportatori in depressione e ventose per un'ampia varietà di applicazioni automatizzate di movimentazione dei materiali e processi di automazione di fabbrica. In molti dei suoi prodotti e soluzioni originali, Piab utilizza la tecnologia di generazione del vuoto COAX® completamente innovativa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti e affidabili degli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente nella macchina. Ciò consente di progettare sistemi del vuoto flessibili e modulari. Piab è una multinazionale con filiali e distributori presenti in più di 70 paesi. La sede centrale è in Svezia. 

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci