Feedback

Choose your language

Close

Ventose per manipolazione pane

Movimentazione di prodotti alimentari in tutta sicurezza grazie alle ventose igieniche

Data 13/12/2017

Piab offre un vasto assortimento di ventose approvate per contatto alimentare in numerose forme e dimensioni.

Täby, Svezia – Piab offre un vasto assortimento di ventose approvate per contatto alimentare per una movimentazione automatizzata in tutta sicurezza di svariati prodotti, dal cioccolato al pollame. Oltre a consentire il prelievo diretto dei prodotti alimentari, le ventose Piab sono facili da pulire e possono essere lavate direttamente in posizione, senza smontarle. Inoltre, le ventose sono compatibili con gli impianti automatizzati di pulizia con ugelli Wet-In-Place (WIP).

Progettate con la massima cura, senza cavità in cui si possono raccogliere polvere e sporcizia, le ventose per contatto alimentare sono conformi agli standard più rigorosi in materia di igiene e realizzate in materiali conformi alle normative FDA ed al regolamento (CE) n. 1935/2004. Realizzate in silicone approvato per contatto alimentare, le ventose vengono fornite con attacchi per uso alimentare in acciaio inox o plastica, mentre per la massima igiene, Piab ha optato unicamente per i filetti maschi, che agevolano anche la pulizia. Inoltre, ventose e attacchi sono compatibili con i metal detector disponibili sul mercato.

Il colore blu le rende idonee per l'uso con i sistemi di ispezione visiva più utilizzati nell'industria alimentare. Alcune ventose sono disponibili anche in silicone trasparente non rilevabile per contatto alimentare.

Tra le numerose forme e dimensioni, le ventose ovali rappresentano una soluzione eccellente per i prodotti oblunghi di piccole dimensioni o per le buste doypack. Le ventose con soffietti a forma di imbuto e labbri estremamente sottili offrono invece una maggiore presa sui prodotti alimentari con superfici irregolari. Il corpo stabile ed i grandi fori passanti assicurano una presa estremamente stabile dei prodotti, anche a velocità elevata e in sistemi caratterizzati da una rapida accelerazione.

La chiusura dei soffietti sulle ventose richiede solamente il minimo livello di vuoto e questo aspetto è particolarmente importante per la movimentazione dei prodotti alimentari più delicati come ad esempio quelli da forno. L'assortimento comprende anche ventose progettate specificatamente per pane e prodotti da forno che possono essere equipaggiate con clip di fissaggio specifiche per gli smodellatori.

A proposito di Piab

Fondata nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. Come partner affidabile di molti grandi produttori su scala mondiale, Piab sviluppa e produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori per il vuoto, trasportatori in depressione e ventose per un'ampia varietà di applicazioni automatizzate di movimentazione dei materiali e processi di automazione di fabbrica. In molti dei suoi prodotti e soluzioni originali, Piab utilizza la tecnologia di generazione del vuoto COAX® completamente innovativa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti e affidabili degli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente nella macchina. Ciò consente di progettare sistemi del vuoto flessibili e modulari. Nel 2016, Piab ha completato due acquisizioni strategicamente importanti: Kenos e Vaculex. Piab è una multinazionale con filiali e distributori presenti in più di 70 paesi. La sede centrale è in Svezia.

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci