If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Choose your language

Close

Ventose piGRIP® con labbro per superfici calde

Manipolare superfici calde risparmiando energia

Data 01/10/2012

Materiali compatibili per alte temperature per la gamma di ventose Piab piGRIP®.

Piab, leader nella tecnologia del vuoto industriale, introduce un nuovo materiale per la gamma di ventose piGRIP® in aggiunta ai soffietti e ai modelli universali.

Il materiale - HNBR - è conosciuto per le migliori proprietà meccaniche che allungano la durata, la resistenza alla rottura e all'abrasione. Questo materiale allunga la vita utile della ventosa rispetto ai modelli in materiale tradizionale.

Una applicazione chiave dove usare questa ventosa è lo stampaggia a iniezione. Il processo di rimozione di particolari dallo stampo ora può iniziare subito senza aspettare il raffreddamento della mano di presa o parte di essa. Il nuovo materiale permette vantaggi in applicazioni con tempi ciclo corti dove in molti è richiesta energia per il circuito di raffreddamento. Il robot può estrarre più velocemente i particolari dallo stampo aumentando la produttività. Altre possibili applicazioni includono manipolazione di parabrezza, piastrelle da muro o pavimento, ceramiche, porcellana e altri particolari ottenuti tramite fusione in processi ad alto grado di automazione.

Le ventose non presantano Silicone (senza PWIS) e possono manipolare particolare prima del processo di verniciatura. Non lasciano aloni e possono essere usate anche su superfici delicate come il vetro.

La gamma piGRIP® presenta questo nuovo materiale in quattro taglia da 29 a 79mm. Questo insieme a un numero infinito di attacchi e soffietti permette la realizzazione della giusta combinazione per la propria applicazione. Per rendere più completa la gamma questo materiale è anche disponibile per le ventose a Soffietto e Universali nelle taglie da 10 a 20mm.

A proposito di Piab

Costituita nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l’ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. La Piab produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori, conveyor e ventose per una varietà di processi di movimentazione di materiale e manipolazione industriale. La Piab utilizza COAX®, the next dimension in vacuum technology, in molte delle sue soluzioni. COAX® è una tecnologia avanzata che permette di creare il vuoto attraverso l’utilizzo dell’aria compressa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti ed affidabili rispetto agli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente all’interno della macchina. Questo permette di disporre di un sistema flessibile e modulare. Piab è una organizzazione globale con filiali e distributori in più di 50 nazioni, con sede in Svezia.

Per ulteriori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communication
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci