Feedback

Choose your language

Close

Automotive body shop

L'esperienza nel campo del vuoto per il settore automobilistico diventa globale

Data 10/10/2016

Ora Piab offre le proprie attrezzature speciali per la generazione del vuoto ai costruttori automobilistici di tutto il mondo.

Täby, Svezia – Grazie ad una rete di vendita estesa e dedicata, Piab si appresta a diventare sempre più globale con la propria gamma leader di mercato di prodotti per la generazione del vuoto specifici per l'industria automobilistica. Molti costruttori automobilistici negli Stati Uniti ed Europa Settentrionale si affidano già alle attrezzature speciali per la generazione del vuoto di Piab da diversi anni, ma ora questi prodotti saranno disponibili in tutto il mondo tramite la vasta rete di vendita globale dell'azienda, che di recente è stata estesa anche ai servizi personalizzati per l'industria automobilistica. I prodotti per vuoto realizzati secondo standard  rigorosi ed in grado di soddisfare le esigenze dei costruttori automobilistici in termini di attrezzature di produzione avanzate e standardizzate, ma allo stesso tempo versatili, robuste ed efficienti, saranno disponibili in ogni angolo del mondo.

La gamma di prodotti per vuoto di Piab per il mercato automobilistico comprende tra l'altro i generatori di vuoto ultraleggeri, ideali per l'uso in sistemi decentralizzati robotizzati per una movimentazione più veloce. Di recente, l'azienda ha introdotto il generatore di vuoto decentralizzato universale piSTAMP. Progettato specificatamente per i reparti presse dell'industria automobilistica, può essere installato facilmente nei sistemi di attrezzaggio esistenti. Inoltre, la piattaforma configurabile più avanzata per la generazione di vuoto decentralizzato, piINLINE®plus, prevede un esclusivo meccanismo di rilascio automatico integrato. Realizzati in materiali leggeri ed estremamente resistenti, i generatori sfruttano la tecnologia COAX®  di Piab, che assicura un consumo d'aria ridotto, un'eccellente capacità di aspirazione e un'evacuazione rapida.

Per un approccio più centralizzato è disponibile la piattaforma di generatori di vuoto piCOMPACT®23, che offre una serie completa di funzionalità aggiuntive come l'esclusivo controsoffio potenziato, la cui valvola integrata e brevettata assicura un minore consumo d'aria per il controsoffio, che si traduce a sua volta in cicli di produzione più veloci e affidabili. Il generatore di vuoto è disponibile anche con IO-Link generico per la comunicazione intelligente tra sensore e attuatore, conforme ai requisiti delle fabbriche intelligenti Industry 4.0 che hanno implementato la Industrial Internet of Things (IIoT).

Un ampio assortimento di ventose speciali assicura una presa ottimale dei particolari automobilistici potenzialmente oleosi. Le ventose ad attrito elevato serie DURAFLEX® sono progettate in particolare per soddisfare i requisiti dei mercati emergenti, ad es. ventose speciali per la movimentazione di lamiere metalliche oppure per la massima presa sui particolari con superficie concava o convessa. La presa superiore si traduce in un maggiore numero di colpi al minuto dei macchinari per stampaggio, taglio, piegatura e punzonatura, per ridurre i costi e aumentare la produttività dei reparti presse. Abbinando le proprietà del poliuretano a quelle della gomma, le ventose presentano una memoria elastica straordinaria e una resistenza elevata agli oli per presse, che consentono loro di mantenere inalterata la propria forma e funzionare sempre al meglio.

La gamma di prodotti Piab per l'industria automobilistica comprende anche una moltitudine di accessori durevoli come numerosi raccordi conformi a varie norme, raccordi leggeri avanzati in plastica, utensili facilmente regolabili, compensatori di livello, staffe di montaggio e sensori di vuoto, tutti disponibili tramite i canali di vendita globali dell'azienda.

A proposito di Piab

 Fondata nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. Come partner affidabile di molti grandi produttori su scala mondiale, Piab sviluppa e produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori per il vuoto, trasportatori in depressione e ventose per un'ampia varietà di applicazioni automatizzate di movimentazione dei materiali e processi di automazione di fabbrica. In molti dei suoi prodotti e soluzioni originali, Piab utilizza la tecnologia di generazione del vuoto COAX® completamente innovativa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti e affidabili degli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente nella macchina. Ciò consente di progettare sistemi del vuoto flessibili e modulari. L'ultima acquisizione di Piab è rappresentata dai sistemi di presa a vuoto Kenos. Piab è una multinazionale con filiali e distributori presenti in più di 70 paesi. La sede centrale è in Svezia.

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci