Feedback

Choose your language

Close

piSMART® factory

Impostazioni preconfigurate e simulazioni nelle fabbriche piSMART®

Data 02/05/2018

La tecnologia del vuoto piSMART® si appresta ad offrire anche un software di simulazione e regolazioni in tempo reale.

Täby, Svezia – Per allineare ulteriormente la propria tecnologia del vuoto per il futuro intelligente di Industria 4.0, Piab introduce nuovi strumenti di regolazione e simulazione nei nuovi prodotti piSMART®. Le impostazioni preconfigurate consentiranno le regolazioni in tempo reale, mentre il software personalizzato permetterà di simulare nuovi componenti di produzione, ad esempio nuove ventose.

I prodotti basati sulla tecnologia del vuoto piSMART® di Piab apriranno le porte a un nuovo livello di comunicazione digitale e connettività Internet. Ad esempio, i produttori potranno salvare i dati di produzione o “ricette” specifiche che contengono esattamente le impostazioni operative corrette per una varietà di attrezzature e macchinari. In tal modo sarà possibile massimizzare la produttività dopo gli inevitabili fermi macchina per la manutenzione o la sostituzione di parti dei macchinari. Inoltre, sarà possibile riavviare la produzione esattamente con le stesse impostazioni del lotto precedente. La disponibilità di impostazioni dettagliatamente preconfigurate rappresenta anche un'opportunità eccellente per le regolazioni in tempo reale di impostazioni singole o multiple, senza dover resettare completamente l'intero sistema.

L'integrazione della tecnologia di Input/Output IO-Link, universale e indipendente dal fieldbus, già disponibile nella serie premium di eiettori compatti per vuoto piCOMPACT® dell'azienda, e la tecnologia Bluetooth faciliteranno anche la simulazione computerizzata di nuovi componenti o processi. Questo tipo di simulazioni può aumentare l'efficienza ad esempio delle pompe per vuoto e le stime indicano che una pompa più efficiente del 5-20% può garantire un aumento di produttività fino al 10%.

Per consentire ai clienti di integrare questa nuova tecnologia nel modo più facile possibile, Piab sta già lavorando anche ad app di altri marchi per offrire piattaforme aperte e sistemi operativi IoT basati sul cloud che consentano di connettere le macchine e le infrastrutture fisiche al mondo digitale.

Con piSMART®, Piab rafforza ulteriormente il proprio impegno per Industria 4.0 predisponendo un numero ancora più elevato dei propri prodotti per vuoto più avanzati per le fabbriche intelligenti del futuro.

A proposito di Piab

Piab fornisce soluzioni intelligenti per il mondo automatizzato, aiutando migliaia di utenti finali e produttori di macchinari nei settori di logistica per e-commerce, alimentare, farmaceutico, automobilistico e manifatturiero in generale a migliorare efficienza energetica, produttività e ambienti di lavoro. Con 430 dipendenti e un fatturato di 1 miliardo di SEK nel 2017, Piab è un'organizzazione globale con clienti in quasi 70 Paesi e una vasta rete di affiliate e distributori. Sfruttando lo sviluppo tecnologico continuo nei campi di automazione e robotica, e rivolgendosi a segmenti di mercato ed aree geografiche ad alta crescita, la visione di Piab è diventare il leader globale nelle soluzioni di presa e movimentazione.

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci