Feedback

Choose your language

Close

Conveyor per compresse piFLOW®t

Il Trasportatore per compresse è certificato ATEX gas & polvere

Data 20/05/2016

Sicurezza contro le esplosioni estesa per includere il nuovo trasportatore Piab dedicato al trasporto di compresse piFLOW®t.

Taby, Svezia – Il trasportatore in depressione Piab piFLOW®t è ora disponibile nel design approvato ATEX gas e polvere, pertanto oltre al trasporto delicato di compresse è compatibile con i più rigorosi standard di sicurezza anti esplosione. 

 “Il configuratore di prodotti permette ai nostri clienti di scegliere la certificazione in accordo con le direttive ATEX sia polvere che gas, per soddisfare le esigenze specifiche di una particolare applicazione,” dice Jarno Tahvanainen, Vice President of Piab’s Material Handling division.

ATEX è una direttiva dell'Unione Europea che regola l'utilizzo di attrezzature e macchinari in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva. Miscele di polvere o gas e ossigeno possono causare gravi incidenti industriali se esposti ad una scintilla , per esempio elettricità statica . Quindi, per minimizzare il rischio di esplosioni di polvere o di gas, le apparecchiature che operano in ambienti potenzialmente esplosivi devono essere accuratamente progettate.

Nei trasportatori Piab con certificato ATEX , tutte le parti in plastica o gomma, compresi i filtri e le guarnizioni utilizzate tra parti in metallo, sono di materiale antistatico. Tutti i moduli completi o unità sono quindi dotati di guarnizioni di gomma sintetica (NBR) con proprietà antistatiche.

Piab offre una vasta gamma di unità certificate ATEX che possono essere combinate per formare circa 300 soluzioni di configurazione diverse per trasportatori completi, perfettamente corrispondenti alle particolari esigenze del cliente. La nuova direttiva ATEX (EU/2014/34) effettiva dal 20 aprile 2016, non ha alcuna implicazione per l'hardware Piab, ma tutta la documentazione del prodotto, le istruzioni e le dichiarazioni di conformità sono in corso di aggiornamento per fare riferimento alla nuova direttiva.

A proposito di Piab

Costituita nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. Come partner affidabile di molti grandi produttori su scala mondiale, Piab sviluppa e produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori per il vuoto, trasportatori in depressione e ventose per un'ampia varietà di applicazioni automatizzate di movimentazione dei materiali e processi di automazione di fabbrica. In molti dei suoi prodotti e soluzioni originali, Piab utilizza la tecnologia di generazione del vuoto COAX® completamente innovativa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti e affidabili degli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente nella macchina. Ciò consente di progettare sistemi del vuoto flessibili e modulari. Piab è una multinazionale con filiali e distributori presenti in più di 70 paesi. La sede centrale è in Svezia. 

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci