Feedback

Choose your language

Close

Piab conveyor piFLOW®f

Il più efficiente trasportatore per polveri per l'industria alimentare

Data 18/06/2012

Il conveyor piFLOW®f è stato progettato per quei clienti che non vogliono compromessi  tra prezzo, prestazioni e consumo di energia.

Il conveyor piFLOW®f è stato ottimizzato per l'industria alimentare. Tutte le parti in contatto con il prodotto trasportato sono conformi FDA. E' un'alternativa efficiente sia dal punto di vista della grande capacità di trasporto sia in confronto ai dispositivi di trasporto meccanici. La grande botola di scarico permette lo scaricamento quasi istantaneo del materiale incrementando la portata.

Oltre al design con la grande botola di scarico, il piFLOW® è equipaggiato con cartucce COAX®, il modo più efficiente per generare vuoto. Le cartucce COAX® sono più piccole, affidabili ed efficienti degli eiettori tradizionali, e permettono, grazie al loro design, un circuito del vuoto modulare ed efficiente. Un circuito del vuoto basato sulla tecnologia COAX® garantisce al cliente un portata tre volte superiore a quella di un sistema con eiettori tradizionali, riducendo il consumo di energia.

Come gli altri conveyor Piab in produzione il piFLOW® è conforme alle normative ATEX.

A proposito di Piab

Costituita nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l’ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. La Piab produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori, conveyor e ventose per una varietà di processi di movimentazione di materiale e manipolazione industriale. La Piab utilizza COAX®, the next dimension in vacuum technology, in molte delle sue soluzioni. COAX® è una tecnologia avanzata che permette di creare il vuoto attraverso l’utilizzo dell’aria compressa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti ed affidabili rispetto agli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente all’interno della macchina. Questo permette di disporre di un sistema flessibile e modulare. Piab è una organizzazione globale con filiali e distributori in più di 50 nazioni, con sede in Svezia.

Per ulteriori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook
Vice President Marketing and Communication
Tel: +46 (0) 8 630 25 00
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

 

 

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci